Negli ultimi anni, la tecnica delle camere bianche si è fatta strada in molti settori industriali in cui prima la produzione veniva effettuata in condizioni sterili solo raramente.
I requisiti in termini di qualità dei prodotti e condizioni di produzione si stanno facendo più severi ovunque: in campo alimentare, ambientale, farmaceutico, nella meccanica e nell’ottica di precisione, nella microelettronica e nella tecnologia dei microsistemi. Anche se ogni nuovo settore presenta requisiti individuali, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: massima resa di prodotti impeccabili al minor costo possibile. Con le camere bianche in affitto, la COLANDIS GmbH di Kahla (Turingia) offre una valida alternativa alle tradizionali soluzioni per camere bianche.
Costi delle soluzioni per camere bianche tradizionali
Soprattutto l’ultimo punto è tradizionalmente un fattore decisivo quando si tratta di camere bianche. Le camere bianche tradizionali, come quelle utilizzate nell’industria dei semiconduttori, sono solitamente statiche. Inoltre, a medio termine causano costi d’esercizio aggiuntivi per buona parte dell’investimento iniziale. In caso di pianificazione non ottimale del proprio fabbisogno, quindi il rischio finanziario risulta elevato.
Convenienza e flessibilità delle camere bianche in affitto

Nel campo delle camere bianche, l’affitto rappresenta un’ottima alternativa soprattutto se dal profilo dei requisiti del nuovo cliente emerge che deve produrre in condizioni di lavoro sterili per la prima volta. Il modello MRR-01 di COLANDIS può essere installato su una superficie di 20 m² in pochi minuti. Esso offre tutte le caratteristiche importanti per una camera bianca: dall’illuminazione alla tecnica di filtrazione e ventilazione, fino a un pavimento a dissipazione elettrostatica. La camera bianca mobile raggiunge la classe di purezza dell’aria 5 secondo la norma ISO 14644, viene fornita in due container su ruote e può essere montata senza attrezzi.
L’MRR-01 è stato sviluppato pensando alle esigenze delle piccole e medie imprese e può essere utilizzato praticamente ovunque come ambiente di prova per la progettazione delle camere bianche. Il Sistema dei Componenti MB è la base tecnica di questo sistema modulare per camere bianche. L’idoneità alle camere bianche di tutti i componenti item utilizzati da COLANDIS è stata testata e certificata congiuntamente nelle camere bianche di prova dell’azienda.
Profilati per camere bianche
Le strutture sono fondamentalmente il risultato della combinazione di parti del telaio in alluminio item ed elementi piani abbinati. La libertà con cui questi componenti possono essere combinati permette di progettare le camere in modo specifico per il cliente, cosa che in passato risultava estremamente dispendiosa. Le camere bianche di COLANDIS vengono progettate in modo assolutamente flessibile ed efficiente. COLANDIS può sempre apportare eventuali modifiche dettate dalla produzione o da requisiti aggiuntivi, anche in un secondo momento. Spesso il cliente può addirittura apportarle da solo tanto è semplice. Per scoprire come COLANDIS ha realizzato tecnicamente la camera bianca priva di vibrazioni, leggera e durevole, leggete la testimonianza dettagliata.
Tecnica per camere bianche di COLANDIS
COLANDIS è stata fondata nel 1996 come “Cleanroom Technology Jena” da Joachim Ludwig, che dal 2016 gestisce l’azienda insieme alla figlia Ina Henze-Ludwig. L’analisi dei processi, lo sviluppo, la produzione e il controllo di qualità dei prodotti, così come le analisi delle camere bianche e quelle relative alla purezza, sono tra i servizi centrali. Vicinanza al cliente, trasparenza e affidabilità sono i pilastri della nostra filosofia aziendale. Le soluzioni tecnologiche per camere bianche di COLANDIS sono utilizzate in numerosi settori industriali, tra i quali medicale, dei microsistemi, della biotecnologia e dell’ingegneria di precisione.