Da laureando a imprenditore: l’ambiente del campus universitario è prezioso per l’innovazione.
Tante menti intelligenti, un intenso confronto sul piano intellettuale e il desiderio di fare la differenza: come già illustrato nel nostro articolo sugli impianti di prova e controllo, il panorama universitario è l’ideale per fondare una start-up. Inteso come un “sottoprodotto” scientifico, il riutilizzo delle nuove tecnologie è particolarmente promettente per l’industria. I risultati delle ricerche universitarie fungono da base per la fondazione di aziende. Questo è il caso della Meotec di Aachen, oggi in piena espansione. La sua specialità è la modifica della superficie elettrochimica del magnesio per gli impianti riassorbibili. Di seguito illustriamo i vantaggi del processo e in che modo l’azienda si avvale della nostra tecnica di profilati.
Impianti riassorbibili fuori dal comune
Dopo essersi laureato in Ingegneria di produzione presso la facoltà di ingegneria meccanica dell’Università RWTH di Aachen, Alexander Kopp ha fondato la Meotec nel 2011. L’azienda è stata la prima a ricevere il supporto del cluster di Biotecnologie mediche diretto dal professor Thomas Schmitz-Rode, incluso l’uso dei nuovi edifici del campus Melaten. Oggi l’azienda ha sede nel Triwo Technopark di Aachen. Alla luce delle ricerche condotte per la tesi di Alexander Kopp, la Meotec sviluppa impianti riassorbibili in magnesio in collaborazione, ad esempio, con un famoso produttore in ambito di chirurgia maxillo-facciale. Tra i prodotti figurano impianti specifici per i pazienti, realizzati con procedure additive, ma anche viti e placche per ossa.
Gli impianti riassorbibili, ossia quelli che si sciolgono autonomamente all’interno del corpo e quindi rendono obsoleto un secondo intervento chirurgico, esistono già da diverso tempo. “Tuttavia, poiché i nostri impianti sono di magnesio e non di polimeri, presentano una maggiore resistenza e una minore deformazione”, afferma Alexander Kopp. Per rendere il magnesio pronto all’uso per questo tipo di applicazioni è necessario un passaggio decisivo. Altrimenti il suo riassorbimento nel corpo sarebbe troppo rapido, il che potrebbe causare il rigetto dell’impianto. Grazie a uno speciale trattamento superficiale, gli impianti riassorbibili in magnesio si sciolgono gradualmente e in modo mirato. In questo modo, grazie al sincronismo perfetto, l’osso dispone sempre dello spazio necessario per crescere. Secondo il fondatore, la combinazione tra alta qualità del materiale e assorbimento controllato “rivoluzionerà il mercato”.
Soluzioni personalizzate per esigenze speciali
Per un grosso cliente del settore medicale che oltre agli impianti produce anche altri dispositivi medicali, era necessario sviluppare un sistema altamente specifico per il trattamento della superficie del magnesio. Questo andava ben oltre un semplice sviluppo tecnico: “La nostra missione non è solo quella di fornire la tecnologia teorica, ma anche di ‘industrializzarla’”, sottolinea Kopp. Nel sistema costruito con la nostra serie XMS, gli impianti vengono prima lavati e successivamente rivestiti con uno strato di conversione ceramico. Anche in questo caso, i componenti sono costituiti da magnesio, che viene trasformato in ceramica a base di magnesio. Successivamente, lo stesso sistema svolge una pulizia finale convalidata, in modo che i pezzi possano essere confezionati..
La scanalatura di tenuta e le superfici esterne lisce e ininterrotte della Line XMS sono venute alla ribalta.
Poiché i prodotti e i sistemi di Meotec sono generalmente molto specifici, nella maggior parte dei casi si tratta di pezzi unici che richiedono materiali estremamente variabili. Il principio della modularità, che sin dagli albori ha caratterizzato item, è l’ideale in questo senso. A questo si aggiungono i requisiti di qualità tipici di settore per gli ambienti sterili. Alla luce di quanto detto, le caratteristiche della serie XMS sono state “determinanti” ai fini della decisione, come spiega l’amministratore. Con la scanalatura con guarnizione di serie e le superfici chiuse, per queste applicazioni la serie XMS sviluppa al meglio l’intero suo potenziale.