Dai comuni robot, dalla configurazione dell’ambiente robotico alle norme e linee guida più importanti: la formazione sulla robotica di item è l’introduzione ideale all’argomento.
La storia della robotica si sta evolvendo rapidamente. I cobot (robot collaborativi) svolgono un ruolo significativo in questo, poiché offrono all’industria i vantaggi dei robot, in particolare per le PMI. Grazie alla loro flessibilità e al loro peso ridotto, possono essere facilmente integrati negli ambienti di produzione esistenti. A ciò si aggiunge la collaborazione diretta coi dipendenti, la facile programmabilità e un gran numero di effettori finali, di cui il robot è dotato per un’ampia varietà di applicazioni. Questi includono, ad esempio, fasi di lavoro come avvitatura e saldatura, montaggio e smistamento, nonché pallettizzazione e alimentazione della macchina. Al contempo i grandi robot industriali come „centrali elettriche“ circondati da dispositivi di protezione, come recinzioni o cabine, sono essenziali per determinate applicazioni.
Grazie allo sviluppo tecnico e alle diverse possibilità applicative, cresce anche il fatturato mondiale dei robot. Si prevede che nel 2028 aumenterà da circa 43,8 miliardi (2021) a circa 70,6 miliardi di dollari statunitensi. I corsi di formazione sulla robotica, che offrono un’introduzione sulle basi di questa tendenza, sono di conseguenza popolari. Tuttavia tale aggiornamento di alta qualità è solitamente associata a costi elevati. Il corso di formazione „Introduzione alla robotica“ di item Academy, come tutti i contenuti della piattaforma di apprendimento online, è invece completamente gratuito. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un account item con svariati vantaggi.

Corso di robotica per principianti
Ideale per chi desidera per la propria azienda nuove possibilità attraverso l’impiego di robot. Impara le basi col corso di robotica item Academy!
ITEM ACADEMY
Esperienza di apprendimento interattivo attraverso la formazione robotica gratuita
Le seguenti tipologie di robot sono determinanti per l’impiego industriale: robot a braccio articolato, robot cartesiani, robot SCARA e robot delta. Con la loro forma, ispirata a un braccio umano, e la mobilità illimitata in tutte le dimensioni, i robot a braccio articolato sono particolarmente flessibili. Nel caso dei cobot c’è anche la versione leggera. I robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) possono lavorare invece solo parallelamente al piano di lavoro. Grazie ai movimenti rapidi e ripetibili, tuttavia, sono ideali per lavori di assemblaggio e giunzione, nonché per applicazioni pick-and-place.
Video animati illustrano le caratteristiche speciali dei diversi modelli di robot.
Nel corso di robotica item Academy, gli utenti vengono introdotti a tutti i tipi di costruzione, con video animati che ne illustrano le caratteristiche individuali. Segue poi un esercizio sulle periferiche robot, che si focalizza sui robot a braccio articolato dove vengono forniti vari scenari per cui gli utenti combinano elementi adatti per gli ambienti. Questi vengono posizionati utilizzando il trascinamento della selezione. Se questa risulta corretta, gli utenti vengono indirizzati a spiegazioni dettagliate e a un video che mostra l’applicazione in azione.
Aggiornamento sulla robotica con item, incluse direttive e norme delle macchine
Durante l’aggiornamento sulla robotica gli utenti imparano, in modo giocoso, quali elementi sono richiesti dalle applicazioni robotiche e come funzionano le relative misure di protezione. Segue un capitolo sulle norme e linee guida da osservare quando si integrano robot a braccio articolato. Un grafico di esempio per la tecnologia medica e un quiz a scelta multipla completano questa parte.
Un’attenta progettazione didattica, il contributo di esperti item sui robot e i video spettacolari fanno sì che la formazione sulla robotica sia istruttiva e divertente.
Un’attenta progettazione didattica, il contributo di esperti item sui robot e i video spettacolari fanno sì che la formazione sulla robotica sia istruttiva e divertente. Per approfondire le proprie conoscenze dopo questo corso di robotica, ulteriori informazioni sono contenute in due whitepaper: uno sui campi di applicazione dei cobot e l’altro sull’implementazione sicura dei robot. Chi è già in fase di progettazione di una base robotica troverà un valido supporto nell’ausilio di calcolo per una costruzione stabile.
Vuoi essere sempre informato su tutte le novità del mondo della robotica? Basta iscriversi al blog item cliccando il box in alto a destra!