Iscrizione alla newsletter

Configurazione personalizzata per postazioni di lavoro con esigenze elevate

Indipendentemente dal fatto che sia in ufficio oppure nell’ambito industriale – un aspetto cruciale dell’ergonomia è rappresentato dalla profilassi. 

Non esiste solo una configurazione per postazioni adatte a lavoratori disabili e anziani, ma anche in base all’età. L’obiettivo sta nel considerare l’individualità di ciascun collaboratore e di conseguenza l’adattamento, in modo da prevenire in primo luogo il verificarsi di una cattiva postura e un’usura fisica. Questa considerazione di tutti e tre gli aspetti ha la massima priorità per Andreas Block, consigliere aziendale e rappresentante per invalidi presso Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG. Questa azienda appartiene alla Sartorius AG ed è un produttore leader internazionale di bilance e apparecchiature da laboratorio. Nel 2016, quando tutte le aziende Sartorius con sede a Göttingen si sono trasferite nel nuovo Sartorius Campus, è stato stipulato un contratto generale di lavoro intitolato “Shaping the future together”. Uno dei suoi obiettivi chiave è promuovere una configurazione della postazioni di lavoro adeguata all’età e all’invecchiamento, oltre che sia idonea ad utenti con disabilità. Ciò ha comportato la sostituzione di molte postazioni di lavoro per l’assemblaggio esistenti con delle nuove. Per tutte le soluzioni non standard Sartorius Lab Instruments ha impiegato il modulare sistema per postazioni di lavoro item.

Focus sempre fisso sull’individualità di ogni dipendente

Per aiutare i suoi colleghi disabili, il sig. Block ha avviato una collaborazione con l’ufficio per l’integrazione della Bassa Sassonia, che fornisce supporto finanziario alle misure volte a progettare postazioni di lavoro adatte a persone con disabilità presso Sartorius Lab Instruments. Inoltre per lui è anche estremamente importante al fine di coinvolgere tutti i dipendenti. “Prendiamo il seguente esempio: stiamo allestendo una postazione di lavoro adatta a disabili, completa di tavolo da lavoro e utilizzata nei turni. Ciò significa che il lavoro di un dipendente disabile può essere seguito da un altro collega. Di conseguenza la postazione di lavoro deve essere progettata in modo che chiunque possa lavorarci, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche” spiega Block. La caratteristica saliente delle soluzioni item realizzate è quindi la regolazione in altezza, che per le postazioni di lavoro item avviene premendo un pulsante. Inoltre sono state la modularità e l’ampia gamma di accessori a convincere Andreas Block in merito al sistema per postazioni di lavoro item: „Abbiamo dimensioni standard a cui dobbiamo attenerci in modo che i tavoli si adattino alla posizione, ma posso personalizzare la struttura. Con item puoi sempre assemblarla in base a tue esigenze. E funziona sempre.“ Per avere un’idea pratica delle possibilità, è stato anche progettato un tavolo da lavoro item come prototipo, ordinato e infine provato in loco a Göttingen.

Confronto tra tavolo a pietra per pesare – la nuova soluzione flessibile sollecita meno la schiena, facilita la movimentazione delle bilance e consente di svolgere le attività stando seduti e in piedi.

 

Configurazione per postazioni di lavoro in base a ergonomia e stabilità

Questo primo prototipo di tavolo da lavoro è stato la base per tutte le uteriori soluzioni speciali. In questo caso la sfida principale era conciliare la flessibilità per i dipendenti con i processi sofisticati e sensibili coinvolti nella produzione di bilance, settore che tratta di frazioni minuziose dopo la virgola. Di conseguenza, per la progettazione delle postazioni di lavoro è stato necessario un intenso lavoro congiunto da parte del sig. Block, della sua squadra e di item, definito da lui stesso anche „lavoro di ricerca“. Il sig. Block apprezza soprattutto il servizio clienti di item: „La forza vendita è eccellente, sono sempre disponibili ad ascoltarci.“ In particolare il rappresentante per invalidi è orgoglioso di una precisa innovazione: il tavolo in pietra per pesare, regolabile elettricamente in altezza. Tavoli di questo genere hanno solitamente un design molto solido, perché le bilance sono regolate e calibrate su di essi. Le pietre per pesare, incorporate in questi tavoli, sono simili a pesanti blocchi di granito.

Possiamo facilmente adattare il nostro nuovo tavolo a pietra per pesare alle varie corporature del personale, garantendone comunque la stabilità. Ciò ha rappresentato l’apogeo di ciò che finora abbiamo prodotto con la collaborazione di item.

Lo scopo di ciò è garantire un ambiente tranquillo, in cui le bilance siano protette dalle vibrazioni. Esse sono così sensibili che possono registrare un potente terremoto in qualsiasi parte della Terra, che a sua volta falsicherebbe i risultati della misurazione. Era quindi necessario concepire un tavolo a pietra per pesare che, nonostante la regolazione dell’altezza, non ne compromettesse la stabilità. Ecco perchè a questo progetto sono stati coinvolti anche gli esperti di fisica del team del sig. Block. Il nuovo tavolo a pietra per pesare ad altezza regolabile si compone di due tavoli differenti. Le pietre di pesatura sono sul telaio interno, mentre l’area di lavoro si trova sul telaio esterno. Non c’è alcun collegamento tra i due tavoli, perchè le vibrazioni causate sul tavolo da lavoro non devono trasmettersi alle pietre di pesatura. Alcuni nuovi tavoli a pietra per pesare sono già in uso, altri seguiranno. Il sig. Block si mostra soddisfatto: „Possiamo facilmente adattare il nostro nuovo tavolo a pietra per pesare alle varie corporature del personale, garantendone comunque la stabilità. Ciò ha rappresentato l’apogeo di ciò che finora abbiamo prodotto con la collaborazione di item.“

Inoltre è possibile impostare l’altezza per quelle postazioni di lavoro nate per la foratura manuale e la filettatura. La forza di sollevamento delle postazioni regolabili elettricamente in altezza consente di adattare l’altezza di lavoro delle macchine posizionate in base a proprie esigenze.

 

Vuoi essere sempre aggiornato sull’ergonomia? Abbiamo qualcosa per te: iscriviti al blog item utilizzando il riquadro in alto a destra!