“L’ordine semplifica la vita!” Non c’è nulla di più vero, soprattutto in officina.
La ricerca dell’attrezzo giusto in officina non costa solo tempo, ma anche nervi. Per di più, quelli che sono solo pochi minuti al giorno, nel corso dell’anno possono diventare giorni interi, se non settimane, durante cui ai collaboratori viene impedito di essere produttivi. Pertanto, oltre a eliminare gli attrezzi obsoleti e non necessari, è essenziale riordinare a fondo e organizzare in modo sistematico i mezzi di lavoro. Una pulizia regolare getta le basi per un funzionamento privo di intoppi dell’officina.
I carrelli e le valigette per gli attrezzi facilitano il riordino dell’officina
Soprattutto nelle officine più grandi, è importante sia poter riporre gli attrezzi da lavoro pesanti in modo ben visibile, sia poterli trasportare rapidamente. Qui trovano impiego, ad esempio, speciali carrelli per gli attrezzi. Si stratta di tavoli mobili dotati di cassetti per gli attrezzi, dove i piani di appoggio assolvono a due funzioni: da un lato possono essere utilizzati per riporvi gli attrezzi di cui si avrà bisogno nell’immediato e dall’altro possono fungere direttamente da superficie di lavoro. Tuttavia, lo svantaggio dei carrelli per gli attrezzi è che sono piuttosto pesanti, pertanto sono generalmente adatti solo per il trasporto sullo stesso piano. Con un carrello di trasporto leggero e regolabile in altezza come il SystemMobil S41T non è così perché coniuga peso proprio ridotto e adattabilità alle esigenze individuali. Poiché non è più necessario cercare nei cassetti, la disponibilità degli attrezzi è ancora più immediata.
Conservare gli attrezzi elettrici in modo chiaro e sicuro
Quando gli attrezzi elettrici vengono lasciati in giro in officina non è solo l’ordine a risentirne. Gli attrezzi elettrici, infatti, devono essere assolutamente conservati in un ambiente asciutto per evitare danni tecnici a lungo termine. Inoltre, si raccomanda di conservare sempre insieme attrezzi e accessori. In questo modo si risparmia tempo perché spesso entrambi sono necessari contemporaneamente. Le etichette stampabili permettono di contrassegnare i cassetti su tutta la loro lunghezza, ad esempio sulla base di un modello di Word. Nella situazione ideale, le etichette sono dotate anche di immagini degli attrezzi a cui si riferiscono. In questo modo, grazie alla comprensibilità e alla neutralità del linguaggio, gli attrezzi possono essere reperiti ancora più velocemente. E un attrezzo mancante balza immediatamente all’occhio.
Un nuovo tipo di parete porta-attrezzi forata per organizzare l’officina
Un’ulteriore possibilità per organizzare al meglio l’officina ce la offre la porta-attrezzi o parete porta-attrezzi forata. Il principio di base è semplice: questo tipo di parete permette un semplice fissaggio di portautensili e ganci. Questo offre la base su cui posizionare attrezzi di ogni tipo, come cacciaviti o chiavi a bocca. Il sistema toolpanel® item semplifica ulteriormente la vita. In veste di specialista della progettazione di postazioni di lavoro ergonomiche, item perfeziona costantemente il proprio Sistema per postazioni di lavoro e non può certo mancare un sistema flessibile per il riordino degli attrezzi. Il sistema toolpanel® item, realizzato su misura, sfrutta al meglio lo spazio disponibile. Non è interessante solo per l’industria, ma anche per tutte le officine che vogliono aumentare l’efficienza dei propri collaboratori attraverso un ordine ottimizzato e una migliore ergonomia.
Con il suo design moderno e chiaro, premiato con il Red Dot Award 2018, il sistema toolpanel® item semplifica ulteriormente l’orientamento in officina. Il sistema modulare permette di fissare senza alcuna difficoltà elementi aggiuntivi quali monitor, documenti, listelli multipresa o supporti per attrezzi speciali. La scalabilità, la rapidità di posizionamento e modifica della disposizione, così come l’ampio portafoglio, elevano questo sistema a un livello superiore rispetto alle pareti porta-attrezzi forate tradizionali. Grazie all’ordine e alle etichette sempre presenti, il sistema Toolpanel riduce anche il carico psicologico: meno ricerche significa infatti meno stress. Il sistema è disponibile anche per i carrelli per l’officina, per il montaggio a parete o come parete porta-attrezzi autoportante. Il disordine e la ricerca dell’attrezzo giusto in officina appartengono finalmente al passato. È semplice: dai un rapido sguardo, afferra e via!