Iscrizione alla newsletter

item fa parte della Gesellschaft für Arbeitswissenschaft

Siamo lieti dell’accoglienza ricevuta e desiderosi di portare avanti un vivace confronto interdisciplinare.

item entra a far parte della Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (Società di scienze del lavoro, GfA) L’associazione, fondata nel 1953, ha lo scopo di promuovere condizioni di lavoro che siano in eguale misura efficienti e sane stimolando un dialogo tra le varie discipline scientifiche e pratiche coinvolte nel lavoro. Tra queste figurano ergonomia, protezione del lavoro, medicina del lavoro nonché scienze economiche e giurisprudenza. La Gesellschaft für Arbeitswissenschaft si considera quindi un forum di confronto tra ricerca e pratica industriale. Per item, la stretta collaborazione con la comunità scientifica è sempre stata essenziale per rimanere all’altezza nella propria disciplina specialistica.

Ricerca e industria: uno stretto legame le unisce

Grazie allo stretto legame con le ricerche condotte nelle università è possibile individuare tempestivamente le nuove tendenze e integrare gradualmente le nuove conoscenze nei nuovi prodotti. Questo ci permette di ottimizzare ed espandere continuamente il Sistema per postazioni di lavoro item in modo ancora migliore. Si tratta di un aspetto decisivo soprattutto nel campo delle scienze del lavoro, perché la digitalizzazione e Industria 4.0 pongono l’ergonomia di fronte a sfide fondamentali: è necessario rimanere sempre al passo con i tempi. Inoltre, dotiamo molte università ad esempio di laboratori e officine di formazione. I nostri esperti sono felici di trasmettere le loro conoscenze anche nel ruolo di docenti in occasione di eventi di formazione del calibro del CETPM dell’Università di Ansbach, incentrato sulla Lean Production. Per di più, il panorama universitario è particolarmente indicato per allacciare contatti con giovani talentuosi e volenterosi, che possono acquisire una preziosa esperienza scrivendo la loro tesi in item.

Configurazione di postazioni di lavoro ergonomiche di ultima generazione

In produzione, le fasi di lavoro sono solitamente manuali e ripetitive. Il collaboratore dispone di uno spazio di manovra molto limitato in relazione alla propria postura, il che porta rapidamente a una postura errata, che può causare danni permanenti. Il datore di lavoro dovrebbe sempre fornire all’operatore il miglior ambiente di lavoro possibile. Esso deve essere dotato, soprattutto, di una postazione di lavoro adattabile senza difficoltà alle esigenze individuali del collaboratore. Per questo motivo, il Sistema per postazioni di lavoro item è caratterizzato da un’elevata variabilità: aspetti decisivi, come la predisposizione di materiali, strumenti e informazioni o l’illuminazione, possono essere adattati alle proporzioni e alle abilità individuali.

In qualità di primo e finora unico fornitore di un sistema per postazioni di lavoro industriale, item ha ottenuto il sigillo di qualità dell‘Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.

Un ulteriore vantaggio del Sistema per postazioni di lavoro risiede nella sua modularità. In fondo, le postazioni di lavoro manuali nell’industria non sono mai definitive, anche se la pianificazione è stata accurata. I requisiti sono in continua evoluzione, il che rende necessarie ulteriori regolazioni. Ad esempio, capita spesso che siano necessarie superfici di appoggio. Queste possono essere realizzate rapidamente e senza difficoltà con una scaffalatura integrabile e, grazie al sistema modulare, possono anche essere rimosse altrettanto rapidamente. In qualità di primo e finora unico fornitore di un sistema per postazioni di lavoro industriale, item ha ottenuto il sigillo di qualità dell‘iniziativa per il benessere della colonna vertebrale AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Questo significa che è raccomandato dalle associazioni tedesche Forum Gesunder Rücken besser leben e. V. e Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V. Il riconoscimento del sigillo AGR mostra chiaramente l’efficacia della collaborazione tra industria e scienza.