Mit dem neuen Online-Werkzeug wird die Bestellung von Profiltechnik mit passender Anschlussbearbeitung einfacher, deutlich effizienter und von überall möglich.
Im Kern der Entwicklung des item Machining Tools stand ein Problem, das existiert, seit es Konstruktionsprofile aus Aluminium gibt: Wie fasse ich die Definition, Dokumentation und Online-Bestellung von Profilen mit Bearbeitungen in einem geschlossenen Prozess zusammen?
Bisher mussten Kunden zunächst Zeichnungen aufwendig per Hand anfertigen oder kryptische Codes bzw. sogenannte sprechende Artikelnummern richtig beschreiben. Der Anbieter der Profiltechnik stand dann vor der Aufgabe, diese Angaben zu interpretieren und in Produktionsstücklisten umzuwandeln. Alternativ konnten Profile und Bearbeitungen auch im CAD-System eingebracht werden. Ein klarer Zeitvorteil ergab sich daraus aber nicht. Insgesamt war die manuelle Erstellung der gesamten Dokumentation für die Anfrage und Produktion ein aufwendiger Prozess, bei dem zu keinem Zeitpunkt ein Fehler passieren durfte.
Aluminiumprofile genau passend auswählen
Dabei ist die notwendige Auswahl des für die jeweilige Konstruktionsaufgabe optimalen Profils noch gar nicht berücksichtigt. Über die Eingabe relevanter Kundenmerkmale im item Machining Tool wird die Gesamtübersicht aller möglichen Profile automatisch auf eine passende Auswahl eingeschränkt. Auch die Rechenarbeit übernimmt das Tool und zeigt, welche Profile die Anforderungen an die Durchbiegung – abhängig von Länge und einwirkender Kraft – erfüllen. Zusätzlich werden die exakten Werte der Berechnung angezeigt. Auf dieser Basis können Nutzer leicht bestimmen, welche der ausgewählten Profile genau für ihre Konstruktion geeignet sind.
Bei mehreren Treffern kann das Ergebnis durch die Verwendung zusätzlicher Filter weiter verfeinert werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, nur bestimmte Baureihen oder ganz spezielle Profile zu berücksichtigen. So wird ein Optimum an Wirtschaftlichkeit und effizientem Materialeinsatz erreicht: Durch die individuelle Einstellung der Filter wird in Kombination mit den integrierten Rechnern sowohl eine Über- als auch Unterdimensionierung effektiv vermieden. Technisch basiert das Machining Tool auf modernster Web-Technologie und funktioniert damit ohne Installation, Plug-in oder App: sowohl am PC als auch auf jedem Smartphone oder Tablet.
Profilbearbeitung und Projektdokumentation inklusive
Ein weiterer Vorteil der Umsetzung auf dem aktuellen Stand der Technik zeigt sich im nächsten Schritt: Hier wird das Profil in einer frei dreh- und skalierbaren 3D-Ansicht angezeigt. Darunter befindet sich eine Auswahl von verfügbaren Verbindern, die sich per Drag-and-drop direkt in 3D hinzufügen lassen. Die integrierte Logik sorgt dafür, dass die Verbinder nur dort platziert werden können, wo es technisch möglich ist. Im gleichen Schritt werden auch alle Anschlussbearbeitungen wie Durchgangs-, Stufen- oder Gewindebohrungen automatisch exakt und präzise passend zum jeweiligen Verbinder platziert. Die Erstellung eines solchen 3D-Modells kann in einem CAD-System schnell ein paar Minuten dauern. Im item Machining Tool hingegen erledigt man diese Aufgabe in Sekunden.
Schnell und einfach konstruieren
3D-Konstruktion ohne Zusatzsoftware im Webbrowser: Mit dem item Engineeringtool konstruieren Sie von überall per Drag-and-Drop und teilen Entwürfe mit Kollegen in aller Welt.
JETZT AUSPROBIEREN
Teil des effizienten Gesamtkonzepts ist darüber hinaus die integrierte Projektdokumentation: Im Anschluss an die Konfiguration wird automatisch eine vollständige Projektdokumentation erstellt. In dieser werden alle Positionen und Maße in einer technischen Zeichnung dokumentiert. Diese Zeichnung wird anschließend mit nur einem Klick automatisch vom System erzeugt. Damit stehen alle Informationen für eine präzise Fertigung bereit.
Direkte Online-Bestellung von Profilen
Abschließend spart die Integration des Machining Tools in den item Online-Shop ebenfalls eine Menge Zeit: Geschäftskunden können nach Login sofort den Wert des bearbeiteten Profils sehen und dieses – auf Wunsch zusammen mit Verbindern und Zubehör – direkt per Online-Bestellung das Profil ordern. Die Übermittlung der Projekt-Daten erfolgt sekundenschnell und die exakt bearbeiteten Wunschprofile werden binnen 72 Stunden versandt.
Einfach und effizient in jedem Schritt
Das item Machining Tool ermöglicht es, die Vorteile der Digitalisierung in jedem Schritt der Profilbestellung zu nutzen – von der Idee bis zum bearbeiteten Wunschprofil. Als einfach zu bedienendes Online-Werkzeug sorgt es für Effizienz im Konstruktions-Alltag und spart dabei Kosten und Zeit.
Digital Engineering mit dem item Engineeringtool
Wer sich für das item Machiningtool interessiert, dem dürfte auch das item Engineeringtool zusagen: Die innovative Software ermöglicht intuitive 3D-Konstruktion per Drag-and-drop – ganz ohne Zusatzsoftware, direkt im Browser. Verfügbar sind alle Profile des MB Systembaukastens, die dazugehörige Verbindungstechnik sowie entsprechende Bodenelemente und Endkappen sowie zusätzliche Komponenten aus dem Lean Production Systembaukasten. Zu den zahlreichen Zusatzfunktionen zählen ein Produktfinder, eine regelunterstützte Konstruktion mit automatischer Ausrichtung der Komponenten, integrierter CAD-Export und automatische Projektdokumentation. Zudem können mit einem Klick aktuelle Projekte in einen Warenkorb mit direkter Bestellfunktion verwandelt werden.
Sie interessieren sich für die Digitalisierung und Zukunft des Maschinenbaus? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!