Lorsque les bottes de foin sont dans les champs, l’automne est arrivé. C’est le signal pour item de présenter une fois de plus de nouveaux produits dans les domaines des systèmes de postes de travail, de l’automatisation des machines, de la production lean, des équipements de production, de la signalisation, de la production propre et de la robotique. Voici un petit aperçu des points forts de chaque rubrique.
Chaque année, nous mettons de nouveaux produits et d’autres innovations sur le marché. Cette année, la récolte a été particulièrement abondante. Entre autres, l’accent est mis sur l’automatisation des processus dans la logistique interne.
Tour d’horizon des nouveautés
Un document électronique avec toutes les innovations : Découvrez dans notre catalogue des nouveautés 2024 toutes les tendances de produit ainsi que des informations supplémentaires.
S’INFORMER MAINTENANT
La bonne solution pour les véhicules de transport sans conducteur
Désormais les systèmes de transport sans conducteur se sont imposés dans de nombreux domaines de la production. Que ce soit pour la préparation des commandes ou simplement pour le transport d’un point à un autre – la demande de robots mobiles ne fait que croître. Avec nos nouveaux base carts et des modules supérieurs personnalisés, vous pouvez construire la solution qui convient à votre tâche de transport ou de logistique automatisée.
Notre solution se compose d’un chariot de base qui est disponible dans une variante prête à utiliser ou sous la forme d’un bâti de base à personnaliser. Les base carts prêts à l’emploi sont optimisés selon les spécifications, telles que le système de capteurs, les dimensions et les mécanismes d’accueil, des robots mobiles de ABB, MiR et Safelog. Dans Engineeringtool ils sont directement disponibles en tant que sous-ensemble. La construction est adaptée aux dimensions des europalettes et dispose d’une interface standard avec les superstructures, appelées modules supérieurs.
Les base carts prêts à l’emploi sont optimisés selon les spécifications, telles que le système de capteurs, les dimensions et les mécanismes d’accueil, des robots mobiles d’ABB, de MiR et de Safelog .
Nos nouvelles constructions offrent deux avantages essentiels :
- Nous répondons aux spécifications de nombreux fabricants et assurons la sécurité et la fonctionnalité
- Nous offrons une grande flexibilité de conception
Qu’il s’agisse de rayonnages de préparation des commandes à plusieurs niveaux, de dispositifs de transport pour des CPC ou de montants de montage complets – les modules supérieurs sont très faciles à fixer aux base carts. Ils sont disponibles sous forme de solutions modèles pour différents usages, mais il est également possible de les personnaliser à partir du système de construction modulaire item.

Support solide pour cobots : la nouvelle colonne réglable
Avec nos nouveaux composants pour robots collaboratifs nous étendons leur espace de travail. La base est notre nouvelle colonne réglable TCP/IP 24V. Elle résiste à la torsion et est si solide qu’elle permet de monter et de descendre verticalement un cobot avec une pièce pour la palettisation. Le raccordement passe par la plaque d’adaptation colonne réglable 8 200×200. Pour les cobots des fabricants ABB, Doosan, Fanuc, Kassow, KUKA, Omron et UR il existe des plaques de montage robot supplémentaires. Elles assurent une fixation solide au support. Pour une mise en œuvre rapide du projet, nous proposons le kit plug & play qui contient la colonne réglable avec unité d’alimentation, des plaques de montage, des câbles et la chaîne porte-câbles.

Du nouveau en technique linéaire
Pour agrandir horizontalement la zone de travail d’un cobot, on dispose désormais d’un Range Extender équipé d’un guidage linéaire robuste. Il est disponible sous forme de solution modèle configurable dans la boutique item en ligne et est rapide et facile à adapter. Le Range Extender permet un traitement de produit sur une voie définie ainsi que l’empilage et le désempilage de marchandises dans plusieurs positions. Dans ce cas, le nouveau guidage linéaire KRF 8 80×40 est mis en œuvre pour absorber des charges et moments importants en toute sécurité. Il dispose d’un profilé de guidage résistant à la torsion et se combine avec l’unité linéaire KRF. Les deux axes linéaires à guidage croisé créent ensemble un environnement de travail dynamique pour des cobots à vitesse jusqu’à 10 m/s.
En plus du Range Extender, il existe de nombreux portiques cartésiens 2D sous forme de solution modèle. Il est possible de réaliser des systèmes composés de deux axes linéaires synchronisés en combinaison avec une autre unité linéaire pour différentes hauteurs de course, vitesses et charges utiles.

Pour négocier les virages : de nouveaux composants pour le système de convoyage suspendu d’item
En tant qu’alternative intelligente au transport des CPC, nous vous proposons notre système de convoyage suspendu modulaire et rapide à installer. Il permet une mise à disposition particulièrement efficace et peu encombrante du matériel et des produits qui ont intérêt à être transportés en suspension en raison de leur forme.
Nous avons complété notre système de construction modulaire de cames de 45° et de 90°. Il suffit de les monter sur des profilés rail coulissant. Grâce à la forme particulière, les chariots ne risquent pas de se coincer en cours de mouvement et restent bien sur la trajectoire même à vitesse élevée. On peut ainsi personnaliser les convoyeurs suspendus.
Grâce à la forme particulière des cames, les chariots ne risquent pas de se coincer en cours de mouvement et restent bien sur la trajectoire même à vitesse élevée .
De plus, à l’aide de la nouvelle unité de déblocage 6 chariot D37-32 on peut réaliser des solutions de toboggan. Il est également possible de séparer les chariots. Le séparateur 6 chariot D37-32 permet d’extraire certains chariots pour l’approvisionnement séquentiel des produits.

Des tiroirs sur mesure pour tout type d’utilisation
Le système de tiroirs modulaire avec ses composants de base assortis fait son entrée dans la gamme. Afin d’intégrer les tiroirs parfaitement dans la structure en profilés, on peut adapter la hauteur, la largeur et la profondeur en fonction des besoins. Les profilés frontaux et d’encadrement sont disponibles en trois hauteurs. Dans la boutique item en ligne vous pouvez configurer les tiroirs dans le détail. En fonction des exigences respectives, vous disposez alors de différents profilés frontaux et de profilés d’encadrement et de poignées, par exemple du profilé frontal H66 avec poignée baguette et du profilé d’encadrement H66 assorti. Si nécessaire, on peut ajouter des rails télescopiques. Ils sont raccordés aux profilés d’encadrement par la rainure 5 extérieure. Le nouveau kit de montage 8 rail télescopique 12,7×45,7 facilite ce raccordement.

Un poste de travail mieux organisé
Avec les nouvelles possibilités de mise à disposition des informations, il est désormais possible d’organiser parfaitement les postes de travail. Qu’il s’agisse du clavier, de l’ordinateur portable ou de l’écran – nous assurons une fixation aisée pour faire de la place sur le plan de travail. Le clavier par exemple est placé en toute sécurité sur la nouvelle console de clavier. Le support d’ordinateur portable comme emplacement universel pour ordinateurs mobiles peut être réglé parfaitement à la hauteur idéale à l’aide du nouveau bras articulé.
Avec les nouvelles possibilités de mise à disposition des informations, il est désormais possible d’organiser parfaitement les postes de travail .
Le bras articulé réglable en hauteur existe en version avec trois ou quatre articulations. On peut donc orienter le matériel et les outils de façon optimale dans l’espace de préhension. Vous disposez du module de configuration de poste de travail d’item pour composer rapidement et facilement votre table de travail personnelle. Vous pouvez vous inspirez de nos solutions modèles pratiques dans la boutique item en ligne.

Configuration personnalisée des salles blanches
A présent, nous vous proposons de nombreux composants pour la construction d’enceintes compatibles salle blanches avec plafond praticable. L’utilisation du profilé X 8 240×40 1NO léger garantit une flexion minimale des plafonds autoporteurs. On peut même réaliser des plafonds autoporteurs d’une largeur jusqu’à 6 m. Un canal d’allège modulaire pour l’acheminement sécurisé des câbles dans la paroi et des grilles d’aération complètent la salle blanche personnalisable.
Les rideaux à lamelles peuvent servir à créer une séparation vite installée dans la production. Ces rideaux protègent de la poussière et d’autres saletés, réduisent les nuisances sonores et empêchent les courants d’air. Cependant, les solutions conventionnelles sont souvent complexes et sujettes aux défauts. De plus, le démontage ou le remplacement s’avère souvent compliqué. Le nouveau support de lamelles item par contre est facile à installer et peut être remplacé rapidement. Il suffit de l’enclencher dans la rainure 8 – et voilà. Chacune des bandes PVC transparentes est alors accrochée individuellement. Ce qui facilite le montage et le remplacement. Les bandes transparentes peuvent être découpées à la longueur voulue à l’aide d’un couteau.

Signalisation intelligente
Nos bandes LED et témoins lumineux paramétrables indiquent l’état de fonctionnement des machines et autres installations industrielles. La bande LED RGB multisegment permet donc une signalisation personnalisée dans la rainure avec une commande à l’aide du contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24V DC. A la demande, les bandes LED peuvent s’illuminer de différentes couleurs sur toute la surface ou par segments. Le contrôleur bande LED multisegment AIN/DIN 24VDC à commande numérique et analogique fait son entrée dans notre gamme. Le nouveau contrôleur dispose de cinq entrées numériques et d’une entrée analogique pour une liaison directe avec des commutateurs et des capteurs. La configuration est également basée sur des modes de fonctionnement prédéfinis et peut être réalisé par n’importe quel terminal Wi-Fi. La mise en service et l’exploitation sont facilitées par une interface web intuitive.
Vous trouverez plus d’informations sur la structure des solutions de signalisation dans nos thématiques, la boutique item en ligne et item Academy.

D’autres nouveautés à découvrir dans l’e-paper
Les nouveautés item 2024 permettent de relever des défis dans de nombreux domaines, de manière flexible et sur mesure. Dans le centre de téléchargement item le catalogue actuel « Nouveautés 2024 » est disponible sous forme de document électronique (e-paper) avec tous les nouveaux produits.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !