Dans l’interview d’expert : de nombreux conseils pratiques pour les utilisateurs du système de construction modulaire MB.

Si vous avez déjà eu l’occasion de travailler avec des assemblages, alors vous appréciez sûrement la qualité des profilés et des fixations. Dans l’interview, notre ingénieur Markus Allwicher explique en quoi consiste la qualité des assemblages d’item et rappelle quelques points à retenir pour la planification d’une construction.
Un principe, des possibilités infinies – c’est la philosophie d’item. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement pour la construction de machines et d’équipements de production ?
Notre système de construction modulaire MB est conçu pour la modularité et la stabilité : Nos profilés et nos fixations sont les produits de base qui permettent aux entreprises de réaliser tout type de construction avec la possibilité de les modifier et transformer ultérieurement. Par exemple dans le domaine de la construction mécanique spéciale, s’il faut intégrer une machine dans une structure de cadre soudée, toute forme de modification s’avère très compliquée. Dans ce cas, il vaut mieux que le cadre soit construit de façon modulaire afin de faciliter les changements. Cet aspect de la modularité est particulièrement important pour le choix d’un profilé. La ligne 8 apporte ici un maximum de modularité.
Que faut-il retenir pour pouvoir exploiter au mieux cette modularité à long terme ?
En principe, la ligne 8 permet de réaliser la plupart des constructions. C’est notre produit à tout faire. Par conséquent : Si vous commencez la planification et souhaitez disposer d’un maximum de flexibilité, il faut absolument envisager la ligne 8. De nombreuses constructions peuvent être réalisées à l’aide de différentes lignes de produits. Ce qui compte pour le choix de la ligne et des assemblages retenus, c’est la stabilité, la fonctionnalité déterminée par le nombre de variantes d’accessoires, ainsi que l’optimisation des coûts. Bien entendu, de nombreux articles des lignes de produits peuvent aussi être combinés entre eux : pour les fabrications en série, on obtient ainsi des solutions qui répondent aux exigences de la construction et qui permettent en même temps une réalisation dans les meilleures conditions économiques. Pour d’autres constructions, on crée des solutions offrant une stabilité maximale pour un poids minimal. Comme par exemple avec la ligne légère ou la version Economy. Ces deux versions utilisent moins d’aluminium et sont donc plus légères. Elles bénéficient d’une certaine finesse en fabrication.
Chariots de laboratoire, châssis, cellules d’essai
Quelle est la meilleure ligne dans votre cas de figure ? L’unité de formation « Introduction à la technique des profilés » vous présente les différentes lignes de produits item ainsi que leurs variantes et vous explique comment les exploiter au mieux.
ACCEDER A ITEM ACADEMY
Comment les profilés légers affectent-ils la capacité de charge de la construction ?
Les profilés optimisés en poids disposent d’une géométrie sophistiquée et leur fabrication est plus complexe que celle des produits en matériau plein. Il faut des années d’expérience et des méthodes de construction modernes et scientifiques pour développer le rapport optimal entre la stabilité et la quantité d’aluminium utilisée. Les versions Légère et Economy ont une capacité de charge inférieure à la variante de base des lignes de produits.
Quelles sont les forces qui affectent généralement une construction ?
En règle générale, ce sont les forces dans l’espace normales. C’est-à-dire, on retrouve des forces de pression, de traction et transversales ainsi que des moments dans les trois dimensions spatiales. Le résultat est une charge mixte agissant sur la construction. Seule une simulation assistée par ordinateur peut permettre de se prononcer de manière détaillée au sujet des charges en jeu. En vue d’une analyse sûre et simplifiée de la situation de charge, on va examiner les points d’assemblage de la construction, la sollicitation des matériaux des éléments d’assemblage et du profilé aluminium ainsi que les effets sur la fonctionnalité de la construction. On parvient ainsi à réduire la charge mixte : Dans le cas de la force de traction agissant sur le point d’assemblage, il s’agit ici de la force d’extraction de rainure. La force transversale qui en résulte et qui provoque un décalage du point d’assemblage le long de la rainure est la force de déplacement de rainure. Et pour la sollicitation des matériaux qui en résulte dans le profilé d’aluminium, on s’intéressera à la flexion et à la torsion. Le rôle de la torsion est mineur puisqu’en cas de torsion, l’aluminium élastique perd normalement sa fonction avant l’apparition de dégâts matériels.
Sélection et calcul de profilés
Quelles sont les charges qui agissent sur les profilés et comment les calculer ? L’unité de formation « Sélection et calcul des profilés » vous montre comment trouver un résultat fiable et illustre diverses constructions et cas de mise en charge.
ACCEDER A ITEM ACADEMY
Comment savoir quel profilé item convient à ma construction ?
Le choix du produit dépend de la solidité et de la durabilité, mais surtout de la fonctionnalité envisagée. De plus, la simplicité de l’utilisation a un rôle à jouer : les profilés item sont vissés au lieu d’être soudés. Grâce aux assemblages, de nombreuses constructions sont réalisables sans usinage : Un minimum de perçages et de taraudages est nécessaire. Etant donné que nos profilés et fixations sont durables et que nos clients les réutilisent dans différentes constructions et structures tout au long de leur durée de vie, il est également important pour nous de fournir une qualité constante : le client doit pouvoir être sûr de retrouver le même produit des années après et de pouvoir l’utiliser avec la même qualité et précision d’assemblage.
Comment assurer cette qualité constante ?
Chez item, nous mettons tout en œuvre pour produire nos produits avec un niveau de qualité toujours égal. La qualité des produits se traduit par de nombreux détails. Un système de construction modulaire assure les combinaisons possibles des différents produits, même entre les différentes lignes et notamment à long terme. Il faut maintenir un équilibre entre la capacité de livraison, les zones de tolérance, la qualité de finition et les classes de résistance. Peu importe à quel moment un client achète chez nous.

Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !