En toda obra de teatro son esenciales los telones de fondo, que literalmente preparan la escena. Pero tampoco deben subestimarse las soluciones prácticas utilizadas para realizar cambios de escena sin interrupciones.
Aun sin contar las compañías financiadas por el Estado y los teatros municipales, que están magníficamente equipados, en Austria existe una próspera escena teatral. Uno de los ejemplos más llamativos es el proyecto concebido por los actores y productores teatrales Nikolaus Lechthaler y Rosie Belic. Su teatro privado Lechthaler-Belic (Le-Be) en Graz apoya las piezas humorísticas y las puestas en escena característicamente discretas. Este teatro se creó en una antigua panadería restaurada con mimo en 2008, que tiene capacidad para 80 personas y cuenta con un escenario de 6 x 6,5 metros. Hasta ahora, la tecnología escénica del teatro había consistido en construcciones de madera. Sin embargo, tras la llegada de una nueva producción que requería cambios de escena muy frecuentes sin ocultarlos con el telón, hubo que encontrar una alternativa.

Un desafío muy «dramático»
«Tenía la idea de que se podía desplazar un carro desde bastidores para cambiar el telón de fondo», explica Lechthaler. Pero el ajustadísimo presupuesto del teatro no era la única limitación en la búsqueda de una solución. Por un lado, la estabilidad era esencial, ya que el decorado debe soportar el peso de los actores sin alterar su actuación. Por otro lado, había que considerar cuestiones de personal: «Lo construimos todo nosotros mismos y no tenemos ningún operario o personal técnico especializado», explica Lechthaler. Siguiendo la recomendación de un patrocinador, el teatro inicialmente consideró la posibilidad de usar una solución de acero para la tecnología escénica. Sin embargo, pronto quedó claro que no sería práctico, ya que no podrían desmontar el sistema como querían. Tras algunos contratiempos, la misma persona los puso en contacto con la sucursal de Graz de nuestro socio de distribución austriaco, Haberkorn.
Simplemente vimos que estábamos en la misma onda
Alfons Wernig, jefe del taller de sistemas de perfiles de Haberkorn, apreció inmediatamente el potencial del proyecto y realizó una visita al teatro Lechthaler-Belic, que es famoso entre los residentes de la ciudad. Rápidamente quedó claro que dos aspectos que aparentemente no guardan relación, como son la tecnología y el teatro, encajaban perfectamente en realidad. Naturalmente, el toque personal también jugó un papel importante, como explica Lechthaler: «Simplemente vimos que estábamos en la misma onda. Ese día avanzamos mucho». Wernig no podía estar más de acuerdo: «Todo encajó a la perfección. Y, al fin y al cabo, no todos los días tienes la oportunidad de construir algo en el taller que va a ser visto por tanta gente».

La tecnología escénica tiende un puente entre dos mundos
Durante las actuaciones de la exitosa comedia francesa «Trennung auf Bestellung» (Separación a domicilio), escrita por Tristan Petitgirard, los asistentes al teatro se sorprenden a menudo: «¡Eso es imposible! ¿De dónde ha salido eso?». En la oscuridad del teatro, el escenario entra rodando desde el lateral, enmarcado por focos y, naturalmente, con un actor a bordo, todo de acuerdo con el guion. Nadie espera ver algo así en un teatro tan pequeño. El secreto de esta actuación tan espectacular y efectista es una guía de rodillos con accionamiento de cadena (unidad lineal LRE 8 D14 80 × 40 KU 80) que se ha diseñado y construido como una plataforma móvil.
Fue una gran oportunidad de apreciar el entusiasmo de nuestro personal
El escenario en sí también está construido con componentes de item. El carro de escenario se puede mover continuamente en ambas direcciones sobre su chasis, de modo que el escenario aparece con una estructura móvil y desaparece en la estructura lateral poco después. El sistema también se ha diseñado para poder doblarse hacia un lado en cualquier momento. El proyecto también fue un verdadero hito para Wernig: «Fue una gran oportunidad de apreciar el entusiasmo de nuestro personal. Mi equipo hizo incluso la planificación y el trabajo de construcción de forma voluntaria y en su tiempo libre». El equipo de Haberkorn supervisó el proyecto y llevó a cabo el trabajo de mantenimiento para que el público pudiera disfrutar de la actuación sin dramas inesperados por contratiempos entre bastidores. Ya se están planeando otros proyectos conjuntos.
¿Quiere estar al día de las innovadoras aplicaciones de las soluciones de item? Tenemos la solución perfecta para usted: ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!