Se necesita un cuidado especial durante la producción de sustancias químicas, que está sujeta a requisitos estrictos.
Las instalaciones relevantes suelen estar ubicadas en salas blancas para mantener las partículas como el polvo y las bacterias en un mínimo absoluto. Muchos fabricantes de la industria farmacéutica utilizan también cabinas de trabajo. Estas cabinas especiales tienen dos funciones principales: evitar que sustancias no deseadas escapen al aire, donde pueden contaminar productos y el medio ambiente o causar reacciones químicas, y proteger al personal. Estos recintos suelen estar conectados a sistemas de escape para garantizar que el polvo, los gases, los vapores y las salpicaduras no entren en contacto con personas, equipos, materiales o experimentos. Como fabricante de productos químicos finos y sustancias farmacológicas activas para uso humano, ChemCon GmbH de Freiburg también debe cumplir con los estrictos requisitos de las buenas prácticas de fabricación. Esta compañía internacional utiliza recintos y cabinas de trabajo basados en la serie X del sistema de construcción MB junto con columnas de instalación de item y componentes de cabinas XMS para máquinas en sus laboratorios y salas blancas.
Cabinas de trabajo a medida para servicios farmacéuticos
Los gabinetes son imprescindibles para que ChemCon proteja al personal que manipula sustancias citostáticas u otros compuestos altamente tóxicos. Así, la compañía cuenta con una amplia gama de equipos de laboratorio, que incluyen múltiples salas blancas que se han optimizado para fabricar sustancias químicas en lotes que van desde unos pocos gramos hasta varios kilogramos. Sin embargo, dado que ChemCon fabrica ingredientes activos y productos químicos finos en sistemas de varios tamaños, las dimensiones estandarizadas de los sistemas de escape de laboratorio convencionales son de uso limitado, por lo que contar con cabinas de trabajo personalizables para sus procesos de fabricación ha sido vital para superar este desafío.
Llevamos siete años trabajando con item. Durante este período, hemos construido ocho cabinas con perfiles de aluminio de la serie X 8, e item ha adaptado el diseño a nuestros requisitos en cada ocasión.
Por ello, la compañía decidió construir sus propias cabinas de trabajo para la producción de ingredientes farmacéuticos activos. Los perfiles y la tecnología de unión de item le dan a ChemCon la flexibilidad y seguridad que necesita. «Llevamos siete años trabajando con item. Durante este período, hemos construido ocho cabinas con perfiles de aluminio de la serie X 8,e item ha adaptado el diseño a nuestros requisitos en cada ocasión», revela el gerente técnico de la compañía Cada una de las distintas cabinas tiene diferentes dimensiones: el modelo más grande tiene 3,5 m de largo, 1,8 m de ancho y 2,5 m de alto. Los paneles de plástico están incorporados en la estructura del marco de perfil de aluminio, y las secciones de doble puerta en la parte delantera están equipadas con vidrio de seguridad.

Las columnas de instalación garantizan un suministro confiable
Las cabinas de trabajo para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos incorporan enchufes internos e interruptores de luz que se pueden controlar desde el exterior. Estos están instalados en una columna de instalación ubicada en el panel posterior de la cabina. Una segunda columna de instalación fuera de la cabina se utiliza para fines de control, con perfiles de la serie XMS que conectan las dos columnas. Los conductos de cables integrados permiten una óptima canalización del cableado y un control seguro del proceso. Los cables y mangueras canalizados a lo largo de la pared posterior de las cabinas suministran gas inerte, otros tipos de gas, refrigerante y aire comprimido. La separación física entre el sistema eléctrico y el resto de componentes garantiza la fiabilidad de estas líneas de suministro. Si a pesar de todo surge una emergencia, los botones de parada de emergencia de la parte interna de las columnas de instalación pueden detener directamente todos los procesos.
Cada producto lleva requisitos diferentes
Hay una razón específica por la cual se requiere tanta flexibilidad. Los procesos de producción son diferentes en cada proyecto, por lo que las cabinas de trabajo a menudo tienen que reconvertirse y adaptarse. En consecuencia, se planifican y configuran en estrecha colaboración con el socio distribuidor de item en Freiburg. ChemCon recibe los perfiles ya cortados a medida y se encarga del ensamblaje final. Las piezas más complejas, como los elementos de las puertas que incorporan vidrio de seguridad, se suministran completos y solo han de instalarse en su lugar. Esto significa que se pueden crear cabinas de trabajo personalizadas en muy poco tiempo, sobre todo gracias a los perfiles livianos con radios de borde mínimos que garantizan transiciones suaves entre los perfiles individuales.
En comparación con las soluciones a medida de otros fabricantes, las construcciones de item ofrecen una mejor relación calidad-precio y los tiempos de entrega también son significativamente más cortos.
Además, la opción de cubrir las ranuras ayuda a evitar la acumulación de depósitos de polvo y otras partículas y también ofrece la posibilidad de adaptar los accesorios a casi cualquier lugar. La ventaja clave que tienen los perfiles de aluminio sobre sus equivalentes de acero inoxidable es que pueden modificarse rápidamente. El gerente de proyecto de ChemCon también subraya el coste y el servicio: «En comparación con las soluciones a medida de otros fabricantes, las construcciones de item ofrecen una mejor relación calidad-precio y los tiempos de entrega también son significativamente más cortos». La compañía también terminó apostando por item para sus muebles de oficina y bancos de trabajo.