Es fácil automatizar procesos con nuestra tecnología lineal gracias a 25 soluciones premontadas.
La automatización de procesos es cada vez más una necesidad en la producción moderna. Reduciendo los costes unitarios y reforzando las normas de calidad, el desarrollo industrial ha hecho mucho por aumentar los niveles de eficiencia. Sin embargo, ventajas como estas solo pueden aprovecharse al máximo si la maquinaria y las instalaciones están totalmente adaptadas a los requisitos pertinentes. Es aquí precisamente donde nuestra tecnología lineal puede desplegar todas sus ventajas, principalmente porque está preconfigurada, es flexible y va acompañada de dos instrumentos de selección vía web.
Fundamentos de la tecnología lineal
En el ámbito de la automatización, la tecnología lineal es una de las soluciones más populares de la industria. Es robusta, fiable y fácil de instalar. ¿Pero por qué “lineal”? La razón es bastante simple: porque el movimiento en este tipo de sistemas se desplaza a lo largo de un eje. El patín, que transporta el objeto que hay que mover, se desplaza adelante o atrás a lo largo del eje.
Las unidades lineales también se pueden combinar, lo que significa que admiten el posicionamiento bidimensional y tridimensional. Este método puede utilizarse para ejecutar secuencias complejas a un coste comparativamente bajo. Un elemento crucial de cualquier unidad lineal es la guía lineal, que es la responsable de determinar el sentido de movimiento y comprende dos piezas: la guía (el carril) y el elemento de transporte correspondiente (el patín).
Descripción general de las guías lineales
Los dos componentes clave de una unidad línea son: 1) la guía lineal y 2) la tecnología de accionamiento. Básicamente, hay tres tipos de guías lineales:
Guías de rodadura
Este tipo de guía lineal utiliza rodillos que corren por ejes cilíndricos. El diseño de los rodillos admite el desplazamiento sin holguras y garantiza que no se puedan salir de su guía. Ventaja: Las guías de rodadura ofrecen un nivel de flexibilidad particularmente elevado.
Patines de ranura en T
Estos sistemas incorporan un patín perfilado que corre por un carril perfilado. Debido a este perfilado, el patín no se puede salir de la guía. Ventaja: Los patines de ranura en T son ideales para aplicaciones que no necesitan estar totalmente exentos de holgura y se recomiendan generalmente cuando el presupuesto es limitado.
Guías de rodamientos de bolas recirculantes
La característica clave de estos sistemas es su capacidad para aceptar grandes cargas en un espacio pequeño. Aplicando el principio de múltiples puntos de contacto, los elementos de rodadura se colocan de manera que corren por una línea y finalmente recirculan por otra. Ventaja: Este sistema presenta baja fricción y una excelente distribución de cargas.

Tecnologías de accionamiento en la tecnología lineal
Las tecnologías de accionamiento punteras siempre tienen como objetivo tareas concretas. Pueden ser muy rápidas o excepcionalmente precisas. El rendimiento general de una unidad lineal viene determinado principalmente por la tecnología de accionamiento elegida, que repercute notablemente en la precisión, velocidad, capacidad de carga y costes de una solución lineal. Las siguientes tecnologías de accionamiento están disponibles:
Accionamiento por correa dentada
Esta tecnología utiliza una correa de transmisión dentada que se enclava mecánicamente en una polea dentada accionada por un motor. Este enclavamiento mecánico elimina el deslizamiento y asegura que puedan transmitirse fuerzas importantes. La correa dentada incorpora cables de acero recubiertos de poliuretano, ofrece una larga vida útil y permite un funcionamiento suave. Ventaja: Esta tecnología permite unos movimientos enormemente dinámicos y, por tanto, ciclos cortos.
Husillos de bolas
El componente fundamental del husillo de bolas es un husillo de gran precisión. La velocidad y la precisión de posicionado del sistema dependen en gran medida por el paso del husillo. En el husillo se monta una tuerca no giratoria. Las bolas circulan en el filo y aseguran que la tuerca se mueva en el eje cuando el husillo gira. Como las bolas son un poco más grandes que el filo por donde se mueven, producen un efecto de pretensión que elimina el juego y habilita una alta capacidad de carga. Ventaja: Los husillos de bolas son ideales cuando se requiere un posicionamiento preciso y mucha potencia.
Accionamiento por cadena
Las unidades lineales con transmisión por cadena pueden transmitir grandes fuerzas, pero son limitadas en cuanto a precisión y velocidad debido a su diseño. Por otra parte, ofrecen una fiabilidad excelente, por lo que se suelen utilizar para aplicaciones verticales. Ventaja: Los accionamientos de cadena resisten los problemas provocados por la suciedad, pueden transmitir fuerzas elevadas y además resultan muy adecuados para movimientos verticales. Este diseño también es especialmente adecuado para construir sistemas transportadores con roldanas, porque la fuerza del accionamiento de cadena se puede transformar en un movimiento rotativo por medio de piñones posicionados en cualquier parte de la unidad lineal.
Sistema de piñón y cremallera
La rueda dentada conducida de un sistema de este tipo engrana con una cremallera recta y elimina el riesgo de deslizamiento. El movimiento rotativo del motor se convierte directamente en desplazamiento rectilíneo del carro. Esto permite dos aplicaciones: 1) La carga se desplaza con la rueda dentada conducida. 2) El accionamiento queda fijo y la carga se desplaza con la cremallera móvil. Ventaja: El sistema de piñón y cremallera es robusto, capaz de elevar cargas pesadas con seguridad y de posicionar dispositivos con precisión incluso a larga distancia.
.

Las ventajas de nuestras soluciones lineales
Dado que todos los proyectos tienen sus propios requisitos específicos, también necesitan soluciones lineales igualmente específicas, lo que suele implicar que los ingenieros han de destinar mucho tiempo y dinero a desarrollar tecnología adecuada. No solo tienen que identificar los componentes necesarios, sino que tiene que ensamblarlos para crear una unidad lineal. Nuestro sistema de automatización se ocupa de todo eso, gracias a sus 25 unidades lineales preconfiguradas para toda una serie de aplicaciones. Más aún, los ingenieros pueden estar tranquilos de que las unidades lineales cumplirán todos los requisitos técnicos de seguridad y que encajarán entre sí perfectamente. Estos modelos básicos para tareas típicas se suministran con elementos de accionamiento, patines y accesorios y, por tanto, están preparados para instalarse directamente.
Los ingenieros que optan por una Serie obtienen la tecnología óptima para su proceso. Además, cada Serie incluye una selección de unidades lineales con diferentes clases de rendimiento que se pueden seleccionar en función de necesidades muy concretas. Dado que no hay limitaciones en cuanto al tren de accionamiento, nuestras unidades lineales también son totalmente flexibles y con esta flexibilidad —junto al ahorro de tiempo— se pueden conseguir importantes reducciones de costes. Además de todo esto, nuestra tecnología lineal es, por supuesto, totalmente compatible con el sistema de construcción modular MB y, en caso de duda, estamos a su disposición para echarle una mano, en todo el mundo.