Les microprocesseurs sont les pièces maîtresses de nombreux produits, mais le manque de semi-conducteurs freine l’innovation. A présent, l’initiative « EU Chips Act » est censée renforcer la production européenne. Voici les exigences liées à la fabrication des semi-conducteurs.
Quel est le point commun entre les stimulateurs cardiaques, les systèmes d’alarme, les téléphones mobiles et les robots industriels ? Ils sont tous basés sur des microprocesseurs. Ces puces sont au cœur de bon nombre de produits : qu’il s’agisse d’appareils médicaux essentiels ou des machines qui font tourner nos usines. La fabrication des puces électroniques doit avoir lieu dans une salle blanche.
Avec le European Chips Act la commission européenne souhaite augmenter les capacités de production des semi-conducteurs en Europe. Par conséquent, les chaînes logistiques devraient être plus stables, et la dépendance des importations devrait diminuer. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), c’est à la fois une opportunité et un défi. Le système de construction modulaire item vous offre les solutions adaptées aux exigences élevées en matière de propreté et de fonctionnalité dans la production des semi-conducteurs.
Des solutions modulaires pour salle blanche
Créez des solutions pour salle blanche sûres selon le principe de construction modulaire ! Peu importe qu’il s’agisse d’une table de travail équipée d’une cabine à flux laminaire, d’une cabine de salle blanche ou d’une enceinte partielle : Avec item, vous pouvez réaliser des solutions selon les dimensions exactes souhaitées.
La loi européenne sur les puces électroniques et sa signification pour les PME
Le European Chips Act est une étape importante pour le secteur des semi-conducteurs afin de renforcer la compétitivité. Cette ordonnance entrée en vigueur le 21 septembre 2023 doit aboutir à des chaînes logistiques plus fiables et à plus d’indépendance vis-à-vis des états non européens. Actuellement, seuls 10 % des microprocesseurs au monde sont fabriqués en Europe. L’objectif de la loi : Doubler ce pourcentage jusqu’à 20 % à l’horizon 2030. A cet effet, on dispose de 43 milliards d’euros, et les innovations dans les domaines du développement, de la fabrication et du conditionnement sont subventionnées de manière ciblée. De plus, il s’agit de créer un environnement favorable aux investissements pour de nouvelles installations de production (fabs). Il faut augmenter les capacités de fabrication, stabiliser la chaîne logistique et créer des postes de travail. Vous trouverez plus de détails sur cette loi sur la fiche technique de la commission européenne.
Le EU Chips Act doit permettre de doubler la part des microprocesseurs fabriqués en Europe de 10 % à 20 % d’ici 2030 .
Un autre objectif consiste à faire évoluer le leadership technologique de l’Europe dans la production des semi-conducteurs. Actuellement, ce sont l’Asie et les Etats-Unis qui dominent le marché mondial des semi-conducteurs. L’Europe doit donc rester compétitive afin de protéger son industrie des pertes de production. En effet, le EU Chips Act soutient les PME pour renforcer leur potentiel d’innovation et leurs capacités de production. Les PME jouent alors un rôle décisif : elles proposent souvent des solutions flexibles et spécialisées qui sont indispensables aux innovations dans l’industrie des semi-conducteurs.
Ce qu’il faut savoir maintenant : la technique de salle blanche pour les plaquettes de silicium et les puces
Le EU Chips Act orientera l’industrie des semi-conducteurs vers la croissance. Pour les petites et moyennes entreprises cela n’implique pas seulement des opportunités ; en effet, elles doivent disposer des bonnes conditions de production afin de pouvoir réussir sur ce marché hautement dynamique. A ce propos, les salles blanches jouent un rôle primordial : une salle propre, à faible émission de particules, est nécessaire pour assurer la haute qualité des microprocesseurs. Même des impuretés minimes peuvent entraîner des défaillances considérables de la production. Les microprocesseurs sont nécessaires dans la plupart des secteurs industriels – de l’industrie automobile à la technique médicale.
Dans l’industrie des semi-conducteurs, les avis sont toujours très partagés concernant les approches ou les normes. Cette situation pourrait être un défi pour le European Chips Act .
Les grands fabrications et fournisseurs, tels que Zeiss, ASML, Infineon ou Intel misent déjà sur la technique des salles blanches dernier cri. Pour les PME qui découvrent la fabrication des semi-conducteurs ou qui aimeraient augmenter leurs capacités, l’investissement d’un équipement de salle blanche adapté est indispensable. Kevin Haas, expert en salles blanches chez item, considère l’application de la loi EU Chips Act comme un défi : « Concernant les exigences dans l’industrie des semi-conducteurs, les avis divergent encore beaucoup. On ne connaît que les exigences de salle blanche générales. Afin de pouvoir réaliser les prévisions de croissance, il faut des solutions pour salle blanche qui répondent aux plus hautes exigences de qualité ». La taille structurelle pour l’industrie des semi-conducteurs, c’est-à-dire l’espacement entre les pistes conductrices, ne cesse de diminuer et est de l’ordre du nanomètre. Les processus de fabrication doivent donc être également plus sophistiqués : les spécifications et les tolérances de fabrication sont de plus en plus serrées.

Les exigences de l’industrie des semi-conducteurs
L’organisation SEMI a rédigé différents guides pour la fabrication des plaquettes. Cependant, les entreprises issues de l’industrie des semi-conducteurs font des usages différents des guides pratiques. Voici les exigences les plus importantes à respecter par principe dans ce secteur :
- Des composants inox – pour éviter corrosion et contamination
- Un dégazage minimal – pour éviter des impuretés dues à des substances gazeuses
- Une haute propreté – aucun dépôt de poussière grâce à des surfaces faciles à nettoyer
- Un réaménagement flexible – adaptabilité aux exigences de production variables
- La protection ESD – contre les décharges électrostatiques
Les exigences liées à la fabrication des semi-conducteurs sont très élevées et varient souvent selon les conditions spécifiques à l’entreprise ou selon les étapes de fabrication. Il n’existe aucune norme standardisée qui couvre totalement toutes les exigences. Par exemple, il n’y a pas de spécifications strictes concernant les matériaux utilisés pour les fixations et les matières plastiques. Les entreprises de l’industrie des semi-conducteurs sont d’accord sur un point : lors de la sélection des matériaux, il faut veiller à minimiser le taux de rebut. Evitez les matériaux qui risquent de donner lieu à la corrosion ou à la contamination en salle blanche, et tournez-vous plutôt vers l’aluminium anodisé, l’acier inox ou le verre. Cela concerne notamment le First Pass Yield. Le terme « first pass yield » (FPY) désigne la partie des produits qui terminent avec succès le processus de production au premier passage sans réusinage ni réparation. Un FPY élevé est déterminant pour optimiser l’efficacité et pour minimiser les coûts.

Des solutions de salle blanche pour la fabrication de puces électroniques avec item
Dans la fabrication de semi-conducteurs il faut exclure toute contamination par des particules minuscules. Le but est une production zéro défaut. Il faut donc intégrer un ensemble de mesures qui se complètent. A cet effet, des composants adaptés à vos besoins et certifiés sont nécessaires. C’est ici qu’intervient le système de construction modulaire item : Il vous permet de construire des salles blanches conformes à DIN EN ISO 14644-1. Avec item, vous pouvez réaliser des solutions compatibles salle blanche, comme des postes de travail, des cabines et des enceintes, et établir une précision maximale dans la production des puces et plaquettes. Il existe un grand choix de profilés et d’accessoires pour construire des solutions pour salle blanche ayant exactement la forme, la dimension et l’équipement souhaités. De plus vous aménagerez des postes de travail dans une salle blanche avec sécurité ESD, ergonomique et fonctionnelle. Voici des exemples de composants et de solutions issus du système de construction modulaire item pour salle blanche :
- système d’entourage X 8 modulaire
- module filtre/ventilateur 1200×600 prêt à brancher
- enceinte partielle pour salle blanche avec plusieurs modules filtre/ventilateur
- cabine à flux laminaire avec table de travail réglable en hauteur
Dans la fabrication de semi-conducteurs il faut exclure toute contamination par des particules minuscules. C’est ici qu’intervient le système de construction modulaire item, compatible salle blanche .
Nos profilés aluminium X et XMS, compatibles salle blanche, se distinguent par un rayon d’arête minimal et des surfaces extérieures fermées. C’est parfait pour les bâtis faciles à nettoyer. Les propriétés : Possibilité de poser des câbles dans les profilés, donc peu de rainures ouvertes, faciles à nettoyer, résistant aux produits de nettoyage. Le système d’entourage modulaire pour des surfaces en affleurement vous permet de construire des parois et plafonds conformes aux salles blanches. Les surfaces lisses et fermées des profilés aluminium présentent deux avantages : elles sont faciles à nettoyer et empêchent le dépôt de particules.
Les salles blanches pour la fabrication des semi-conducteurs : Vous pouvez compter sur nous
L’industrie des semi-conducteurs est l’une des forces motrices de l’économie moderne et offre de grandes opportunités pour les PME. Avec des investissements judicieux en matière de technique de salle blanche adaptée et avec les subventions qu’apporte le EU Chips Act, même les entreprises moins grandes peuvent rester compétitives et aménager leur production de manière efficace.
Le système de construction modulaire item vous aide à développer des solutions sur mesure pour des besoins spécifiques. Il répond aux exigences élevées concernant la précision et la sécurité dans la production des semi-conducteurs .
Le système de construction modulaire item vous aide à développer des solutions sur mesure pour des besoins spécifiques. Non seulement nos composants sont faciles à installer mais ils sont aussi utilisables de manière flexible. Ils vous permettent de répondre aux exigences élevées concernant la précision et la sécurité dans la production des semi-conducteurs. De plus, la grande capacité de livraison d’item vous assure une disponibilité rapide des composants et profilés d’un niveau de qualité constant.
Les solutions pour salle blanche industrielles vous intéressent ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !