Une conception de qualité est une priorité pour nos composants. Notre nouveau système de convoyage suspendu nous permet encore une fois de démontrer comment le design et la fonctionnalité d’un produit peuvent aller de pair. À ce propos, nous avons reçu le prix iF DESIGN AWARD 2024.
Le système de convoyage suspendu d’item est spécialement conçu pour le transport suspendu de pièces pour lesquelles ce mode de fonctionnement est idéal en raison de leurs formes irrégulières. De plus, ce système ne demande aucun apport en énergie supplémentaire : les chariots se déplacent grâce à une inclinaison minimale de 3° seulement et sous l’effet de la gravité. Ce fonctionnement n’est pas seulement écologique, mais demande aussi très peu de maintenance.

Approvisionnement toujours plus efficace
Transport suspendu de grandes pièces automobiles, d’articles textiles ou de faisceaux de câbles : le système de convoyage suspendu d’item offre la meilleure solution pour le flux de produits interne.
Un design unique pour des processus optimisés
Le système de convoyage suspendu d’item est composé de profilés rails coulissants en aluminium d’une longueur jusqu’à six mètres et que l’on peut relier ensemble au choix. On peut les raccourcir et les combiner avec d’autres composants. Grâce à notre technique d’assemblage intelligente, les rails sont fixés à un châssis issu de notre système de tubes profilés D30. On obtient ainsi des chariots de transport, des bâtis ou des rayonnages à technique de convoyage suspendu intégrée.
« Notre objectif était de créer un système qui non seulement augmente l’efficacité, mais améliore aussi le confort de travail tout en ayant une esthétique soignée », explique Markus Völkel, designer industriel chez item. « Les formes arrondies des composants garantissent un travail sûr et ergonomique. En même temps, nous avons privilégié un design épuré qui harmonise avec les autres produits de notre système de construction modulaire ».

Bien plus qu’un système de transport
Avec la possibilité d’installer des cames, des aiguillages et des freins, le système de convoyage suspendu d’item peut toujours s’adapter aux exigences individuelles de la logistique interne. La patte de fixation universelle sur le chariot permet d’utiliser différents crochets de transport et un grand nombre d’applications différentes. L’aménagement des éléments allie des exigences fonctionnelles, ergonomiques et esthétiques au plus haut niveau. En effet, nous avons intégré de grands rayons pour rendre les chariots maniables et créer une haptique agréable. Les éléments fonctionnels et esthétiques arrondis harmonisent parfaitement entre eux. Prenons un exemple : la géométrie ovale de la fonction marche-arrêt dans la partie supérieure du chariot assure un aspect et une fonctionnalité sophistiquée en synergie avec la forme semi-circulaire de la patte de raccordement inférieure.
En effet, nous avons intégré de grands rayons pour rendre les chariots maniables et créer une haptique agréable .
Le design des composants facilite la mise en place des chariots. Au bout du profilé rail coulissant se trouve une butée mécanique de forme ergonomique qui arrête le chariot en douceur et empêche un recul involontaire. Au niveau de ce point, on peut facilement retirer les chariots avec les marchandises transportées. Le boîtier des galets assure la protection contre tout dommage.

Efficacité et durabilité
Une caractéristique distinctive du système est l’efficacité en conjonction avec une utilisation minimale des ressources. Grâce à une sélection de matériaux astucieuse et au design indémodable, nous sommes en mesure de proposer une solution durable qui offre aussi des nets avantages par rapport au transport avec des conteneurs petites charges (CPC) ordinaires. En effet, le système de convoyage suspendu d’item se distingue par un encombrement réduit et un retour plus efficace, ce qui permet de mettre le matériel à disposition dans un espace plus petit.
Non seulement notre solution est durable, mais elle offre aussi de nets avantages par rapport aux conteneurs petites charges .
Lors du développement du système, la santé des collaborateurs a été une priorité. Par exemple, la hauteur de travail peut être adaptée aux employés et permet de travailler dans une posture corporelle ergonomique. En fin de compte, tous ces aspects ont abouti à l’obtention de la récompense iF DESIGN AWARD 2024. Et nous en sommes très fiers. En effet, nous avons pu remporter ce prix du design renommé plus de dix fois déjà.
Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !