Sécurité, rapidité et fiabilité : Voici comment la technique linéaire automatise des processus spécifiques et permet ainsi aux clients d’une banque d’accéder à leurs casiers à tout moment.
Chaque fois qu’il s’agit d’assurer des mouvements le long d’un axe, on se tourne vers la technique linéaire. Cette forme d’automatisation se distingue surtout par sa robustesse et sa fiabilité. Le système linéaire item permet par sa modularité de créer des solutions personnalisées qui prennent en charge facilement même des séquences complexes. La société MS Protect AG par exemple fait appel à la technique linéaire d’item pour la réalisation d’une installation de coffres bancaires automatique. En effet, le système Valiomat sert à entrer ou à sortir des objets de valeur à tout moment, de manière sûre et flexible. Le respect des normes de sécurité strictes du secteur bancaire est assuré par une authentification à deux facteurs au niveau de l’accès et des coffres. En fonction du scénario d’application, on utilise un entraînement par courroie crantée ou par crémaillère pour automatiser les processus de transport spécifiques. La mise en œuvre est donc à la fois simple et flexible.
Tour d’horizon de la technique linéaire item
En savoir plus grâce à la fiche technique : Vous obtiendrez un résumé des solutions et des composants ainsi que des nombreux domaines d’application su système linéaire item.
FICHE D’INFORMATION
Dépôt et transport sécurisés : le fonctionnement du système Valiomat
Depuis plus de 60 ans, la société MS Protect travaille comme fournisseur global sur le marché de la sécurité et de la protection bancaire. Cette entreprise propose des solutions de sécurité ultramodernes avec une qualité maximale. Du conseil à la maintenance et à l’entretien, en passant par la planification et le montage, MS Protect fournit l’ensemble de ces services à ces clients. Avec l’utilisation du système linéaire item dans le Valiomat d’importants jalons ont été posés : « Depuis des années, l’installation fonctionne sans problème. Nous avions installé la première unité linéaire d’item en 2009, et il n’a jamais été question de la remplacer » raconte Simon Schefer, directeur de MS Protect. Entre-temps, presque 100 installations ont été réalisées. Le Valiomat est conçu comme un modèle spécial d’un rayonnage en hauteur : on peut empiler un nombre variable de cassettes aussi bien les unes au-dessus des autres que côte à côte. La sécurité des objets de valeur est bien sûr la priorité numéro un, et le rayonnage est donc entouré d’un coffre-fort.
Automatisation personnalisée des processus de transport – avec la technique linéaire d’item
Le système est actionné par un transstockeur. Il s’agit d’un gerbeur sur rails qui transporte les objets conservés dans une cassette du rayonnage en hauteur jusqu’à une station de sortie. C’est ici qu’intervient le système linéaire d’item. Les mouvements du Valiomat s’étendent sur deux axes : sur le plan horizontal et le plan vertical. Pour une longueur d’installation jusqu’à 12 m, on utilise l’unité linéaire KLE 6 60×60 LR d’item à entraînement par courroie pour des mouvements hautement dynamiques en vue d’automatiser des processus tels que le transport des objets de valeur. Cependant, à partir d’une longueur de machine supérieure à 12 m, le système nécessite un autre type d’entraînement : « La courroie crantée peut couvrir une longueur de 12 m, mais pas plus parce que sinon la tension de la courroie serait trop élevée » explique M. Schefer. L’entraînement par crémaillère par contre permet d’obtenir une grande précision, même sur de grandes distances. Pour les voies de transport plus longues, c’est donc l’unité linéaire LRE 8 D14 80×40 qui est utilisée dans le Valiomat.
C’est notamment grâce du système de construction de la technique linéaire d’item que le Valiomat peut être adapté de façon optimale à la situation du bâtiment en question .
Avant de pouvoir intégrer l’installation de coffres bancaires automatique de MS Protect dans un établissement bancaire, il faut analyser les conditions sur le terrain. C’est notamment grâce du système de technique linéaire d’item que le Valiomat peut être adapté de façon optimale à la situation du bâtiment en question. Au moment de la mise en œuvre, il est tout à fait possible de tenir compte des desiderata des clients puisqu’il existe des unités linéaires prêtes à installer, mais aussi des unités sur mesure. Il est donc possible d’intégrer le Valiomat de manière modulaire et flexible dans n’importe quel établissement bancaire afin d’automatiser les processus de transport des objets de valeur. En ce qui concerne l’aménagement, il n’y a pratiquement aucune limite : au total, on peut réaliser jusqu’à quatre rangées de blocs pour le rayonnage en hauteur. De plus, même une fois l’installation terminée, il est toujours possible d’adapter la répartition des cassettes à de nouvelles exigences. Inutile de procéder à des travaux de transformation. L’installation de coffres bancaires automatique permet donc une adaptation personnalisée en continu.
Vous aimeriez être informé de toutes les applications de la technique linéaire ? Alors, ne cherchez plus : Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !