Façonner activement l’avenir de la conception dans la construction mécanique : un aperçu des nombreuses possibilités visant une construction plus efficace avec les logiciels performants d’item.
En principe, la construction mécanique est un secteur qui se prête particulièrement bien à la numérisation. Les solutions logicielles en conception assistée par ordinateur (CAO) sont bien connues depuis des dizaines d’années déjà et s’enrichissent constamment de nouvelles fonctions. A tel point que cette multitude de fonctions n’exige pas seulement une prise en main fastidieuse : pour de nombreuses tâches standards en matière de construction, les systèmes de CAO connus sont tout simplement surdimensionnés. L’idée à l’origine de l’offre sans cesse croissante en logiciels innovants et gratuits proposée par item pour la construction de machines et d’équipements de production consiste donc à développer des solutions plus rationalisées et plus faciles à utiliser. Toutefois, la rationalisation des tâches de construction standards ne représente qu’une partie des gains en efficacité appréciables qu’offre la mise en œuvre des outils en ligne d’item. Fidèles au principe de l’ingénierie numérique, les logiciels d’item associent la construction numérique étroitement au processus de planification et accélèrent largement la documentation et l’approvisionnement. De plus, les utilitaires en ligne, utilisables dans tout type de navigateur web standard, permettent une concertation flexible avec les clients, les partenaires et les collègues et facilitent donc une collaboration sur des projets entre départements internes et sur le plan mondial.

A quel point la construction mécanique actuelle est-elle numérique ?
Nous avons rassemblé de nouvelles données, de nouvelles constatations et des comparaisons au niveau international : Découvrez la nouvelle version de notre étude prospective concernant la construction mécanique.
OBTENIR MAINTENANT
Des programmes gratuits pour la construction mécanique : l’usinage des profilés et la construction avec des logiciels d’item
L’utilitaire item Machiningtool illustre typiquement comment des solutions de programmes de construction mécanique innovants peuvent fournir des solutions aux problèmes récurrents. Cet utilitaire comprend tous les profilés du système de construction modulaire MB item. Il permet de placer facilement des fixations et des usinages mécaniques sur le profilé en question ainsi que de passer commande directement dans la boutique en ligne d’item. De plus, une documentation 2D complète est automatiquement créée pour chaque projet. Et pour trouver le bon profilé pour un projet, le logiciel item a également de quoi convaincre : à l’aide de filtres adaptés, par exemple selon le poids maximal ou la longueur souhaitée, le grand choix de profilés dans le système de construction modulaire MB peut être réduit aux profilés les mieux adaptés au projet en question. Une calculatrice de charge intégrée indique alors les profilés envisageables pour la mise en œuvre du projet compte tenu de la flexion et de la torsion.
La mise en place de composants dans l’environnement 3D d’item Engineeringtool se fait facilement par glisser-déplacer alors que la construction fondée sur des règles se charge de relier les composants correctement .
L’utilitaire item Engineeringtool repose également sur le principe de base consistant à réduire le nombre des étapes de travail fréquemment répétées au cours de la construction. L’utilitaire en ligne fait évoluer ce principe en une solution de construction 3D complète qui est disponible gratuitement dans un navigateur web de tout type de terminal capable de se connecter à internet. La mise en place de composants dans l’environnement 3D se fait facilement par glisser-déplacer alors que la construction fondée sur des règles se charge de relier les composants correctement. De plus, au moment du placement des assemblages, un contrôle de plausibilité est effectué par le logiciel d’item. Sous certaines conditions, la construction peut être jusqu’à 94 % plus rapide qu’avec des programmes de CAO connus. Il existe même un lien direct avec la boutique en ligne. Etant donné que l’utilitaire item Engineeringtool, facile à utiliser, crée une documentation pour chaque projet, il convient en particulier à des domaines tels que la construction d’équipements de production où les constructions sont souvent modifiées dans le cadre du processus d’amélioration continue (PAC).
Configurer des postes de travail de montage ergonomiques et des unités linéaires optimales
Ce sont également des automatismes intelligents dans le module de configuration de poste de travail qui facilitent nettement la planification de postes de travail de montage ergonomiques. La représentation 3D dans le navigateur, qui autorise de nombreuses perspectives différentes, permet de se faire une idée de la solution réelle. Il est ainsi encore plus facile dans le logiciel item de tenir compte de certains aspects importants tels que l’espace de travail individuel qui est différent pour chaque personne et l’approvisionnement adapté en conséquence. En même temps, la planification révolutionnaire des postes de travail de montage en 3D permet de configurer des largeurs de table personnalisées et de les commander directement à partir de l’utilitaire en ligne. Des ensembles de règles intégrés et des fonctions intelligentes guident l’utilisateur tout au long du processus de configuration et empêchent les erreurs de construction. Ce point est particulièrement important au moment de la définition et de la visualisation d’une zone de protection électrostatique (EPA), une fonction que le logiciel item est actuellement le seul à proposer. Afin d’assurer une détermination fiable d’une EPA, une documentation ESD complète est nécessaire pour garantir en conjonction avec un protocole de mesure ESD personnalisé que la construction soit conforme à DIN EN 613-40-5-1.

La définition et la visualisation d’une zone de protection électrostatique (EPA) directement dans l’utilitaire en ligne sont des fonctions que le module de configuration de poste de travail est actuellement le seul à proposer .
L’utilitaire item MotionDesigner® sert également à faciliter une tâche qui implique normalement beaucoup de travail. En effet, l’utilitaire en ligne assiste l’utilisateur lors du dimensionnement et de la sélection de la bonne solution d’automatisation pour un processus personnalisé. Le logiciel réclame tous les paramètres nécessaires – de la vitesse jusqu’aux conditions marginales, comme le domaine d’utilisation et le temps de cycle, en passant par la charge utile et la course. Sur la base de ce cahier des charges, item MotionDesigner® calcule en quelques secondes une combinaison d’une unité linéaire, d’un moteur et d’une unité de commande qui convient au mieux à la tâche de transport en question. A cet effet, le logiciel d’item crée automatiquement toute la documentation avec l’ensemble des spécifications et des données de CAO pour l’unité linéaire synchronisée. On peut même commander la configuration exacte directement dans la boutique item en ligne. Le profil de course défini au moment de la conception peut aussi être transmis au logiciel de mise en service item MotionSoft®. Après l’installation, ce dernier vérifie automatiquement tout le système et détermine les meilleurs réglages de paramètres pour le fonctionnement.