Des planches d’une importance cruciale : sans elles, il n’y aurait pas de théâtre. Mais il ne faut pas sous-estimer les solutions pratiques mises en œuvre pour les changements de scènes harmonieux.
Même si l’on exclut les généreuses subventions de l’état et les théâtres municipaux très bien financés, la scène de théâtre est florissante. L’un des meilleurs exemples d’Autriche est le projet conçu par les acteurs et producteurs de théâtre Nikolaus Lechthaler et Rosie Belic. Leur théâtre privé Lechthaler-Belic (Le-Be) dans la ville de Graz met en scène des pièces pleines d’humour à un haut niveau et un style de mise en scène typiquement réduit. Depuis 2008, le théâtre occupe les murs d’une ancienne boulangerie rénovée avec beaucoup d’amour. Il peut désormais accueillir 80 spectateurs et dispose d’une scène de 6 mètres sur 6,5 mètres. Jusqu’ici, le théâtre utilisait des structures en bois. Pourtant, lorsqu’une pièce nécessite des changements de scènes fréquents sans être sous la couverture d’un rideau, il faut impérativement trouver une alternative.

Un défi très « dramatique »
« Mon idée consistait en un chariot venant des sorties de scène pour changer le décor », explique Nikolaus Lechthaler. Mais le budget très restreint du théâtre n’était pas le seul obstacle dans notre recherche d’une solution. D’une part, la stabilité était une nécessité, car la scène doit pouvoir permettre aux acteurs de jouer sans entraver leurs performances. D’un autre côté, il faut considérer une situation personnelle : « Nous construisons tout nous-même et nous n’employons aucun ouvrier ni machiniste », explique monsieur Lechthaler. C’est suivant les recommandations d’un sponsor que le théâtre pensait d’abord à utiliser de l’acier pour la technique de scène. Il s’est rapidement révélé que cette solution n’était pas pratique car elle ne permettait pas de démonter la scène au moment opportun. Après quelques ajustements, le même contact les a mis en relation avec la filiale de Graz de notre partenaire de distribution autrichien, Haberkorn.
Nous nous sommes tout simplement rendus compte que nous étions sur la même longueur d’onde.
Alfons Wernig, chef d’atelier des systèmes de profilés chez Haberkorn, a immédiatement reconnu le potentiel et visita le célèbre théâtre de Lechthaler-Belic. Il est apparu rapidement que deux domaines à priori très différents se combinent en réalité à merveille. Comme le souligne Nikolaus Lechthaler, la touche personnelle a naturellement joué un rôle décisif : « Nous nous sommes tout simplement rendus compte que nous étions sur la même longueur d’onde. Nous avons accompli beaucoup ce jour-là. Monsieur Wernig ne pourrait pas être plus d’accord : « Tout est parfaitement déroulé. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de construire quelque chose dans l’atelier qui sera vu par autant de monde. »

La technique de scène comme passerelle entre deux mondes
Les représentations de la comédie française à succès « Ruptures et compagnie » (titre en Allemagne : « Trennung frei Haus ») écrite par Tristan Petitgirard surprend régulièrement les spectateurs : « C’est impossible ! D’où est-ce que ça vient ? » La scène, encadrée d’un éclairage ponctuel, roule depuis un côté de la scène, naturellement avec les acteurs dessus. Personne ne s’attend à voir cela dans un petit théâtre. Le secret derrière cette performance aussi Spectaculaire qu’efficace : un guidage de rouleaux avec un entraînement par chaîne (unité linéaire LRE 8 D14 80×40 KU 80) conçue et construite comme une scène mobile.
C’est une excellente opportunité de voir à quel point nos collaborateurs sont motivés.
La scène elle-même est faite à partir de composants item. Le chariot porte-décors peut être déplacé en continu dans les deux sens, ce qui signifie que la scène apparait avec une structure mobile avant de repartir dans la structure latérale. Le système a été conçu de sorte à pouvoir être replié sur le côté à tout moment. Ce projet était un grand moment aussi pour Alfons Wernig de chez Haberkorn : « C’est une excellente opportunité de voir à quel point nos collaborateurs sont motivés. Mes collaborateurs se sont même chargés de la planification et de la réalisation à titre bénévole durant leur temps libre. » L’équipe a supervisé le projet et s’est occupé de la maintenance afin que le public puisse profiter de la représentation sans être dérangés. D’autres projets conjoints sont déjà en cours.
Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !