Efficacité et flexibilité : le fait de combiner la technique de convoyage suspendu et le robot mobile autonome (AMR) de Peer Robotics offre une solution innovante pour le flux de matériel en interne.
Le temps, c’est de l’argent ! La boutade bien connue de Benjamin Franklin s’avère particulièrement pertinente pour l’industrie moderne, toujours plus pressée : il faut réduire les temps de cycle et éviter les temps d’attente. Une mise à disposition du matériel sans problème est alors un aspect essentiel. Afin de permettre aux collaborateurs de travailler tout en créant de la valeur, le matériel doit à tout moment être à disposition. Pour des secteurs industriels tels que l’industrie automobile et électronique, le défi est de taille : il s’agit de transporter efficacement le matériel entre l’entrepôt, la production et l’expédition. Le fait de combiner le système de convoyage suspendu d’item avec le robot mobile autonome (AMR) à capacité d’apprentissage du fabricant de robots Peer Robotics permet d’atteindre cet objectif de manière innovante.

La technique de convoyage suspendu d’item
Le système de convoyage suspendu d’item vous permet de transporter dans un minimum d’espace des composants encombrants et susceptibles de s’enchevêtrer. Le convoyeur suspendu manuel fonctionne uniquement par gravité avec une inclinaison minimale.
Des robots mobiles collaboratifs pour une intégration et manipulation simples
Les AMR jouent un rôle de plus en plus important lorsqu’il s’agit d’optimiser le flux de matériel en interne. Les robots mobiles travaillent de façon autonome et peuvent se déplacer dans un environnement non contrôlé. Ils n’ont pas besoin de chemins ou de pistes fixes à cet effet. La navigation des AMR est en règle générale réalisée à l’aide de cartes que le logiciel de robotique crée sur place. Sinon, on pourrait aussi la télécharger sous la forme d’un plan de base. A l’aide de caméras, de scanners et de capteurs intégrés, les AMR établissent automatiquement le chemin le plus court jusqu’à la destination. En cas de modification de la cible, il faut reprogrammer la carte en conséquence.
Le robot mobile de Peer Robotics peut être mis en œuvre avec différentes superstructures et de manière flexible pour tout type de processus de travail .
Peer Robotics s’est spécialisé en AMR collaboratifs à intelligence intégrée. Avec la technologie brevetée Person2Peer, le robot apprend en temps réel en copiant l’homme. « Nos robots mobiles peuvent savoir si une personne exerce une force sur le robot. Dès que les robots identifient une telle rétroaction de force, ils passent au mode apprentissage : le robot s’imprègne ainsi de l’environnement extérieur et du chemin souhaité », explique Rishabh Agarwal, co-fondateur de Peer Robotics. Le robot mobile peut donc être mis en œuvre de manière simple et flexible avec différentes superstructures pour les processus de travail les plus divers.
AMR et technique de convoyage suspendu : transport efficace du matériel encombrant
Peer Robotics propose actuellement des solutions pour déplacer des chariots, des conteneurs et des palettes. Les AMR permettent d’automatiser des processus tels que la réalisation de kits, l’alimentation de matériel et le stockage de produits finis. En commun avec item America, le fabricant de robots a développé une solution innovante pour l’alimentation de matériel : une combinaison d’un AMR et du système de convoyage suspendu item sous la forme d’un module supérieur. « Cette combinaison n’existe pas encore sur le marché sous cette forme », constate Ben Hull, directeur des ventes chez item America. Elle représente un grand potentiel, notamment pour l’industrie automobile et électronique. Le transport par exemple de tapis ESD, de faisceaux de câbles et de grandes pièces automobiles exige normalement beaucoup de place et une intervention humaine. Il peut donc donner lieu à un gaspillage potentiel. Notre système de convoyage suspendu permet un transport peu encombrant et efficace : en combinaison avec le robot mobile de Peer Robotics, il vous offre une solution de bout en bout, entièrement automatisée.
Le matériel est accroché dans un profilé rail de glissement à l’aide d’un chariot spécial. Avec une inclinaison de 3° seulement, les produits à transporter se déplacent par leur poids propre par le profilé rail de glissement jusqu’au point de prélèvement .
Le système de convoyage suspendu d’item convient en particulier au transport de composants qui sont trop grands pour les conteneurs petites charges (CPC) ou qui ont tendance à se coincer. Des composants tels que les faisceaux de câbles et les tapis peuvent être mis à disposition de façon optimale en étant accrochés ou placés dans des poches. A cet effet, le matériel est accroché dans un profilé rail de glissement à l’aide d’un chariot spécialement conçu. Avec une inclinaison de 3° seulement, les produits transportés se déplacent par leur poids propre sur le profilé rail de glissement jusqu’au point de prélèvement. Le chariot est à sécurité ESD. De plus, il est conçu pour éviter les coincements et auto-blocages et pour compenser des mouvements oscillatoires. Avec le séparateur 6 chariot D37-32 vous assurez également une distribution séquentielle des produits transportés. Le rail de glissement s’intègre facilement à la hauteur souhaitée et avec l’inclinaison préférée dans une structure en profilés D30 ou dans des bâtis existants.

Un maximum de flexibilité avec Peer Robotics et item
« Après avoir examiné la gamme de produits d’item, il était clair pour nous qu’une collaboration allait offrir des avantages considérables pour nos clients », déclare Rishabh Agarwal.
Le système de convoyage suspendu d’item n’est que le début de la collaboration entre item et Peer Robotics. En effet, un autre module supérieur est déjà à l’étude. « Nous envisageons un système automatique qui transfère du matériel du module supérieur à un rayonnage stationnaire », nous dévoile Ben Hull. De plus, il n’y a pas de limite à la construction de modules supérieurs.
Grâce au principe de construction modulaire, les composants item permettent de construire des modules supérieurs pour les exigences les plus diverses .
Il est envisagé de pouvoir désormais équiper les AMR de Peer Robotics de tous les modules supérieurs d’item. « Nous proposons nos robots mobiles comme une base et nous les rendons compatibles avec les bâtis d’item. Les clients peuvent acquérir leur module supérieur directement chez item », selon Rishabh Agarwal. Choisissez parmi une multitude de solutions modèles. Grâce au principe de construction modulaire, nos composants permettent de construire des modules supérieurs individuels pour les exigences les plus diverses. C’est le choix du profilé qui détermine le poids autorisé de la charge. Pour le transport de cartons et de CPC, on retiendra des profilés légers, comme par exemple ceux du système de tubes profilés D30. Pour le transport de pièces lourdes, il vaut mieux faire appel à notre système de construction modulaire item. La compatibilité continue de nos composants permet de combiner les deux systèmes. En conjonction avec les AMR de Peer Robotics, utilisables de manière flexible, ont obtiendra des solutions de transport de matériel conçues sur mesure pour des exigences spécifiques du flux de matériel en interne.

Equiper des robots mobiles : c’est possible avec item !
Mettez vos véhicules de transports à niveau avec des bases carts et des modules supérieurs d’item. Equipez votre robot mobile d’un base cart compatible et choisissez parmi une multitude de modules supérieurs la bonne solution pour vos processus automatisés.
Le transport suspendu vous intéresse ? Alors nous avons du nouveau pour vous : il suffit de vous abonner au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !