La synergie entre les composants et le logiciel en ligne est le point de départ idéal pour des solutions personnalisées avec des petits trains logistiques.
Les petits trains logistiques sont parfaits pour le transport prévisible de pièces destinées à la production. Ils sont composés d’un véhicule tracteur (remorqueur), de supports de produits (des systèmes recevant des supports de charge avec des produits transportés) et de supports de charge (par ex. des châssis pour palettes ou des chariots). Grâce à leur sécurité, leur efficacité et leur fiabilité, les petits trains logistiques sont un élément important de la production « lean ». Cependant, les entreprises doivent être en mesure d’adapter les constructions en question aux conditions existantes et de les modifier rapidement en cas de changement au niveau de la production. Les constructions selon le principe de construction modulaire d’item conviennent donc parfaitement : les composants modulaires permettent de créer de nombreuses variantes et combinaisons possibles. Avec item Engineeringtool on peut créer de manière rapide et confortable des cadres et structures personnalisés pour les petits trains logistiques.

Le monde de la production « lean »
Moins de gaspillage et plus de valeur ajoutée : rendez votre fabrication plus efficace grâce aux méthodes de la production « lean ». Le livre blanc vous présente l’essentiel à ce sujet.
OBTENIR MAINTENANT
Où et comment utiliser les petits trains logistiques ?
Les possibilités d’utilisation des petits trains sont nombreuses. Entre autre, on les retrouve dans les entreprises du secteur automobile, de la logistique et dans les gares et les aéroports. Ils transportent alors des produits et des moyens de production des entrepôts à différents points de distribution, en général, des postes de montage ou des chaînes de fabrication. C’est donc le moyen idéal pour optimiser les flux de produits et pour aménager des processus plus rationnels et plus efficaces. Les petits trains logistiques permettent d’amener même de petites quantités au bon moment, dans l’ordre voulu jusqu’à l’endroit choisi. Non seulement ils vont chercher les pièces et matériaux sur un aller-retour à intervalles fixes, mais ils ramassent aussi les conteneurs vides et les ramènent. A ce propos, on se sert de l’exemple conventionnel de la distribution du lait : le laitier apporte des bouteilles pleines à différentes destinations et enlève en même temps les bouteilles vides. Par conséquent, une procédure de ce type dans la logistique interne est appelée principe du « milkrun » (la tournée du laitier). En ce qui concerne la commande du flux de produits dans son ensemble, c’est la méthode kanban qui est appliquée : les étapes individuelles se déroulent les unes après les autres. Le réapprovisionnement n’est commandé que si les réserves sont presque épuisées. On peut ainsi éviter les goulots d’étranglement et les stocks trop importants.
Des cadres et bâtis pour un petit train logistique optimal
En matière de petit train logistique, c’est surtout la flexibilité qui fait la différence. Les besoins varient énormément, notamment parce que les processus de travail et les conditions de production changent rapidement dans les entreprises. Il est donc primordial de réaliser des petits trains logistiques de manière personnalisée et de pouvoir les adapter à tout moment : « Les systèmes soudés sont donc vite dépassés ». Grâce à notre système en profilés d’aluminium et à nos assemblages adaptés, on peut créer des cadres et des bâtis qui sont faciles à modifier à tout moment » explique Axel Mohr, chef de produit chez item. Sur ce point aussi, la philosophie de la construction modulaire, éprouvée depuis des décennies, fait valoir ses atouts : tous les composants sont compatibles entre eux et peuvent donc se combiner de manière flexible. Etant donné que les profilés en aluminium peuvent être vissés, il est facile de démonter les superstructures sans destruction. La réalisation de constructions standard (par exemples pour des europalettes ou des conteneurs grillagés) et de superstructures personnalisées et de solutions pour petit train logistique est simple et rapide. Grâce aux propriétés des profilés en aluminium, les constructions se distinguent par une grande robustesse et une haute rigidité.

Aménager les supports de produits et d’autres éléments : une large gamme de composants pour des solutions personnalisées
Pour la construction de ces solutions avec des petits trains logistiques, il existe de nombreux composants issus du système de construction modulaire MB et du système de construction modulaire pour la production « lean ». Un comportement optimal de roulement et de maniabilité est assuré par les roulettes pivotantes et les roulettes fixes dont il existe de nombreuses variantes. On les fixe directement dans les rainures du cadre porteur. Les roulettes sont faciles à enlever et à déplacer, et leur montage est donc flexible. En raison de leur disposition centrée avec un dispositif anti-rotation, les roulettes fixes offrent une stabilité directionnelle optimale. Les roulettes d’item supportent des charges jusqu’à 500 kg, et certaines sont également disponibles en version ESD. Les petits trains logistiques atteignent ainsi une vitesse jusqu’à 16 km/h. Afin de relier plusieurs wagons entre eux et au véhicule tracteur, on utilise les barres d’attelage et les accouplements issus du système de construction modulaire MB. Ces éléments permettent un attelage rapide et fiable et existent en version avec ou sans redressement automatique ergonomique. Les barres d’attelage à redressement automatique, conçues pour une force de traction de 3000 ou 6000 Newton, s’accrochent dans l’accouplement par le bas à l’aide d’une pédale. Etant donné que les barres d’attelage peuvent être installées dans différentes positions du cadre, elles ont une influence directe sur la maniabilité.
Pour la construction de cadres solides servant à un transport sûr et en douceur, les profilés aluminium de la ligne 8 sont recommandés. Les composants du système de construction modulaire pour la production « lean » par contre conviennent parfaitement à l’aménagement de superstructures personnalisées .
On peut bien sûr relier plusieurs wagons, mais il est également possible de se raccorder aux systèmes d’accouplement conventionnels des véhicules tracteurs électriques d’autres fabricants et aux véhicules de transport sans conducteur. Parmi les autres composants item destinés à l’aménagement des petits trains logistiques on trouve le guide d’empilement, la cornière de protection et l’adaptateur fourches. Le guide d’empilement est une aide au centrage pour mettre les palettes et caisses directement dans la bonne position lorsqu’elles sont posées sur les wagons. La cornière de protection, en acier zingué, protège le cadre des chariots de transport des endommagements. Elle fonctionne un peu comme un pare-chocs. L’adaptateur fourches d’item sert à guider les chariots élévateurs afin d’éviter que le chargement ou les produits transportés ne glissent. Les profilés aluminium de la ligne 8 sont recommandés pour la construction de cadres solides pour un transport sûr et en douceur. Les composants du système de construction modulaire pour la production « lean » par contre conviennent parfaitement à l’aménagement de superstructures personnalisées : Dans ce cas, on peut choisir parmi les profilés D30, des convoyeurs à galets adaptés et parmi des accessoires, tels qu’une unité de déblocage à verrou pivotant. Elle facilite le chargement et déchargement automatiques des toboggans. On peut très rapidement créer des rayonnages et des solutions de toboggan personnalisées à l’aide des composants modulaires.

La construction en ligne pour la logistique peut être tellement simple
L’utilitaire item Engineeringtool combine la conception 3D flexible avec une interface utilisateur simple et conviviale. Sur cette base, il est possible de construire dans les moindres détails des chariots et des supports de charge pour des petits trains logistiques de différentes formes et dimensions. En fonction des indications des utilisateurs, l’utilitaire en ligne gratuit propose uniquement des composants compatibles, ce qui réduit largement tout risque d’erreur. Grâce à la technique des variantes intégrée, on peut à tout moment modifier les propriétés de la configuration des produits. De cette façon, les utilisateurs passent facilement d’une version standard des profilés à une version en profilés légers. Dans item Engineeringtool, quelques étapes suffisent pour construire par exemple un cadre équipé de roulettes pivotantes et fixes, d’un accouplement, d’une barre d’attelage et d’un guide d’empilement pour le transport des europalettes. D’autres fonctions pratiques sont là pour vous faciliter la tâche : par exemple, une fonction de mesure permet de réaliser facilement des cadres qui sont parfaitement adaptés aux dimensions des europalettes.
Avec item Engineeringtool, on peut construire des superstructures, des bâtis, des cadres pour des petits trains logistiques – en fonction des besoins spécifiques .
« Avec item Engineeringtool, les utilisateurs créent rapidement une plateforme qui peut servir de base à la construction de plusieurs wagons. C’est bien pratique et ça fait gagner du temps » déclare Christian Thiel, chef de produit et expert en utilitaires en ligne chez item. Selon chaque cas de figure, on peut faire évoluer et modifier ces chariots facilement dans l’utilitaire. On obtient ainsi des constructions composées de superstructures, de bâtis et de cadres – en fonction des besoins spécifiques. Il est également possible de reproduire des projets plus complexes issus du domaine du karakuri/LCA (= automatisation à faible coût). S’il existe un risque de collision entre les composants, l’utilitaire en ligne le signale dès la phase de construction. De plus, le contrôle de plausibilité intégré vérifie la mise en place correcte des composants. Cependant, ce n’est pas seulement la construction qui est nettement simplifiée et accélérée : Au cours de toutes les étapes suivantes, on peut également compter sur une assistance complète, par exemple par la création automatique de la documentation du projet, le lien avec la boutique item en ligne ou une notice d’assemblage 3D animée. Donc, si vous souhaitez rationnaliser des processus de production à l’aide d’un petit train logistique, item sera votre partenaire de choix – grâce à ses composants modulaires et à son service en ligne innovant.
Vous aimez les histoires passionnantes et les innovations issues du monde de la production « lean » ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !