La technique linéaire doit être très performante. La sélection et la conception supposent donc un réel savoir-faire.
En effet, il faut savoir répondre à ce genre de question : Quelle technologie d’entraînement convient le mieux à une mission de transport spécifique ? Quel doit être le degré de répétabilité ? Quel profil de course est recommande ? C’est là qu’intervient item MotionDesigner®. Il met les à plat les demandes et facilite les décisions ainsi que la définition des paramètres concernés. Ce logiciel en ligne assure une assistance ciblée à l’utilisateur quand il s’agit de sélectionner et de concevoir la technique linéaire item. Parmi des milliers de possibilités, l’utilitaire calcule la meilleure combinaison d’une unité linéaire, d’un moteur et d’une unité de commande pour chaque tâche à accomplir. Ce n’est pas seulement un gain de temps – mais l’utilisation du logiciel gratuit item MotionDesigner® permet aussi d’acquérir des connaissances déterminantes en matière de technique linéaire. Une approche didactique basée sur des séquences logiques facilite l’utilisation du logiciel et fournit en même temps des réponses claires à des questions fondamentales. Le logiciel convient donc à la découverte du monde de la technique linéaire mais aussi à des fins de formation. Cette offre en formation continue est complétée par celle Formation en ligne « Les bases de la technique linéaire » dans item Academy. Tout ce qu’il faut pour en bénéficier est un compte utilisateur item gratuit.

Tour d’horizon de la technique linéaire item
En savoir plus grâce à la fiche technique : Vous obtiendrez un résume des solutions et des composants ainsi que des nombreux domaines d’application de la technique linéaire item.
FICHE D’INFORMATION
Assistance ciblée pour configurer la technique linéaire, et transmission des connaissances
Pour sélectionner et concevoir une unité linéaire, des détails techniques et certaines conditions sont demandés et analysés. Johannes Sodermanns, chef de produit en automatisation des machines chez item, explique le pourquoi du comment : « On y retrouve aussi des paramètres qui dépassent le cadre des données techniques et qui ont été établis par des calculs et des mesures exhaustifs. Sur la base des connaissances d’expert, le logiciel propose très rapidement la solution adaptée ». En même temps item MotionDesigner® transmet les connaissances de base en matière de technique linéaire et de technique d’entraînement. De cette manière, les utilisateurs découvrent les composants et le dimensionnement qui conviennent à une certaine solution d’automatisation et sauront définir les détails impliqués. Le logiciel établit des priorités et organise la configuration en différentes parties. Les utilisateurs stipulent leur mission de transport à l’aide d’un dialogue simple et intuitif avec le logiciel intelligent. Ils sont alors guidés pas à pas par les différentes parties qui sont basées les unes sur les autres.
On peut consulter des informations et définitions supplémentaires à de nombreux endroits où il s’agit de régler ou de saisir des paramètres ou des données techniques .
Cette approche se poursuit tout au long du processus – de la sélection de l’unité linéaire jusqu’à la documentation du projet. En raison de la méthode structurée, on obtient une certaine cohérence et donc une base pour aborder sérieusement les différents points de la conception d’une unité linéaire. C’est presqu’en passant qu’on acquiert également des connaissances sur la technique linéaire : quel type d’entraînement, quelle motorisation et quelle unité de commande, quel réducteur et quel kit d’accouplement envisager ? Les utilisateurs obtiennent des réponses détaillées à ce genre de questions qui leur permettent de trouver la bonne solution pour chaque mission d’automatisation. Souvent on peut consulter des informations et définitions supplémentaires quand il s’agit de régler ou de saisir des paramètres ou des données techniques. Il y a par exemple des définitions concernant la répétabilité et le facteur de marche, ainsi que des explications au sujet de la fonctionnalité et de l’utilité des systèmes de codeur. A l’aide de ces informations et indications d’ordre général, les utilisateurs acquièrent une compréhension plus approfondie de la technique linéaire.
Pas à pas vers l’unité linéaire optimale
L’utilitaire item MotionDesigner® crée un fil rouge à travers la configuration. Tout commence par la décision si l’utilisateur préfère une sélection de produit ou une conception détaillée. Dans le cas d’une sélection de produit, l’utilisateur fournit quelques renseignements et sélectionne ensuite directement les moteurs, les réducteurs et les unités de commande parmi des composants adaptés. Dans une conception détaillée par contre, l’utilitaire en ligne guide l’utilisateur tout au long des étapes de la configuration. A ce propos, il faut répondre à des questions précises sur les conditions, le sens de montage, la charge et le mouvement du chariot. Sur cette base, le logiciel recommande l’unité linéaire item qui convient, c’est-à-dire une combinaison optimale d’une unité linéaire, d’un entraînement et d’une unité de commande. Voici comment se déroule la conception pas à pas : Si l’utilisateur opte pour la conception détaillée, il a le choix entre une seule unité linéaire, un montage en porte-à-faux ou un axe de synchronisation. Ensuite, les conditions cadre sont déterminées. On pose des questions concernant la répétabilité exigée, la technologie d’entraînement souhaitée et l’alimentation électrique au site d’utilisation. En plus, des renseignements sur le système de codeur, le degré de saleté de l’environnement ainsi que sur les paramètres techniques de la durée de vie et du facteur de marche sont nécessaires.
Sur demande, item MotionDesigner® crée une documentation détaillée du projet. De plus, des données CAO peuvent être fournies, et un fichier de configuration peut être généré pour le transférer ultérieurement au logiciel de mise en service item MotionSoft® .
L’étape suivante est la détermination du sens de montage et de l’orientation du chariot, et ensuite la définition du profil de course. Sur la base du profil de mouvement et de charge ainsi que de calculs précis, item MotionDesigner® fournit des propositions pour une unité linéaire item. Ensuite, on passe à la définition de la position de montage. A ce niveau, l’utilisateur détermine la position des composants d’entraînement ainsi que l’alignement du réducteur et du moteur. De plus, il précise si l’unité de commande doit être préprogrammée. Dans la dernière partie, on peut déterminer des composants de base souhaités et sélectionner des accessoires de commande et des câbles nécessaires. Sur demande, le programme crée une documentation détaillée du projet. De plus, des données CAO peuvent être fournies, et un fichier de configuration peut être généré pour le transférer ultérieurement au logiciel de mise en service item MotionSoft®. Dans la boutique item en ligne on peut commander la solution retenue.

Des connaissances intéressantes en technique linéaire et de l’aide à la saisie des données
La procédure méthodique de la configuration est particulièrement pratique, tout comme les nombreux renseignements et les fonctions d’aide de l’utilitaire. Par exemple, l’utilisateur obtient des indications précieuses pour l’aider à évaluer les faits et les chiffres correctement. Des schémas informatifs contribuent également aux connaissances sur la technique linéaire. Quand il faut saisir des valeurs concrètes, le logiciel limite automatiquement la plage de données à des valeurs réalistes. La course par exemple doit être comprise entre 0 et 5820 mm. On empêche donc de manière ciblée des entrées et interprétations erronées ainsi qu’un surdimensionnement. Si des paramètres individuels changent, le scénario s’adapte automatiquement en l’espace de quelques secondes.
En comparaison avec item MotionDesigner®, si une valeur change, le calcul est nettement plus long en conception manuelle. L’utilisateur hésitera donc à effectuer des modifications, alors que notre logiciel facilite largement les essais, les simulations et les comparaisons .
En comparaison avec item MotionDesigner®, si une valeur change, le calcul est nettement plus long en conception manuelle. L’utilisateur hésitera donc à effectuer des modifications, alors que notre logiciel facilite largement les essais, les simulations et les comparaisons. On peut donc sauvegarder des exemples d’application créés et les réutiliser à tout moment. A tous les utilisateurs qui voudraient en savoir encore plus sur le principe de fonctionnement de la technique linéaire et les différents types de guidages linéaires et de technologies d’entraînement, nous recommandons dans item Academy le module « Les bases de la technique linéaire ». Cette formation en ligne, agrémentée de nombreuses animations 3D, transmet des connaissances théoriques sur la technique linéaire grâce à une approche interactive.

Enseignants et étudiants profitent du logiciel de technique linéaire
Etant donné que le logiciel item MotionDesigner® est une application web dans le cloud, un terminal avec accès à internet suffit pour l’utiliser. Les mises à jour et autres téléchargements sont inutiles – l’utilitaire de sélection et de conception est toujours disponible dans sa version la plus récente. Il peut aussi être intégré facilement dans les vidéoconférences ou les webinaires. Dans ce cas, les participants suivent toutes les étapes indépendamment du lieu, et en temps réel : « item MotionDesigner® n’est pas seulement un logiciel qui simplifie et accélère nettement l’ensemble de la conception des systèmes linéaires. L’utilitaire en ligne peut aussi être mis à contribution pour la formation » souligne Johannes Sodermanns. Peu importe que ce soit dans les ateliers de formation, les écoles professionnelles ou dans le cadre de formations internes en entreprise : cet utilitaire est parfait pour transmettre des connaissances fondamentales en matière de technique linéaire.
Par exemple, si les enseignants souhaitent expliquer des technologies d’entraînement et de guidage ou bien l’influence des aspects statiques et dynamiques, alors aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire pour l’organisation du cours, grâce à item MotionDesigner®
L’approche didactique d’item MotionDesigner® peut servir de modèle à des programmes d’études. Dans ce cas, les possibilités vont de la définition de l’unité linéaire jusqu’aux accessoires et à la documentation finale selon les directives sur les machines, en passant par les conditions cadre et les bases de la technique linéaire et la description des différents composants. Le rapport direct avec la pratique contribue à l’approfondissement et à la consolidation du contenu du cours. Par exemple, si les enseignants souhaitent expliquer des technologies d’entraînement et de guidage ou bien l’influence des aspects statiques et dynamiques, alors aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire pour l’organisation du cours, grâce à item MotionDesigner®. Les étudiants en profitent aussi puisqu’ils peuvent utiliser l’utilitaire à tout moment à la maison ou ailleurs pour approfondir leurs connaissances.
Vous souhaitez en savoir plus sur le monde de la technique linéaire ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !