Qu’il s’agisse d’un poste de travail de bureau ou à usage dans l’industrie, la prophylaxie est bien un aspect décisif de l’ergonomie.
Par conséquent, en dehors d’un aménagement des postes de travail pour des personnes handicapées ou bien pour des personnes âgées, il existe aussi un aménagement adapté en fonction du vieillissement. Cette dernière option prévoit de tenir compte de l’individualité de chaque collaborateur et d’éviter l’apparition de mauvaises postures et de phénomènes d’usure grâce à des possibilités d’adaptation spécifiques. La prise en compte de ces différents aspects est la priorité numéro un pour Andreas Block, délégué du personnel et délégué syndical des personnes gravement handicapées chez Sartorius Lab Instruments. L’entreprise fait partie de Sartorius AG et est un fabricant leader international dans le domaine des balances et instruments de laboratoire. En 2016, quand toutes les sociétés Sartorius basées à Göttingen en Allemagne ont déménagé sur le nouveau Campus Sartorius , la convention cadre « Concevoir l’avenir ensemble » a vu le jour visant en particulier à favoriser l’aménagement des postes de travail en fonction de l’âge, du vieillissement et des handicaps. Par conséquent, de nombreux postes de travail de montage existants ont été remplacés. Pour toutes les solutions autres que les modèles standards, Sartorius Lab Instruments a fait appel au système de postes de travail modulaire d’item.
Focus sur l’individualité de chaque collaborateur
En vue d’aider ses collègues handicapés, M. Block a lancé une collaboration avec l’Office d’intégration du Land de Basse-Saxe qui offre un soutien financier à l’aménagement des postes de travail adaptés aux personnes handicapées chez Sartorius Lab Instruments. De plus, il tient en particulier à intégrer l’ensemble du personnel : « Prenons l’exemple suivant : Nous aménageons un poste de travail adapté aux personnes handicapées avec une table de travail, prévu pour le travail par roulement. C’est-à-dire, après le collaborateur handicapé, une autre personne viendra prendre la place. Le poste de travail doit donc être conçu pour que tout le monde puisse y travailler dans les meilleures conditions, indépendamment de la constitution physique de chacun ». Au cœur des solutions mises en œuvre avec item, on trouve donc la possibilité d’un réglage de la hauteur qui s’effectue simplement en appuyant sur un bouton sur les tables de travail d’item. La modularité et la large gamme d’accessoires ont également incité Andreas Block à retenir le système de postes de travail d’item : « Il est vrai que nous avons des dimensions standards à respecter afin de pouvoir placer toutes les tables à l’endroit voulu, mais la construction peut être personnalisée. Avec les composants item, on peut toujours créer la combinaison recherchée. Et le résultat est toujours bon ». Afin d’obtenir une impression pratique des possibilités offertes, une table de travail item avait été commandée en tant que prototype pour des essais sur site à Göttingen.

L’aménagement des postes de travail, optimisé en ergonomie et stabilité
Ce premier prototype d’une table de travail a servi de base à toutes les autres solutions spécifiques d’aménagement de poste de travail. Dans ce cas, le défi à relever consistait en particulier à harmoniser la flexibilité pour chacun des collaborateurs avec les processus exigeants et délicats de la fabrication des balances. En effet, dans ce domaine, ce sont bien les chiffres après la virgule qui comptent. La mise au point de l’aménagement des postes de travail a donc nécessité une concertation intensive entre M. Block, son équipe et item, ce qu’il appelle aussi le « travail de recherche ». D’une manière générale, M. Block apprécie le service clientèle d’item : « Le service commercial sur le terrain est excellent, il est toujours à notre écoute ». Le délégué syndical des personnes gravement handicapées est particulièrement fier d’un nouveau développement : la table de pesage avec son réglage électrique de la hauteur. Normalement, ces tables sont de construction très solide puisque les balances y sont étalonnées et calibrées. On y trouve des pierres de pesage, des sortes de blocs lourds en granit.
Nous sommes en mesure d’adapter notre nouvelle table de pesage aux différentes tailles des utilisateurs. La stabilité est également assurée. C’était le point fort de notre coopération avec item jusqu’à ce jour .
Notre objectif est de créer un environnement calme qui protège les balances des vibrations. Elles sont tellement sensibles qu’elles réagissent aux tremblements de terre d’une certaine envergure n’importe où sur terre, ce qui à son tour peut fausser largement les résultats des mesures. Il s’agissait donc de concevoir une table de pesage qui bénéficie du réglage de la hauteur tout en maintenant sa stabilité. Des collègues physiciens de M. Block ont également participé à ce projet. La nouvelle table de dalle de pesage avec réglage électrique de la hauteur est composée de deux tables différentes. Sur la structure intérieure, on trouve les dalles de pesage, et sur la structure extérieure, on trouve la zone de travail. Les deux tables sont entièrement indépendantes parce que les vibrations provoquées au niveau de la table de travail ne doivent pas se propager aux dalles de pesage. Dès à présent, plusieurs des nouvelles tables de pesage sont utilisées, d’autres sont prévues. M. Block affiche sa satisfaction : « Nous sommes en mesure d’adapter facilement les tables aux différentes tailles des utilisateurs. La stabilité est également assurée. C’était le point fort de notre coopération avec item jusqu’à ce jour ».

Vous voulez tout savoir sur les derniers développements en matière d’ergonomie ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !