Les conséquences d’une décharge électrostatique peuvent être lourdes, mais il est possible de les éviter par des mesures de protection ESD ciblées.
On l’appelle parfois « le danger invisible » : En effet, elle cause souvent des dégâts coûteux tout en passant presque toujours inaperçue – au moins jusqu’à ce que les conséquences se fassent sentir. Il est question de la « décharge électrostatique » (en anglais « electrostatic discharge », ESD). Ce terme fait référence à un équilibrage incontrôlé d’une charge électrique entre deux objets chargés différemment, par exemple entre une main et une poignée de porte. Etant donné qu’en principe les charges électrostatiques sont omniprésentes, et qu’un équilibrage incontrôlé peut se faire même sans contact direct, les composants électroniques sont en danger partout sur la chaîne de production. A moins que des mesures de protection ESD adéquates ne soient prises.
Mesures de protection ESD : Au début, il y a le fournisseur
C’est le premier intervenant dans la chaîne de processus qui doit prendre les premières mesures de protection ESD. En effet, la meilleure protection dans une entreprise de transformation n’aura que guère d’effet si les composants ont déjà été endommagés par l’ESD chez le fournisseur. De plus, de tels dommages ne sont pas visibles à l’œil nu et l’origine est donc difficile à déterminer. Ce n’est pas pour rien que la norme DIN EN 61340-5-1 prévoit un procédé de protection documenté pour l’ensemble de la chaîne de processus (du fournisseur au client final). Ce document, qui fait partie de la série de normes DIN EN 61340, spécifie les conditions d’une protection ESD efficace ainsi que les valeurs limites pour le procédé de contrôle correspondant.
En plus d’un équipement de protection conforme à la norme et une zone de protection ESD, la formation des collaborateurs joue également un rôle important.
Les entreprises visant des mesures de protection ESD professionnelles ne pourront donc pas faire l’impasse sur la norme DIN EN 61340-5-1. En plus dudit procédé de protection documenté, ce document prévoit entre autres des collaborateurs bien formés (en matière de protection ESD), des zones de protection ESD aménagées selon la norme, ainsi que des vêtements de protection adéquats. Les collaborateurs transformant des composants sensibles à l’ESD ne peuvent donc intervenir que dans une zone de protection ESD spécialement conçue, dite « zone de protection électrostatique » (EPA). Tous les matériaux utilisés à l’intérieur de l’EPA doivent être à capacité de décharge électrostatique et mis à la terre avec le même potentiel afin d’éviter les charges électrostatiques et les différences de potentiel.
La formation continue comme mesure de protection ESD importante
Il est également possible de mettre en œuvre des mesures de protection ESD lors du transport et du stockage des composants électroniques – et ce point est même particulièrement important. En effet, le mouvement et le frottement sont à l’origine des charges électrostatiques. Par conséquent, les composants sensibles à l’ESD doivent être transportés et stockés dans des conditionnements blindés spécifiques qui protègent d’une égalisation des potentiels incontrôlée. Si possible, une humidité relative d’au moins 30 pour cent doit être respectée dans les zones à protéger. Des ioniseurs placés à l’entrée des produits s’avèrent également utiles. Ces appareils neutralisent l’apparition de charges et constituent donc une mesure de protection ESD judicieuse.

Une fois les composants dans le circuit logistique interne, des chariots de transport et d’approvisionnement, tels que les item SystemMobiles, sont tout indiqués. Une chaîne antistatique ESD permet alors d’établir un contact permanent avec le sol ESD, alors que des roulettes antistatiques contribuent également à la conception de chariots avec protection ESD. Cependant, toutes ces mesures ne sont utiles que si l’ensemble des collaborateurs a été formé à ce sujet : Ce n’est qu’en travaillant à l’unisson que la protection ESD efficace peut être assurée. Pour une entrée en matière visant à développer la prise de conscience des dangers de l’ESD, nous nous référons à un article blog détaillé traitant des bases de la protection ESD et qui les explique de manière simple et compréhensible.