Il reparto di ricerca del Mehnert Lab punta sulla tecnica di collegamento item per un totale di otto celle robotizzate.
Mehnert Lab, con sede a Erfurt, funge da piattaforma per la collaborazione interdisciplinare all’insegna di Industria 4.0. Negli spazi di Mehnert Lab Factory sono disponibili differenti macchine e impianti. Qui le aziende dispongono di condizioni ideali per sperimentare di persona tecnologie innovative e sviluppare progetti per il futuro digitale. Per di più, grazie a questo nuovo tipo di collaborazione tra aziende, si creano le basi per qualificare al meglio la manodopera specializzata. Per equipaggiare l’area di ricerca in modo esteticamente gradevole, funzionale e al tempo stesso flessibile, la scelta è caduta sulla tecnica dei profilati item. Sulla base del sistema dei componenti sono state realizzate otto cabine macchina. Il sistema di componenti, infatti, è particolarmente indicato per celle robotizzate modulari e ulteriori applicazioni che devono essere adattate ai requisiti individuali: “Benché le nostre celle predefiniscano l’area di lavoro, all’occorrenza possono essere ampliate e ridimensionate per offrire ai clienti un ambiente perfetto in cui realizzare i progetti in modo semplice e confortevole”, afferma l’amministratore René Mehnert.
Panoramica dei campi di impiego dei robot
Il whitepaper presenta una panoramica dei campi di impiego e i vantaggi principali della robotica nell’industria, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Mehnert promuove soluzioni innovative e un proficuo scambio di esperienze
Mehnert Lab è gestito da Mehnert GmbH, un’azienda attiva a livello globale nell’offerta di manodopera qualificata e specialisti per progetti negli ambiti elettrico, meccanico, di controllo digitale, dei sistemi di misura 3D e robotico. L’attenzione si concentra sulla realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei moderni impianti industriali. Attualmente l’azienda conta 55 collaboratori. Oltre alla sede principale di Mülsen, nel circondario di Zwickau, in Germania, è presente una sede a Erfurt, dove si trova anche il Mehnert Lab. René Mehnert ha creato questo centro per l’innovazione alcuni anni fa: “Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che all’interno del laboratorio lavorino più aziende con tecnologie diverse traendo vantaggio l’una dall’altra per portare avanti i rispettivi progetti. Grazie ai componenti item offriamo la piattaforma ideale per farlo e, nel nostro laboratorio, forniamo opportunità per un intenso scambio di informazioni, oltre a ottime possibilità di vendita”.
Oltre al design elegante e alla funzionalità dei componenti, sono state soprattutto la qualità, la grande combinabilità e l’ampio assortimento a conquistarmi.
Accanto a moderne aule per i seminari e aree per eventi e workshop sono disponibili anche un’area di 600 metri quadrati per tecnologie meccaniche e impiantistiche. Qui sono presenti diversi sistemi robotizzati e unità di comando. Nell’estate del 2019 Renè Mehnert si mise alla ricerca di partner per la realizzazione del laboratorio. Concretamente si trattava di creare una base ottimale per le strutture di prova che sarebbero state progettate da uno studio di Erfurt. L’obiettivo era la realizzazione di celle robotizzate che potessero essere azionate sia singolarmente, sia le une insieme alle altre per simulare una linea di produzione completa. Non è stato difficile decidere di affidarsi a item: “Ero alla ricerca di un fornitore locale di componenti con una buona resa estetica, stabili e al tempo stesso flessibili. Presto è entrata in gioco item. “Oltre al design elegante e alla funzionalità dei componenti, sono state soprattutto la qualità, la grande combinabilità e l’ampio assortimento a conquistarmi”, sottolinea Mehnert.

Ambiente di lavoro ideale grazie a celle robotizzate flessibili e modulari
item Mühlhausen sorge a pochi chilometri da Erfurt, ossia nelle immediate vicinanze del Mehnert Lab. In collaborazione con lo studio di progettazione, quindi, sono state realizzate le prime bozze della dotazione del laboratorio. Per l’area tecnologica di 600 metri quadrati sono state realizzate strutture predisposte per l’impiego di robot. Queste speciali celle robotizzate noleggiabili da aziende e università, contengono numerosi componenti item, come le piastre scanalate, le piastre di montaggio per robot, i profilati di alluminio oltre ai connettori, alle cerniere e agli accessori corrispondenti. “I componenti item gettano le basi per una semplice integrazione di ulteriori sistemi. Sono state realizzate diverse strutture di profilati, possibilità di fissaggio per robot e l’intera intelaiatura per le celle di laboratorio”, spiega Steve Syhre, responsabile del progetto di item.
Nella parte inferiore delle celle robotizzate troviamo i quadri di comando e i componenti elettronici.
Nella parte inferiore delle celle robotizzate troviamo i quadri di comando e i componenti elettronici. Anche i sistemi per i quadri di comando con porte e sportelli sono realizzati con i componenti item. Nella parte superiore, invece, troviamo le aree di lavoro, visibili da tutti i lati, con una stabile piastra scanalata e un’intelaiatura realizzata con profilati di alluminio di 80×80 millimetri. In futuro queste aree dovranno essere dotate di ulteriori elementi trasparenti per proteggere le aree interne e rendere le celle accessibili tramite porte solo su un lato. I cavi di alimentazione corrono all’interno delle colonne. I sistemi sono comandati da opportuni regolatori.

Collaborazione improntata alla fiducia e idee per nuovi progetti
Mentre item e lo studio di progettazione si sono occupati del progetto, i collaboratori di Mehnert si sono dedicati al taglio dei componenti e al montaggio delle celle robotizzate modulari. Per farlo hanno studiato in maniera approfondita l’ampia offerta di prodotti e servizi item e per diverse attività si sono avvalsi anche dei configuratori online gratuiti. Mehnert si affida totalmente al vasto portafoglio item, costantemente ampliato con nuove innovazioni, che attualmente comprende oltre 4.500 componenti. “Il vantaggio principale dei componenti è chiaramente l’estrema rapidità di montaggio e smontaggio. Le strutture realizzate con profilati saldati non offrono questa flessibilità”, afferma René Mehnert. Grazie alla modularità sempre garantita è possibile combinare anche profilati vecchi e nuovi.
Apprezziamo molto la collaborazione e l’assistenza completa di item. item è sempre al nostro fianco, con le parole e cono i fatti.
Un ulteriore vantaggio dei profilati è la sicurezza in vista del futuro, aspetto nel quale, secondo Mehnert, gioca un ruolo fondamentale anche la filosofia di progettazione item: “Così, non è necessario cambiare l’assortimento, poniamo il caso, ogni 5 anni. Grazie alle superfici lisce e al design elegante dei profilati di alluminio, le nostre strutture sembreranno nuove anche tra 30 anni”. Mehnert e item sono rimasti a stretto contatto per tutta la durata del progetto. “Apprezziamo molto la collaborazione e l’assistenza completa di item. item è sempre al nostro fianco, con le parole e cono i fatti. Così abbiamo trovato rapidamente una soluzione anche nelle situazioni difficili”, afferma l’amministratore. Attualmente la produzione delle celle robotizzate è ancora in corso e ci sono progetti concreti per la prosecuzione della collaborazione anche in futuro. Ad esempio, potrebbero essere presentati ulteriori componenti delle aree lean production o progettazione di postazioni di lavoro ergonomiche. “Consideriamo Mehnert Lab un’esposizione permanente per le aziende, dove possono presentare i loro prodotti e le loro innovazioni. Un po’ come una fiera che si svolge 365 giorni all’anno”, spiega René Mehnert.
Vuoi rimanere informato su tutte le ultime novità in merito alle applicazioni robotiche? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!