Massima libertà di progettazione: la nuova striscia LED non solo può essere accorciata a piacere, ma può anche essere comandata individualmente con il nostro controller IO-Link sviluppato appositamente.
Con l’aiuto di segnali luminosi colorati, i semafori controllano il flusso del traffico. Lo stesso vale per le lampade di segnalazione nell’industria. Mentre una luce rossa nel traffico stradale invita a fermarsi, in un capannone di produzione funge da segnale di allarme per una condizione pericolosa che richiede un’azione. I colori vengono utilizzati anche in ambienti industriali per inviare segnali visivi. La nuova striscia LED RGB, multisegmento può adottare qualsiasi colore desiderato per questo scopo. Funziona collegandosi a IO-Link con l’aiuto del nostro controller IO-Link appositamente sviluppato, con cui è possibile impostare individualmente funzioni di illuminazione e colori per i LED. Allo stesso tempo, la striscia lunga fino a sei metri può essere accorciata dopo ogni singolo LED. In questo modo si ottengono possibilità di visualizzazione ottimali per svariati campi di applicazione nell’intralogistica e nella produzione industriale. La soluzione fa parte della nostra nuova gamma di soluzioni per illuminazione e segnalazione che abbiamo lanciato nel 2023.
Soluzioni item personalizzate per la segnalazione
Che si tratti di visualizzare lo stato operativo di macchinari e impianti industriali o di visualizzare lo stato di un processo sul posto di lavoro, le nostre soluzioni di segnalazione consentono di avere sempre tutto sotto controllo.
MAGGIORI INFO
IO-Link: uno standard consolidato nel settore
Le molteplici possibilità di adattamento della nuova striscia LED derivano dal collegamento a un controller IO-Link, che comunica con il comando macchina tramite un master IO-Link. Grazie alla diagnostica avanzata, alla facilità di installazione e alla parametrizzazione centralizzata, IO-Link per il collegamento di sensori e attuatori sta diventando sempre più popolare. Come collegamento bidirezionale point-to-point, IO-Link può non solo trasmettere comandi ai sensori o agli attuatori collegati, ma anche visualizzare aggiornamenti periodici sui loro stati e inoltrarli al controllo della macchina. A tale scopo, il rispettivo dispositivo invia un messaggio di errore o di avviso al master IO-Link, ad esempio quando si surriscalda o sta per terminare il periodo di funzionamento massimo. Allo stesso tempo, il master riceve i dati di processo dei singoli dispositivi a intervalli predefiniti e può controllare i dati dei dispositivi a comando. Un altro vantaggio di IO-Link è la possibilità di salvare i dati di parametrizzazione dei dispositivi collegati al master. In caso di nuovo montaggio, questi possono essere ripresi facilmente, riducendo notevolmente il tempo di connessione per il rispettivo sensore o attuatore.

item sviluppa una novità mondiale per l’allacciamento a IO-Link
Abbiamo voluto sfruttare questi vantaggi anche per la nuova striscia LED RGB multisegmento. La sfida consisteva nel creare un’interfaccia tra la striscia LED e il master IO-Link. Jens-Uwe Gustmann, Product Manager di Prodotti Smart presso item si esprime a riguardo: “Fino a quel momento sul mercato non c’era una soluzione per questo compito. Di conseguenza, spettava a noi svilupparne una.
Fino a quel momento sul mercato non c’era una soluzione per questo compito. Di conseguenza, spettava a noi svilupparne una.
Nasce così il controller IO-Link di item: una novità mondiale che consente una comunicazione standardizzata con una tecnologia di collegamento collaudata per sensori e attuatori“. Ecco come funziona: il controller IO-Link viene collegato al master, a un’alimentazione di tensione e alla striscia LED tramite tre connettori M12. La messa in funzione e la parametrizzazione possono essere effettuate in modo rapido e pratico direttamente sul controller o tramite il master. Il risultato è un controllo semplice ed estremamente flessibile della striscia LED tramite IO-Link.

Soluzioni di segnalazione personalizzate secondo il collaudato principio modulare
Così come il collaudato sistema dei componenti item, la striscia LED in combinazione con il controller IO-Link offre numerose possibilità di configurazione. Inoltre può essere accorciata dopo ogni singolo LED. “La nostra soluzione offre un’alternativa molto più flessibile alle lampade di segnalazione e ai semafori per macchinari. È particolarmente adatta per la visualizzazione di livelli di riempimento, tempi e stati di processo su linee di produzione e postazioni di lavoro”, spiega Jens-Uwe Gustmann. “Grazie all’utilizzo di appositi sensori, ad esempio, è possibile visualizzare chiaramente lo stato operativo di macchinari e impianti industriali, in modo che i collaboratori restino informati direttamente con uno sguardo anche da lontano”. La protezione necessaria è garantita da un profilato di contenimento apribile, che può essere accorciato con le forbici multiuso e si adattata alla lunghezza della striscia LED. Il profilato è chiuso alle estremità con una calotta, che funge anche da dispositivo di bloccaggio per il cavo di collegamento della striscia LED sul lato di connessione.
La nostra soluzione offre un’alternativa molto più flessibile alle lampade di segnalazione e ai semafori per macchinari. È particolarmente indicata per la visualizzazione di livelli di riempimento, tempi e stati di processo su linee di produzione e postazioni di lavoro.
La striscia LED RGB multisegmento con allacciamento IO-Link è solo uno degli articoli della nostra nuova serie di soluzioni per la segnalazione. Nella nostra gamma prodotti disponiamo anche di lampade di segnalazione RGB a 1 segmento, lampade di segnalazione a 3 segmenti e lampade RGB multisegmento, che sono parametrizzabili tramite IO-Link. L’azionamento in questo caso può avvenire tramite ingressi di attivazione o IO-Link.

Vuoi essere sempre informato sulle ultime novità riguardanti le possibili applicazioni dei prodotti item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!