In un’intervista ad un esperto: numerosi consigli pratici per gli utilizzatori del Sistema dei Componenti MB.

Chiunque abbia già lavorato con la tecnica di collegamento item, apprezza la qualità dei profilati e dei connettori. In un’intervista l’ing. Markus Allwicher di item spiega come la qualità della tecnica di collegamento item faccia la differenza e a cosa si dovrebbe prestare attenzione nella progettazione di una struttura.
Un principio, infinite possibilità. Così recita la filosofia di item. Cosa significa ciò in termini concreti per l’ingegneria meccanica e i mezzi di produzione?
Il nostro Sistema dei Componenti MB è progettato in base a criteri di variabilità e stabilità. Grazie ai nostri profilati e connettori forniamo prodotti di base con cui le aziende possono implementare svariate strutture che, in un secondo momento, possono essere modificate e adattate. Ad esempio, se sono coinvolto nella costruzione di macchine speciali e ho integrato una macchina in struttura a telaio saldata, qualsiasi forma di modifica è molto complicata. In questo caso è di aiuto se si tratta di un telaio modulare oppure modificabile. Questa modularità è particolarmente importante nella scelta di un profilato. La serie 8 porta con sé la più elevata variabilità.
Cosa si dovrebbe considerare per sfruttare appieno questa variabilità a lungo termine?
Principalmente è possibile rappresentare la maggior parte dei progetti con la serie 8. Essa è il nostro multi talento: per chi inizia a progettare e si riserva la massima flessibilità, dovrebbe in ogni caso prendere in considerazione la serie 8. Molti progetti possono essere realizzati con serie differenti. La stabilità, la funzionalità determinata dall’elevato numero di accessori, nonché l’ottimizzazione dei costi sono elementi determinanti per la scelta della serie impiegata e della tecnica di collegamento. Naturalmente molti degli articolo della serie possono essere combinati tra loro illimitatamente. Per la produzione in serie ciò si traduce in soluzioni che soddisfano i requisiti di progettazione e al contempo consentono l’implementazione a costi ottimali. Per altre costruzioni vengono determinate soluzioni, che consentono la massima stabilità col maggior risparmio di peso possibile. Ad esempio, se viene utilizzata la versione economy della serie. In entrambe le versioni risparmio alluminio e quindi peso. Esse sono molto delicate da produrre.
Carrelli da laboratorio, telai, cabine di prova
Quale serie è ideale per la tua applicazione? L’unità didattica „Introduzione alla tecnica dei profilati“ consente di acquisire familiarità con le varie serie e varianti item, oltre a chiarire quale serie e come è richiesta.
A ITEM ACADEMY
Quali effetti hanno i pesi leggeri sulla capacità portante della struttura?
I profilati con peso ottimizzato posseggono una geometria molto sofisticata e sono più complessi da produrre rispetto ai prodotti standard. Sono necessari una pluriennale esperienza e metodi di costruzione moderni e scientifici per sviluppare il rapporto ottimale tra stabilità e impiego dell’alluminio. Le versioni leggere con peso ottimizzato e le versioni economy non sono resistenti come la variante base della serie.
Quali forze agiscono generalmente sulle mie costruzioni?
In regola le solite forze agiscono in uno spazio. Ciò significa che abbiamo forze di compressione, trazione e trasversali, nonché momenti in tutte e tre le dimensioni spaziali che gravano miste sulla struttura. Solo con l’aiuto di una simulazione computerizzata è possibile una dettagliata dichiarazione sui carichi agenti. Per una osservazione attendibile e semplificata della situazione di carico, esaminiamo i punti di collegamento della costruzione, il carico del materiale sugli elementi di collegamento e sui profilati in alluminio, così come gli effetti sulla funzionalità della struttura. In questo modo riduciamo il carico misto. La forza di trazione che agisce sul punto di connessione è qui denominata forza di estrazione della scanalatura. La forza trasversale risultante, che provoca lo spostamento del punto di connessione lungo la scanalatura, è invece denominata forza di spostamento della scanalatura. Con la conseguente sollecitazione del materiale in alluminio del profilato, si osserva la flessione e la torsione. Quest’ultima esercita un ruolo subordinato poiché normalmente l’alluminio perde la sua elasticità in caso di torsione, prima che il materiale venga danneggiato.
Selezione e conteggio dei profilati
Quali carichi possono gravare sui profilati e come vengono calcolati? L’unità didattica „Selezione e conteggio dei profilati” mostra come ottenere un risultato stabile e visualizza varie costruzioni e casi di carico.
A ITEM ACADEMY
Come è possibile riconoscere quale profilato item è adatto alla mia struttura?
L’idoneità di un prodotto dipende dalla sua resistenza e durata, ma soprattutto dalla sua funzionalità. Anche la facilità d’uso gioca un ruolo decisivo: i profilati item vengono avvitati anziché saldati. Grazie alla tecnica di collegamento molte strutture possono essere realizzate senza lavorazioni aggiuntive, ma bastano poche o nessuna foratura o filettatura. Poiché i nostri profilati e connettori sono durevoli e i nostri clienti li utilizzano all’interno del proprio ciclo di vita produttivo in diverse strutture e sovrastrutture, è inoltre importante che siano consegnati della medesima qualità. Come cliente devo aver la certezza di poter acquistare alcuni anni dopo nuovamente lo stesso prodotto e ricevere le medesime qualità e caratteristiche.
Come item può garantirlo?
Facciamo il possibile per garantire la qualità costante dei nostri prodotti. La qualità del prodotto si esprime in molti dettagli. Un sistema modulare garantisce che la gamma dei prodotti siano combinabili, anche le serie e a lungo termine. Capacità di consegna, campi di tolleranza, qualità della superficie e classi di resistenza devono essere coordinati tra loro, indipendentemente da quando i nostri clienti acquistano i prodotti.

Vuoi rimanere aggiornato in merito a tutte le novità del mondo item? Iscriviti al blog item attraverso il riquadro in alto a destra!