Iscrizione alla newsletter

Tecnica lineare per il trasporto di cassette di sicurezza

La tecnica lineare automatizza processi speciali che consentono ai clienti delle banche di accedere alle loro cassette di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo sicuro, rapido e affidabile. 

La tecnica lineare viene utilizzata quando sono richiesti movimenti lungo un asse. Questa forma di automazione si caratterizza soprattutto per la sua robustezza e affidabilità. Il sistema automazione crea soluzioni su misura in grado di gestire facilmente anche processi complessi. MS Protect AG si affida alla tecnica lineare di item per realizzare un sistema di cassette di sicurezza automatiche. Grazie al sistema Valiomat gli oggetti di valore possono essere depositati e prelevati in modo sicuro e flessibile 24 ore su 24. La doppia autenticazione per l’accesso e il noleggio delle cassette di sicurezza garantisce il rispetto degli elevati standard di sicurezza del settore bancario. A seconda dello scenario applicativo, per automatizzare i processi di trasporto speciali viene utilizzata una cinghia dentata o un azionamento a cremagliera. L’implementazione è tanto semplice quanto flessibile.

Panoramica sulla tecnica lineare

La scheda informativa presenta una panoramica sulle soluzioni, sui componenti e sui numerosi campi di applicazione della tecnica lineare.
SCHEDA INFORMATIVA

Conservare e trasportare in sicurezza: il funzionamento del sistema Valiomat

MS Protect è attivo da oltre 60 anni come fornitore di servizi completi nel mercato della sicurezza e della protezione bancaria. L’azienda è sinonimo di soluzioni di sicurezza all’avanguardia e della massima qualità. Dalla consulenza alla pianificazione e installazione fino alla manutenzione e all’assistenza, MS Protect offre ai suoi clienti tutto ciò di cui hanno bisogno. Utilizzando la tecnica lineare nel sistema Valiomat sono stati raggiunti traguardi importanti: “Il sistema è in uso da anni senza problemi. Abbiamo installato la prima unità lineare item nel 2009 e non abbiamo mai dovuto sostituirne una”, afferma Simon Schefer, amministratore delegato di MS Protect. A oggi sono stati implementati quasi 100 sistemi. La struttura del Valiomat può essere descritta come uno speciale magazzino a scaffalature alte: diversi numeri di cassette con scomparti a noleggio possono essere impilati uno sopra l’altro o uno accanto all’altro. La massima priorità è la sicurezza degli oggetti di valore, per questo motivo il magazzino a scaffalature verticali è custodito in un caveau.

Le trasmissioni a cinghia dentata sono adatte per macchine Valiomat lunghe fino a 12 metri. Per distanze di trasporto più lunghe, invece, vengono utilizzate le unità a cremagliera per automatizzare in modo efficiente i processi di trasporto.

Automatizzazione dei processi di trasporto con la tecnica linear

Il sistema è azionato da un trasloelevatore. Si tratta di un veicolo con scaffalature su rotaia che trasporta gli articoli stoccati in una cassetta dal magazzino a scaffalature verticali a una stazione di uscita. Qui viene utilizzato il sistema di automazione. I movimenti del Valiomat si svolgono lungo due assi: orizzontale e verticale. Con una lunghezza del sistema fino a 12 metri, l’unità lineare KLE 6 60×60 LR con azionamento a cinghia dentata viene utilizzata per movimenti altamente dinamici per automatizzare processi come il trasporto di oggetti di valore. A partire da una lunghezza della macchina di 12 metri, tuttavia, il sistema richiede un azionamento diverso: “La cinghia dentata può arrivare fino a una lunghezza di 12 metri, ma non oltre, perché la tensione della cinghia sarebbe troppo elevata”, spiega il sig. Schefer. Con un azionamento a pignone e cremagliera, tuttavia, è possibile ottenere un’elevata precisione anche su lunghe distanze. Per questo motivo nel Valiomat l’unità lineare LRE 8 D14 80×40 viene utilizzata per tragitti di trasporto più lunghi.

Anche grazie alla tecnica lineare item, il sistema Valiomat si adatta perfettamente alle circostanze del relativo edificio.

Prima di poter integrare il sistema di cassette di sicurezza automatiche di MS Protect in un edificio bancario, è necessario considerare lo spazio disponibile. Anche grazie alla tecnica lineare, il sistema Valiomat si adatta perfettamente alle circostanze del relativo edificio. Durante l’implementazione è possibile tenere conto anche delle richieste individuali del cliente, poiché è possibile utilizzare sia unità lineari pronte per l’installazione che unità lineari su misura. Il sistema Valiomat può essere integrato in modo modulare e flessibile in qualsiasi edificio bancario per automatizzare i processi di trasporto degli oggetti di valore. Non ci sono limiti alla progettazione: nel magazzino a scaffalature verticali si possono creare fino a quattro file di blocchi e, anche dopo il completamento, è possibile adattare in qualsiasi momento la divisione delle cassette alle mutevoli esigenze. Non sono necessari lavori di ristrutturazione. Ciò significa che il sistema di cassette di sicurezza automatiche consente una personalizzazione continua.

Un veicolo di stoccaggio e recupero, a cremagliera su rotaia, trasporta una cassetta contenente gli oggetti di valore dal magazzino a scaffalature verticali alla stazione di emissione. Ciò avviene con l’ausilio di una cinghia dentata o un azionamento a cremagliera del sistema lineare item.

Desideri essere informato su tutte le applicazioni della tecnica lineare? Iscriviti al blog item tramite il box in alto a destra!