L’ultimo aggiornamento di Engineeringtool fornisce nuove opportunità per gli utenti.
item Engineeringtool garantisce una catena di montaggio completamente digitalizzata. Dalla progettazione online e documentazione fino al coordinamento, all’acquisto e all’assemblaggio. Di conseguenza, tutte le persone coinvolte nel progetto risparmiano molto tempo. Interamente in linea con il processo di miglioramento continuo (CIP), item Engineeringtool viene costantemente ottimizzato. Aggiornamenti regolari ampliano il portafoglio prodotti e aggiungono nuove pratiche funzioni. Il feedback dei clienti è particolarmente importante in questo processo. “Un gran numero di clienti si è rivolto a noi per includere gli elementi piani e siamo lieti di essere riusciti ad accontentarli”, afferma Christian Thiel, product manager ed esperto di online tools item. Gli utenti ora possono integrare i pannelli nei loro progetti, inclusi pannelli in materiale plastico, vetro acrilico e policarbonato, oltre a piani per tavoli in tre diversi materiali. Sono disponibili oltre 50 varianti di prodotto. Grazie ai nuovi elementi piani inclusi nel tool, è ora possibile creare applicazioni come tavoli ottimizzati per il materiale, carrelli da officina e cabine macchina nella loro interezza.

item Engineeringtool: adatto a tutti gli utenti, dai principianti agli esperti
Che si stia stia cercando informazioni di base o dettagli sulle ultime innovazioni, è possibile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno e molto altro, comprese soluzioni preconfigurate e assistenza diretta.
MAGGIORI INFO
Collegamento degli elementi piani in pochi clic
Come tutti i componenti di item Engineeringtool, gli elementi piani sono facili da posizionare nell’ambiente 3D utilizzando la funzione drag-and-drop. L’adattamento di parametri come materiale, colore, lunghezza e larghezza alle proprie esigenze è molto semplice. Sono disponibili diversi multiblock per il fissaggio dei pannelli. Questi speciali elementi di collegamento sono realizzati in poliammide (PA) e zinco pressofuso (Zn). In generale, i multiblock possono essere fissati in qualsiasi punto della scanalatura del profilato e sull’elemento piano.

item Engineeringtool pensa a tutto in piena autonomia, come anche agli elementi piani. Errare è umano, ma la digitalizzazione dei nostri prodotti e l’automazione intelligente del tool eliminano questo rischio.
– Christian Thiel, product manager ed esperto di online tool presso item
I multiblock hanno una serie di funzioni speciali. “È necessario uno spazio di 1,5 mm attorno al pannello, ma gli utenti non devono preoccuparsene affatto, perché il tool si occupa anche di questo”, afferma Thiel. L’utente è supportato da un assistente per configurare il collegamento del pannello ed effettuare una serie di preimpostazioni. Una volta inserito il pannello, viene aggiunto automaticamente anche il numero corretto di elementi di collegamento, insieme a tutte le fasi di lavorazione e tutti gli accessori. Anche la funzione di adattamento è di enorme aiuto, selezionando automaticamente la giusta dimensione del pannello. Una caratteristica particolarmente pratica è che sia le dimensioni del pannello che il numero di elementi di collegamento vengono automaticamente corretti se le dimensioni del progetto cambiano, il che significa che tutto si incastra perfettamente.
Progettazione online di tavoli ottimizzati per i materiali completi di piani di lavoro
I piani dei tavoli possono essere montati utilizzando i fissaggi per il piano e, nel caso del sistema lean production, i coprigiunti per l’aggancio del piano. Ciò significa che i tavoli E, tanto leggeri quanto stabili, possono essere progettati nella loro interezza con item Engineeringtool. Queste tabelle e altre applicazioni di esempio (comprese le opzioni senza elementi piani) sono disponibili come soluzioni preconfigurate. “In precedenza, il telaio di base era il limite, ma ora è possibile realizzare un tavolo completo”, sottolinea Thiel. Anche con tali applicazioni tutti i vantaggi hanno effetto durante i processi successivi. Questi includono la comoda condivisione del progetto completo utilizzando il numero di progetto, la consegna rapida delle soluzioni progettate online e la generazione delle istruzioni di montaggio per l’intera struttura nella guida all’assemblaggio 3D.
Il vantaggio è che item Engineeringtool è stato sviluppato internamente al 100%. Questo ci offre ogni tipo di possibilità, permettendoci di adattare il tool alle esigenze dei nostri clienti e rendendo il tutto più veloce, più facile e meno costoso per loro.
Anche il menu per i collegamenti è stato ampliato e ora i collegamenti per il Sistema dei Componenti MB e lean production possono essere configurati in modo più preciso. Questo vantaggio vale anche per i nuovi collegamenti per i pannelli. Il vantaggio principale dei collegamenti preferiti è che è possibile incorporare esattamente le soluzioni giuste fin dall’inizio (in vari scenari), quindi in seguito sono necessarie meno modifiche manuali. Sono in programma ulteriori semplificazioni del tool. Anche in questo caso, come spiega Thiel: “Il vantaggio è che item Engineeringtool è stato sviluppato internamente al 100%. Questo ci offre ogni tipo di possibilità, permettendoci di adattare il tool alle esigenze dei nostri clienti e rendendo il tutto più veloce, più facile e meno costoso per loro”.

Sei interessato alla digitalizzazione e al futuro dell’ingegneria meccanica? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!