Iscrizione alla newsletter

Il configuratore per postazioni di lavoro: ergonomia e sicurezza in tempo record

Realizzazione efficiente di tavoli da lavoro personalizzati: grazie al configuratore per postazioni di lavoro item è possibile realizzare soluzioni ergonomiche in modo intuitivo direttamente nel browser. 

item punta già da molto tempo sullo sviluppo di online tool innovativi per semplificare in modo mirato la progettazione e la configurazione di soluzioni personalizzate. Il configuratore già esistente per la realizzazione di postazioni di montaggio manuale ergonomiche e modulari è stato modernizzato. L’esperienza di item e il feedback dei clienti giocano un ruolo fondamentale. Il nuovo configuratore per postazioni di lavoro offre una visualizzazione 3D, funzioni Drag-and-Drop e la visuale grafica delle EPA (= Electrostatic Protected Area) nello specifico le zone protette da ESD con avviso di eventuale collisione. Tutti i dettagli vengono spiegati nell’intervista a Christian Thiel (Product Manager e esperto in digitalizzazione e costruzioni) e a Marius Geibel (Product Manager e esperto in postazioni ergonomiche item).

       

Christian Thiel,  esperto item in                   Marius Geibel, esperto item in
digitalizzazione e costruzioni                       postazioni di lavoro ergonomiche

Configurare online postazioni di lavoro industriali

Scopri le potenzialità del nuovo configuratore per postazioni di lavoro con visualizzazioni 3D e funzioni smart, nello specifico per la protezione da ESD: progetta direttamente nel browser la tua personale postazione di lavoro per la produzione manuale.
MAGGIORI INFO

Visualizzazione 3D e Drag-and-Drop nel nuovo configuratore per postazioni di lavoro

Quali sono le principali novità del nuovo configuratore per postazioni di lavoro?

Christian Thiel: la prima cosa che balza all’occhio è la visuale in 3D che conosciamo grazie al Engineeringtool item. Nella zona di lavoro si può zoomare, muoversi liberamente e posizionare componenti tramite la funzione drag-and-drop, visualizzando quindi all’istante in 3D quello che si ha progettato. Esistono anche dei filtri personalizzati per i clienti: non è più necessario conoscere il nominativo del prodotto, ma viene chiesto direttamente dal programma di cosa si ha bisogno. Ad esempio la portata massima necessaria o se si vuole una regolazione dell’altezza elettrica o manuale.

Attraverso dei punti rossi l’utente riceve ulteriori informazioni che possono aiutare a rispondere a molte domande tecniche. Anche la documentazione è completa e paragonabile a quella disponibile nel Engineeringtool. Essa contiene tutte le informazioni di cui necessita il cliente per il suo progetto e la relativa configurazione. Inoltre è possibile esportare i dati CAD e trasferirli in altri tool di progettazione.

Marius Geibel: l‘obiettivo durante la progettazione era ottenere una rappresentazione “What you see is what you get“ per ogni minimo dettaglio. L’utente visualizza una rappresentazione tridimensionale del prodotto finale. Punto fondamentale per la realizzazione di postazioni di lavoro ergonomiche.

Grazie al configuratore per postazioni di lavoro posso attrezzare in modo rapido e semplice una postazione di lavoro ergonomica completa.

Christian Thiel: esatto. Se ad esempio voglio aggiungere delle traverse al mio progetto nel configuratore per postazioni di lavoro è sufficiente utilizzare la pratica funzione drag-and-drop, trascinando il componente nell’area di lavoro e il sistema mi mostra esattamente dove devo posizionarlo e la dimensione corretta. Posso anche scegliere l’altezza e gli accessori aggiuntivi ricavandoli dai prodotti della serie ergologistic® che combina ergonomia e logistica. In questo modo configurare una postazione di lavoro ergonomica è semplice e veloce.

Inoltre il configuratore per postazioni di lavoro è smart perché grazie ai suoi numerosi automatismi semplifica notevolmente il lavoro ai progettisti: persino la stabilità del tavolo viene garantita principalmente dal controllo automatico della sezione dei profilati utilizzati.

Le nuove funzioni permettono di risparmiare tempo e costi

Per quanto riguarda gli accessori invece cosa è cambiato?  

Christian Thiel: oltre alla funzionalità di poter posizionare i componenti scelti direttamente nell’area prescelta, l’utente può decidere se ricevere la struttura progettata nel configuratore direttamente montata. In questo modo la postazione può essere messa in funzione in tempi ancora più rapidi.

Anche i componenti di fissaggio necessari vengono inseriti automaticamente. Un altro punto forte del nuovo configuratore è che l’utente non si limiterà ad avere a disposizione grandezze del tavolo standard. Succede infatti che, in fase di progettazione, ci si accorga che ad esempio non si ha posto per un tavolo lungo 1500 mm ma solamente per 1480 mm.

Come viene risolto questo problema nel nuovo configuratore per postazioni di lavoro?

Christian Thiel: Poiché mettiamo in primo piano le necessità dei nostri clienti e le possibilità di sfruttare al massimo la digitalizzazione, ora è possibile scegliere tra dimensioni del tavolo standard e personalizzate. Le postazioni possono essere configurate in continuo esattamente come secondo le proprie necessità.

Inoltre mettiamo a disposizione tavoli personalizzati anche quantità d’ordine minime, ad esempio per un solo tavolo. Per i nostri clienti non è importante se il tavolo che necessitano sia standard o personalizzato: grazie alla digitalizzazione possiamo ottimizzare i nostri processi in modo che i clienti ricevano i propri ordini sempre nel minor tempo possibile.

Forniamo ai nostri clienti il miglior tempo di consegna possibile, anche in caso di soluzioni personalizzate.

Il cliente ottiene solo vantaggi: la grandezza del tavolo personalizzata è disponibile senza alcun servizio specifico aggiuntivo rendendo l’evasione dell’ordine più semplice e rapida. Anche per le soluzioni personalizzate garantiamo ai nostri clienti tempi di consegna rapidi.

Marius Geibel: abbiamo notato che c’è una tendenza a configurare tavoli personalizzati. Per far fronte a questa richiesta e semplificare il lavoro agli utenti abbiamo integrato questa funzione nel nostro configuratore. È tutto molto standardizzato nonostante si tratti di soluzioni personalizzate.

Christian Thiel: lo dico sempre: „La digitalizzazione non deve essere fine a sé stessa, ma deve fornire situazioni win-win per tutti coloro che sono coinvolti nel processo.“ Qui lo vediamo chiaramente. I nostri clienti hanno un chiaro vantaggio perché ottengono una soluzione che è perfettamente allineata con le proprie esigenze. Inoltre garantiamo tempi di consegna rapidissimi grazie alla nostra efficiente organizzazione interna che ci permette di ridurre tempi e costi.

Funzionalità del tool per una maggiore protezione da ESD

Nell’area di lavoro la protezione da ESD è un tema fondamentale. Ci sono novità in merito?

Christian Thiel: Assolutamente si. Abbiamo puntato moltissimo su questo. Il configuratore per postazioni di lavoro chiede all’inizio della procedura se l’utente necessita di una protezione da ESD o meno. Se non risponde a questa domanda il sistema non gli permette di procedere con la configurazione. Inoltre se necessita di ulteriori informazioni in merito alla protezione da ESD può cliccare su un link che lo porta direttamente alla item Academy dove abbiamo inserito un modulo apposito.

Marius Geibel: Se viene selezionato „no“ i passaggi sopra elencati vengono evitati in modo da fornire la migliore esperienza possibile per gli utenti, guidandoli consapevolmente nella configurazione richiesta.

Come possiamo immaginarci le altre funzioni ESD nel configuratore?

Christian Thiel: come per l’Engineeringtool le collisioni vengono segnate in rosso in corrispondenza del componente in questione. Inoltre ora appare anche un avviso di colore giallo in caso venga inserito un componente non ESD all’interno dell’area EPA. L’utente può decidere liberamente quale area della postazione di lavoro richiede la protezione da ESD.

La visualizzazione dell’EPA è stata creata per soddisfare una sempre crescente richiesta da parte dei clienti e nessun altro tool online è attualmente in grado di garantire questa funzione.

Durante la progettazione del configuratore per postazioni di lavoro abbiamo parlato con i nostri clienti e la grafica dell’area EPA che abbiamo scelto corrisponde alle richieste dei clienti. Si tratta di una caratteristica unica nel suo genere, nessun altro tool online infatti ha le stesse caratteristiche.

La possibilità di definire la zona EPA permette all’utente di avere maggiore flessibilità e garantisce massima personalizzazione.

E se inserisco nell’area di lavoro alcuni componenti che non sono a prova di ESD? 

Christian Thiel: se voglio proseguire nella configurazione, il configuratore mi avvisa che nella EPA del mio progetto sono presenti componenti non protetti contro le scariche elettrostatiche. Posso quindi spostarli, sostituirli o eliminarli. Una vaschetta ad incastro con una grande superficie è potenzialmente più pericolosa per i componenti elettronici rispetto ad un piccolo supporto. Anche nella documentazione ci sono questo tipo di indicazioni, e viene indicata la dimensione della zona EPA. In definitiva se sono presenti dei componenti non ESD questi verranno indicati nella documentazione finale: semplicemente per renderlo ancora più chiaro.

Flessibilità continua grazie al configuratore per postazioni di lavoro

In caso le esigenze del cliente cambino in corso d’opera, ad esempio ci si rende conto che si ha bisogno di un tavolo ESD nonostante se ne abbia già configurato uno. Come ci si deve comportare in questo caso?

Christian Thiel: in molti sistemi questa esigenza sarebbe connessa a modifiche impegnative. Nel configuratore per postazioni di lavoro invece è semplicissimo: con un semplice clic è possibile passare alla versione ESD del progetto e tutti i meccanismi restano attivi. Persino il piano di lavoro viene scambiato con uno ESD.

Inoltre abbiamo un verbale di misurazione ESD. La nostra produzione si basa sui relativi punti e procede con le misurazioni che verranno poi inserite nel verbale ESD. Il cliente riceve quindi per ognuno dei suoi tavoli ESD un proprio verbale di misurazione. In questo modo certifichiamo ai nostri clienti che il tavolo è protetto da ESD.

Attraverso l’implementazione delle regole semplifichiamo il lavoro all’utente. Non è quindi possibile utilizzare il configuratore in modo errato.

Marius Geibel: Le caratteristiche di protezione da ESD forniscono ai clienti numerosi vantaggi. Possiamo infatti garantire una maggiore sicurezza. Fino ad ora era un processo che andava realizzato manualmente. Ora il sistema lo calcola in automatico e lo illustra secondo le relative normative. In questo modo garantiamo la massima sicurezza possibile per i nostri clienti per poter realizzare soluzioni ESD sicure.

Attraverso l’implementazione delle regole il lavoro dell’utente è molto semplificato. Non è quindi possibile utilizzare il configuratore in modo errato. Si tratta di una sorta di Poka Yoke digitale.

Quale sarà il futuro del configuratore per postazioni di lavoro?

Christian Thiel: Nonostante il configuratore per postazioni di lavoro sia molto simile al Engineeringtool sia come grafica che come funzioni non è integrato in quest’ultimo. In questo modo l’utente può focalizzarsi a pieno sulla configurazione di postazioni di lavoro. Il nostro scopo finale è trasferire il progetto realizzato con il configuratore per postazioni di lavoro nel Engineeringtool. A questo punto dispongo di una postazione personalizzata che posso combinare con altri progetti.

In futuro funzionerà in questo modo: un utente configura la postazione di lavoro nel configuratore e lo rende disponibile tramite realtà virtuale agli operatori della zona di lavoro in modo che possano verificare e confermare le proprie esigenze in fatto di ergonomia e approntamento di materiale in produzione. E questo senza bisogno di creare dei modelli in cartone. In questo caso si parla di „virtual Cardboard Engineering“. Modifiche e interazioni sono semplicissime e più economiche.

Di base siamo sempre interessati ai feedback e alle richieste dei clienti per l’implementazione di nuove funzionalità. Più riscontri riceviamo meglio è e abbiamo in serbo ancora numerose idee che vogliamo condividere con i nostri clienti.

Se avete delle proposte interessanti non esitate a contattarci all’indirizzo [email protected]!

Sei interessato alla digitalizzazione e al futuro dell’ingegneria meccanica? Abbiamo quello che fa per te: iscriviti al blog item cliccando la casella in alto a destra!