I danni causati dalle ESD possono avere conseguenze costose per le aziende manifatturiere. Ecco come prevenire questo pericolo in modo ottimale utilizzando la protezione dalle ESD.
Le ESD sono considerate un pericolo invisibile, ma cosa significa concretamente? Un esempio: in un’azienda, un componente elettronico viene imballato e il cliente lo inserisce in una centralina. Otto mesi dopo, il componente si guasta in un momento critico della produzione e si arresta per otto ore. Ora il cliente è molto arrabbiato e chiede una sostituzione. L’azienda subisce un danno finanziario e perde la fiducia del cliente. Cos’è successo? Durante il processo di confezionamento si è verificata una scarica elettrostatica (in inglese: electrostatic discharge = ESD). Si tratta di un fenomeno fisico quotidiano: tra due oggetti caricati in modo diverso avviene un bilanciamento incontrollato della carica elettrica.
I collaboratori non hanno notato nulla durante l’imballaggio. Le persone percepiscono le ESD solo a partire da una soglia di circa 3000 volt (V). Ci si accorge nel momento in cui si tocca una maniglia e si sente dolore. Anche piccole tensioni a partire da 30 V possono danneggiare i componenti elettronici. Nella maggior parte dei casi si verifica un danno preliminare non rilevabile, che porta ad un difetto o ad un guasto del componente rilevabile solo nel corso del periodo di funzionamento. Il compito della protezione dalle ESD è la prevenzione di questi effetti. Al centro di questa situazione c’è la electrostatic protected area (EPA), altresì nota come zona di protezione dalle ESD. Predisponendo un’EPA si evitano in modo mirato i danni causati dalle scariche elettrostatiche. item può essere un valido supporto grazie ai prodotti ESD e il know-how completo.

10 regole d’oro nella protezione dalle ESD
Conoscenze specialistiche organizzate in modo compatto per una protezione efficace dalle ESD: ecco come introdurre la protezione dalle ESD nella vostra azienda e stabilire standard sicuri.
WHITEPAPER
Cos’è una area protetta dalle ESD? Inoltre: accessi e comportamenti corretti
Le zone di protezione dalle ESD sono disponibili in diverse varianti: una singola postazione di lavoro, un’area definita o addirittura un intero edificio. Si tratta di un’area chiaramente delimitata e protetta. Solo in un’EPA è possibile movimentare componenti sensibili dal punto di vista elettrostatico (= ESDS). L’accesso è limitato solo a personale qualificato con abbigliamento da lavoro ESD indossato correttamente. L’attrezzatura include un camice di lavoro ESD, scarpe ESD speciali e spesso un braccialetto ESD. Ci sono numerosi fattori che riducono la protezione dell’attrezzatura dalle ESD: danni, inquinamento, usura e utilizzo errato. Controllare almeno una volta al giorno i dispositivi di protezione e la ricarica degli strumenti dei collaboratori prima di entrare nell’EPA. Le strutture di controllo dell’accesso verificano mediante barriere o tornelli l’accesso all’EPA. In questo modo si impedisce l’accesso a persone non autorizzate o non adeguatamente attrezzate.
Di norma, questi componenti sono protetti da imballaggi e contenitori e la loro manipolazione è consentita solo in un’EPA.
Le aree non protette (Unprotected Ares = UPA) sono l’opposto delle EPA. Qui non è necessario soddisfare elevati requisiti, ma la delimitazione delle due aree è particolarmente importante. A tale scopo, è possibile utilizzare nastri di demarcazione adatti o piastrelle colorate ESD per aree più grandi, oltre a realizzare delle barriere con paletti per nastro segnaletico. Le interruzioni di queste delimitazioni, insieme ai pannelli di avvertimento, costituiscono gli ingressi e le uscite dell’EPA. I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche non devono essere introdotti o rimossi senza protezione. Di norma, questi componenti sono protetti da imballaggi e contenitori e la loro manipolazione è consentita solo in un’EPA. Il comportamento ottimale nella zona di protezione dalle ESD si basa principalmente su due aspetti: la corretta applicazione dei dispositivi di protezione e la conoscenza dei codici di condotta.

Proteggere i prodotti dalle scariche elettrostatiche
Scopri di più sulle ESD nell’interattiva item Academy. Il training online spiega in dettaglio le cause e le principali misure di protezione dalle ESD.
ACADEMY
Il ruolo della pavimentazione nell’EPA
In linea di principio, il pavimento di un’EPA deve essere in grado di dissipare l’acqua e deve essere collegato a terra in un numero sufficiente di punti. In questo modo si garantisce una sufficiente resistenza alle scariche in qualsiasi punto del pavimento, mentre per le zone più piccole sono spesso sufficienti dei tappetini. Con item è possibile realizzare un’ampia pavimentazione a dissipazione elettrostatica. Per la pulizia di un pavimento ESD, è necessario utilizzare solo detergenti specifici, che mantengano la capacità di dissipazione della superficie. Solo così la carica elettrostatica del corpo umano viene immediatamente scaricata dal terreno. Le scarpe ESD dei collaboratori hanno la necessaria resistenza al contatto con il terreno.
Postazione di lavoro ottimale per la protezione dalle ESD
Che sia parte di un’EPA più grande o più piccola, composta da un solo tavolo, un tavolo da lavoro ESD con piano antistatico è un must. Con il configuratore per postazioni di lavoro item è possibile configurare il proprio tavolo ESD. Una particolarità è la definizione e la visualizzazione individuale dell’EPA. I tappetini di rivestimento per tavoli ESD sono solo una delle opzioni quando i componenti sono maneggiati in una piccola area. I collaboratori indossano inoltre un braccialetto di protezione ESD. In generale, tutti gli elementi di protezione ESD dovrebbero essere collegati a terra in modo coerente tramite la struttura del tavolo. Ci sono diverse possibilità per il collegamento: una linea di terra posata separatamente, una messa a terra di protezione per l’alimentazione o un sistema di bilanciamento del potenziale. I compiti determinano le ulteriori misure di protezione del tavolo ESD. Inoltre è disponibile una vasta gamma di attrezzi con protezione ESD, come i portautensili. A una distanza inferiore a 30 centimetri da un componente sensibile, gli attrezzi, i portautensili e le vaschette ad incastro devono essere dissipati elettrostaticamente. Anche quando si scelgono componenti mobili, è necessario prestare attenzione all’alta qualità, l’attrito può far accumulare rapidamente cariche elettriche. Gli snodi sui portautensili non devono essere isolanti. Ecco perché i bracci orientabili del sistema per postazioni di lavoro item hanno sempre un contatto metallico.
I clienti item ricevono uno speciale protocollo ESD come dimostrazione che il proprio tavolo da lavoro ESD è stato verificato nei punti di misurazione ESD rilevanti.
Per la sicurezza dei tavoli ESD è determinante la normativa internazionale IEC 61340. Definisce i limiti della dissipazione e della resistenza superficiale. Tutte le superfici di lavoro e di appoggio hanno un significato speciale: oltre alla resistenza massima predefinita, entrambe richiedono un requisito minimo. In questo modo, le cariche potenziali non possono defluire troppo rapidamente e causare danni. Ogni tavolo deve essere sottoposto a test individuali di sicurezza ESD da parte del produttore, aspetto spesso trascurato. Alla consegna dei tavoli ESD i clienti item ricevono uno speciale protocollo ESD:
- certificazione: il tavolo da lavoro è stato verificato nei punti di misurazione ESD rilevanti
- punti standard: il piano del tavolo ESD e le superfici di stoccaggio
- altri punti: individuali, in accordo con le esigenze del cliente
Questo garantisce un tavolo correttamente eseguito con resistenze di dispersione corrette. Sul luogo di impiego vero e proprio, il programma di controllo della IEC 61340 prevede un’ispezione iniziale e periodica, che deve essere effettuata o disposta dall’operatore. Anche se non è visibile ad occhio nudo, la pulizia errata o mancante danneggia la capacità di scarico.

Sedie da lavoro e altre attrezzature per l’utilizzo nell’EPA
La qualità delle sedie da lavoro gioca un ruolo fondamentale per la salute del personale. Nell’EPA, le sedie da lavoro sono vicine al processo e importanti per la sicurezza, è quindi importante scegliere sedie che siano sia ergonomiche che protette dalle ESD. Le nostre sedie da lavoro ESD soddisfano entrambi i criteri, consentendo ai dipendenti di personalizzare la sedia e soddisfare i requisiti di un’EPA. Un poggiapiedi antistatico allevia il carico di lavoro dei collaboratori con statura minore.
L’integrazione sicura della zona di protezione ESD nell’intralogistica è una sfida particolare: qui il movimento e l’attrito sono inevitabili. I rulli e le guide laterali di una rulliera e le cassette di trasporto hanno un potenziale particolarmente elevato di carica elettrostatica. Anche i carrelli e i nastri trasportatori rappresentano un rischio enorme. Conosciamo le sfide dell’intralogistica e vi offriamo un supporto mirato. Affidatevi alle nostre rulliere, carrelli e nastri trasportatori ESD. Inoltre, nell’item Engineeringtool potete costruire online interi percorsi di trasporto.
Conosciamo le sfide dell’intralogistica e forniamo un supporto mirato: puntate sulle nostre rulliere, guide laterali, carrelli di trasporto e nastri trasportatori.
Misurazioni regolari sono fondamentali per i carrelli di trasporto: deposito di sporco possono peggiorare a medio termine la dissipazione delle cariche elettrostatiche delle rulliere ESD. Le influenze operative e le dinamiche mettono a dura prova le rulliere. È importante eseguire misurazioni regolari ed equipaggiare i carrelli di trasporto con catene ESD a strisciamento. La catena ESD a strisciamento in acciaio inossidabile scarica le cariche elettrostatiche tramite contatto permanente con il pavimento. L’EPA ha molti aspetti importanti, tra cui la climatizzazione e la ionizzazione. Tutti i dettagli nel whitepaper sull’EPA.
Che si tratti dell’allestimento della postazione di lavoro o dell’intralogistica: il nostro sistema modulare può sfruttare i suoi vantaggi esattamente in base alle vostre esigenze individuali. Il pericolo invisibile non è visibile (in questo caso sarebbe già troppo tardi), ma si ottiene qualcosa di meglio: il rischio di scariche elettrostatiche viene eliminato nel miglior modo possibile. E grazie ai nostri online tool potete vedere la vostra soluzione completa già in fase di pianificazione, dettagliata in 3D e già documentata in modo coerente.
Sei interessato alle applicazioni e soluzioni ESD? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!