Con sede a Lubiana, in Slovenia, Ercigoj Embroidery crea meravigliose opere d’arte ricamate da quasi cento anni
Fondata nel 1923, questa azienda a conduzione familiare iniziò come fornitore della Chiesa, producendo ad esempio vestiti clericali ricamati. Nel corso dei decenni, la continuamente ampliato le competenze lasciando però invariata l’attenzione ai più elevati standard di artigianato, massima qualità e innovazione tecnica. È con questo spirito che Boštjan Vidmar, erede dell’azienda e amministratore delegato di Ercigoj Embroidery, ha costantemente sostenuto la crescita del ricamo come forma d’arte. “Ci siamo resi conto che il ricamo può dare agli artisti la stessa opportunità di esprimersi quanto le tipologie di arte tradizionali come la pittura e la scultura.” In 20 anni, l’azienda ha sviluppato un particolare tipo di arte del ricamo che combina tecniche manuali e processi meccanici per produrre risultati sorprendenti. Le sue opere d’arte ricamate sono vendute da una consociata dedicata, Ercigoj Art. La gamma di pezzi offerti è molto varia e va dalle opere originali alle riproduzioni di fotografie e dipinti classici di Claude Monet o Vincent Van Gogh. La tecnologia dei profilati item, distribuita in Slovenia dal nostro partner Inoteh, si trova nelle macchine da ricamo stesse e viene utilizzata anche per altri scopi.

Il ricamo è uguale a qualsiasi altra forma d’arte tradizionale
Visto da una certa distanza, non immagineresti mai che le opere realizzate da Ercigoj Art siano ricami, a meno che tu non lo sappia già. Questo è in parte il motivo per cui i pezzi ricamati possono essere trovati anche in prestigiose gallerie e collezioni private in tutto il mondo. I pezzi commissionati hanno già raggiunto valori di vendita a sei cifre. L’impressionante valore dei pezzi deriva dalle loro grandi dimensioni e dai milioni di punti in innumerevoli colori. “Fondamentalmente, puoi pensare alla nostra macchina come ad un tipo di macchina per cucire che utilizza un pantografo 2D mobile per manovrare il tessuto a terra. Per molti aspetti è simile ad un macchinario CNC all’avanguardia, ma invece di una testa di fresatura rotante, utilizza una testa dell’ago ad alta precisione per creare un design pre-programmato con fili e aghi”, spiega Vidmar.

Massima precisione in tutti i settori
Le machine utilizzate per creare opere d’arte ricamate hanno diversi aghi e un sistema di taglio del filo e meccanismo di cambio colore automatico. Quest’ultimo è paragonabile ai sistemi di cambio utensile sui macchinari CNC, ma invece si sostituire gli utensili cambia gli aghi in modo da poter utilizzare fili o colori diversi. Tuttavia, l’atto effettivo del ricamo stesso è solo l’ultima fase di un lungo processo. Il disegnatore di ricami ha un compito particolarmente arduo: programmare ogni punto con assoluta precisione tenendo conto di tutta una serie di variabili. Queste includono lo spessore del filo, il colore e il modo in cui diversi colori lavorano insieme quando i fili vengono sovrapposti. Un’altra considerazione importante è che i fili sono tridimensionali e quindi riflettono la luce e proiettano le ombre.
Ciò che più conta per noi è l’alta qualità di item. Apprezziamo anche quanto siano robuste le costruzioni con i componenti item e, ovviamente, quanto siano facili da assemblare.
Le macchine da ricamo standard sono costruite con pesanti telai in acciaio. Ercigoj Art utilizza i profilati item per ottimizzarli al fine di raggiungere funzionalità che le macchine standard non offrono. Son inoltre utilizzati nei telai per appendere i ricami in esposizione e in un’apposita maschera per la realizzazione di macro fotografie dei pezzi. Il profilato 8 40×40 leggero naturale è quello utilizzato più spesso, ma la versatilità del Sistema dei Componenti MB item fa sì che la soluzione ideale per ogni progetto sia facilmente realizzabile: “il catalogo item contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno e lavoriamo insieme da molto tempo. Sono entrato in contatto per la prima volta con i profilati item durante una fiera a Celje nel 1993, dove Inoteh, partner di item, esponeva i propri prodotti. Ciò che più conta per noi è l’alta qualità di item. Apprezziamo anche la robustezza delle costruzioni con i component e, ovviamente, quanto siano facili da assemblare.”, afferma Vidmar.
Arte del ricamo slovena al National Air and Space Museum
I profilati item hanno anche avuto un ruolo importante nella presentazione di quella che è, ad oggi, la più grande opera d’arte del ricamo che Ercigoj Art abbia prodotto. Il pezzo si intitola “Nebulosa Carina” ed è un’interpretazione dell’impressionante foto che il telescopio spaziale Hubble ha scattato alla Nebulosa Carina. Queste nuvole di gas interstellari si trovano a circa 6500-10000 anni luce dalla terra. Con dimensioni di 6 x 2,4 metri, 10 milioni di punti e ricco di colori vivaci, il ricamo offre agli spettatori un’impressione incomparabile del fascino dello spazio. La costruzione della base di “Nebula Carina” è curva per offrire una migliore esperienza visiva all’osservatore, una caratteristica di cui Ercigoj Art è particolarmente orgogliosa. L’opera d’arte è stata create per celebrare il trentesimo compleanno del telescopio Hubble e presto sarà premiata con un posto in una mostra al National Air and Space Museum di Washington.