Dar forma attivamente al futuro dell’ingegneria meccanica. Panoramica delle numerose possibilità per una costruzione più efficiente col potente software item.
In linea di principio, l’ingegneria meccanica è un’industria affine al digitale. Le soluzioni software per la progettazione assistita dell’elaboratore (CAD – computer-aided design) sono affermate da decenni e vengono continuamente ampliate con nuove funzioni. Eppure è proprio questo ampio ambito di funzioni che richiede agli utenti per la prima volta di sottoporsi a una formazione piuttosto ardua. I sistemi CAD consolidati sono diventati semplicemente troppo complicati per molte attività di progettazione standard. Lo sviluppo di soluzioni più snelle e intuitive è il concetto fondamentale della gamma, in costante crescita, di software innovativi e gratuiti che item offre per progetti di ingegneria meccanica e mezzi produttivi. La semplificazione delle attività standard di progettazione rappresenta solo una parte dei significativi benefici di efficienza, possibili attraverso l’uso dei moderni strumenti online di item. Secondo il principio dell’ingegneria digitale, il software item collega strettamente la costruzione digitale col processo di pianificazione e velocizza notevolmente i processi di documentazione e l’approvvigionamento. Inoltre gli strumenti online, che possono essere utilizzati in qualsiasi browser standard, consentono un coordinamento flessibile con clienti, partner e colleghi e facilitano così la collaborazione internazionale tra reparti in merito ai progetti.

Quanto è digitale l’attuale ingegneria meccanica?
Scopri lo studio sul futuro dell’ingegneria meccanica con nuovi dati, conoscenze e confronti internazionali.
STUDIO
Programmi gratuiti di ingegneria meccanica: elaborazione e costruzione dei profilati grazie al software item
L’item Machiningtool è un tipico esempio di come programmi innovativi di ingegneria meccanica possano offrire soluzioni per attività di progettazione ricorrenti. L’online tool di item comprende tutti i profilati del Sistema dei Componenti MB di item e consente il semplice posizionamento dei connettori, la lavorazione col macchinario sul profilato desiderato e l’ordine diretto tramite il catalogo online di item. Inoltre per ogni progetto viene creata automaticamente una documentazione completa in 2D. Il software item mostra i suoi punti di forza anche nella ricerca dei profilati adatti per un progetto: utilizzando filtri appropriati, ad esempio per il peso massimo o la lunghezza desiderata, la vasta gamma di profilati del Sistema dei Componenti MB può essere ridotta a quelli più adatti per il progetto. A tal fine, un calcolatore di carico integrato mostra quali profilati potrebbero essere impiegati per il progetto, tenendo conto della flessione e dell’instabilità.
I componenti possono essere facilmente posizionati nell’area di lavoro 3D dell’Engineeringtool item tramite trascinamento, senza che il collegamento corretto dei componenti subisca variazioni.
Anche l’item Engineeringtool si basa sul principio base di ridurre eventuali fasi di lavoro ripetute di frequente. L’online tool allarga questo principio a una soluzione di costruzione 3D completa, disponibile gratuitamente tramite qualsiasi dispositivo internet supportato per il browser. I componenti possono essere facilmente posizionati nell’area di lavoro 3D dell’Engineeringtool item tramite trascinamento, senza che il collegamento corretto dei componenti subisca variazioni. Un controllo di plausibilità viene inoltre eseguito automaticamente dal software item durante il posizionamento di elementi di fissaggio. Ciò significa che le costruzioni possono essere realizzate in sicurezza e, in determinate condizioni, fino al 94% più velocemente rispetto ai comuni programmi CAD. L’intuitivo item Engineeringtool genera una documentazione completa per ogni progetto, rendendolo ideale per settori come i mezzi produttivi, in cui i progetti subiscono frequenti modifiche in linea con il processo di miglioramento continuo (CIP).
Progettare postazioni di lavoro ergonomiche per il montaggio e unità lineari ottimali
Il configuratore per postazioni di lavoro dispone di processi automatici intelligenti, che semplificano notevolmente la progettazione di postazioni di lavoro ergonomiche per il montaggio. La rappresentazione 3D nel browser, in cui sono possibili le più svariate prospettive, permette una chiara idea della reale soluzione. Ciò significa che punti importanti, come lo spazio di presa individuale per ogni individuo e la fornitura di materiali adeguati, possono essere presi in considerazione ancora meglio nel software item. Al contempo la rivoluzionaria progettazione in 3D delle postazioni di lavoro per il montaggio consente di configurare le singole larghezze del tavolo. Regole integrate e funzioni intelligenti guidano l’utente attraverso il processo di configurazione e prevengono errori di progettazione. Ciò è particolarmente importante quando si definisce e visualizza un’area elettrostatica protetta (EPA), una funzione attualmente offerta solo dal software item. Per la determinazione affidabile di un’EPA è necessaria una documentazione ESD completa che, insieme a un protocollo di misurazione ESD personalizzato, garantisce che i requisiti di sicurezza ESD siano soddisfatti secondo le norme DIN EN 613-40-5-1.

La definizione e la visualizzazione di un’area elettrostatica protetta (EPA) direttamente nell’online tool, una funzione attualmente offerta solo dal configuratore per postazioni di lavoro.
L’item MotionDesigner® semplifica anche quelle attività che solitamente richiedono un grande sforzo, poiché l’online tool supporta l’utente nel dimensionamento e nella scelta della corretta soluzione di automazione per un processo specifico. Il software interroga tutti i parametri rilevanti, dalla velocità, al carico utile e alla lunghezza della corsa, fino ad aspetti generali come l’area di applicazione e il ciclo di funzionamento. Da questo profilo di requisiti item MotionDesigner® calcola in pochi secondi una combinazione di unità lineare, motore e controller, adeguata al ruolo di trasporto desiderato. Il software item crea automaticamente la documentazione completa con tutte le informazioni tecniche e i dati CAD per l’unità lineare sincronizzata. Il profilo di marcia, definito durante la progettazione dell’unità lineare, può essere trasferito anche al software per la messa in funzione item MotionSoft®, che controlla l’intero sistema in modo indipendente dopo l’installazione e determina i parametri operativi ottimali.