Iscrizione alla newsletter

item Blog
item Blog

La flessibilità incontra la precisione: la storia di successo di ZScan® Easy

Per il controllo di componenti complessi come le celle per batterie, è fondamentale la massima precisione al fine di evitare rischi per la sicurezza, quali cortocircuiti o surriscaldamento. È qui che entra in gioco senswork: con l’innovativo sistema di misurazione 3D ZScan® Easy, l’azienda porta la garanzia della qualità ad un nuovo livello. Inoltre, grazie alla flessibile tecnica dei profilati, item è parte integrante dello sviluppo dei prodotti.

Nella produzione industriale moderna, i sistemi di misurazione precisi e flessibili non sono più un’opzione, ma un must. Che si tratti dell’industria automobilistica o della produzione elettronica, le esigenze di garantire la qualità e la sicurezza dei processi sono in costante aumento. Non si tratta solo di efficienza, ma anche della capacità di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze.

Un sistema di misurazione 3D su misura

La senswork GmbH si è affermata fin dalla sua fondazione nel 2011 come fornitore leader di soluzioni nel settore dell’elaborazione delle immagini industriali e dei sistemi di misurazione ottici. Con sedi a Burghausen e Monaco di Baviera, nonché negli USA, in Cina e a Singapore, l’azienda supporta un gran numero di clienti rinomati provenienti da settori quali l’industria automobilistica, la tecnologia medica e l’elettronica.

Con il sistema di misurazione 3D ZScan® Easy, lo specialista dell’elaborazione ottica delle immagini ha sviluppato una soluzione intelligente per le sfide della produzione moderna. Il sistema consente una misurazione in linea rapida e precisa di componenti come celle per batterie, offrendo così una qualità affidabile direttamente nelle linee produttive. Ciò che rende speciale ZScan® Easy è la sua modularità; una caratteristica resa possibile dall’impiego dei nostri profilati XMS.

Gli ingegneri applicativi di senswork sviluppano il software in background e testano la funzionalità dei sistemi di misurazione e controllo.

Struttura e funzionamento della cella di misurazione ZScan® Easy

Il sistema di misurazione 3D ZScan® Easy è un esempio perfetto di ingegneria modulare. La cabina macchina è stata progettata per integrarsi in modo flessibile nelle diverse linee di produzione. Protegge in modo ottimale dagli agenti esterni come la polvere o le condizioni di luce variabili durante l’acquisizione delle immagini. Nella parte superiore della cabina si trova il livello di processo, che è dotato di scanner a superficie. Questi scanner consentono una rilevazione tridimensionale precisa dei componenti, come ad esempio le celle per batterie, senza alcuna ombreggiatura. Con un massimo di otto scanner è possibile rilevare in pochi secondi componenti di grandi dimensioni e analizzarli con fino a 12 milioni di punti di misurazione. Due porte girevoli in vetro acrilico consentono di aprire la zona, permettendo di posizionare comodamente il componente da testare. È qui che i nostri profilati per porte XMS giocano un ruolo importante: garantiscono porte stabili, a chiusura ermetica ma, al tempo stesso, sottili e robuste.

Il sistema di misurazione 3D ZScan® Easy è un esempio perfetto di ingegneria modulare. Può essere integrato in modo flessibile in diverse linee di produzione.

La parte inferiore della cabina è il livello di alimentazione, che è responsabile per l’ingegneria e il cablaggio ed è accessibile anch’essa attraverso delle porte. Un braccio orientabile laterale con display mostra i valori di misurazione e rende il funzionamento intuitivo. Grazie agli scanner di superficie 3D integrati, è possibile scansionare componenti con dimensioni fino a 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m. In pochi secondi, gli scanner generano un’immagine 3D ad alta risoluzione che viene trasmessa direttamente alla linea di produzione. Ciò consente una garanzia di qualità immediata, un vantaggio decisivo, in particolare nella produzione di componenti costosi come le batterie agli ioni di litio.

Il sistema di misurazione 3D ZScan® Easy consente una misurazione in linea rapida e precisa di componenti quali celle per batterie.

Tecnica innovativa: i vantaggi dei profilati XMS

Con le loro superfici lisce e le canaline portacavi integrate, i nostri profilati offrono non solo un’estetica accattivante, ma anche chiari vantaggi funzionali: cablaggio pulito, struttura stabile e possibilità di integrare direttamente elementi di comando come pulsanti. Per senswork, questi sono stati aspetti decisivi per sviluppare un sistema personalizzato che soddisfa i più alti standard di qualità. Con i nostri componenti modulari, la cabina macchina può essere progettata in modo flessibile e adattata in modo ideale a diversi ambienti di produzione. Un grande vantaggio dei profilati XMS è la gestione integrata dei cavi. Questo, non solo garantisce un aspetto ordinato, ma riduce anche i costi di installazione. Con pratici profilati di copertura i cavi possono essere protetti e coperti in modo sicuro. Le superfici chiuse consentono una facile pulizia e prevengono depositi indesiderati di polvere e particelle.

Dettagli tecnici: snodi sferici e segnaletica LED

Un altro punto forte sono gli snodi sferici, che consentono di orientare gli scanner in diverse direzioni. Con una semplice leva di bloccaggio è possibile regolare l’angolo desiderato in modo rapido e preciso. Un vantaggio decisivo per posizionare gli scanner in modo ottimale ed eseguire le misurazioni con precisione.

Il controller IO-Link consente di gestire individualmente i colori e gli schemi lampeggianti dei LED.

Inoltre, la nostra tecnologia di segnalazione a LED garantisce un’indicazione chiara del processo e aumenta quindi la facilità d’uso. Le strisce a LED che possono essere integrate nella scanalatura del profilato possono illuminare l’intera superficie o in segmenti per rendere immediatamente riconoscibile lo stato della cella di misurazione. Il controller IO-Link consente di gestire individualmente i colori e gli schemi lampeggianti dei LED, fornendo un supporto visivo per il monitoraggio e il controllo dei processi. Grazie a queste soluzioni ben studiate, il sistema di misurazione 3D ZScan® Easy non è solo innovativo dal punto di vista tecnico, ma anche efficiente e facile da usare.

Gli snodi sferici consentono agli scanner di ruotare in diverse direzioni (a sinistra). La tecnologia di segnalazione a LED garantisce un’indicazione chiara del processo (a destra).

Lavoro di squadra come fattore di successo: la nostra collaborazione con senswork

La collaborazione tra noi e senswork dimostra quanto può essere produttiva ed efficiente una collaborazione. Dal 2021 l’azienda punta sui nostri componenti: la nostra comunicazione veloce ed efficiente e lo stretto coordinamento consentono di realizzare progetti in modo rapido e mirato. Un altro vantaggio è la nostra logistica affidabile, che garantisce una consegna rapida di tutti i componenti necessari. Un vero vantaggio in tempi in cui la flessibilità nella produzione diventa sempre più importante.

La nostra comunicazione veloce ed efficiente e lo stretto coordinamento consentono di realizzare progetti in modo rapido e mirato.

Daniel Müller, responsabile della progettazione presso senswork, sottolinea la semplicità della collaborazione: “La varietà e la qualità dei prodotti item ci facilita enormemente il lavoro. Siamo in grado di apportare modifiche autonomamente e abbiamo accesso ad un’ampia gamma di prodotti che ci offre sempre nuove opportunità.” L’elevata flessibilità è stata un fattore essenziale nella costruzione dello ZScan® Easy ed è anche il punto di partenza per l’attuazione di ulteriori progetti orientati al futuro che utilizzano l’IA per l’elaborazione e l’analisi delle immagini presso l’Innovation Lab di Monaco. Il nostro sistema modulare garantisce efficienza e crea le basi per soluzioni avanzate.

Vuoi restare sempre aggiornato in merito alle possibili applicazioni dei componenti item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!