Iscrizione alla newsletter

Robot mobile e trasporto sospeso con Peer Robotics e item

Efficiente e flessibile: la combinazione tra trasporto sospeso e robot mobile autonomo (AMR) di Peer Robotics è la soluzione innovativa ideale per il flusso di materiale interno.

Time is money! La famosa citazione di Benjamin Franklin è perfetta per descrivere la frenesia del settore industriale: i tempi di lavorazione devono essere ridotti ed è necessario evitare tempi di attesa. Un’efficiente approntamento del materiale è un aspetto essenziale. Affinché i collaboratori possano lavorare in modo produttivo, il materiale deve essere disponibile in modo continuativo. Questo pone una grande sfida per le industrie come l’industria automobilistica ed elettronica: il materiale deve essere trasportato in modo efficiente tra magazzino, produzione e spedizione. La combinazione del trasporto sospeso item e l’intelligente robot mobile autonomo (AMR) del produttore Peer Robotics risolve questo problema in modo innovativo.

Trasporto sospeso item

Con il trasporto sospeso è possibile movimentare componenti ingombranti o cavi in modo comodo e salvaspazio. Il trasporto sospeso manuale è azionato solo per gravità con una pendenza minima.

MAGGIORI INFO

Robot mobili collaborativi per una facile gestione e integrazione

Gli AMR svolgono un ruolo sempre più importante nell’ottimizzazione del flusso di materiale all’interno dell’azienda. I robot mobili funzionano in modo autonomo e possono navigare in un ambiente incontrollato. Non sono necessari percorsi o binari fissi. La navigazione degli AMR avviene di solito tramite mappe create dal software del robot. In alternativa possono essere caricati sotto forma di piantina. Grazie a telecamere, scanner e sensori integrati, gli AMR individuano automaticamente il percorso più breve verso la destinazione. In caso di modifica dell’obiettivo occorre riprogrammare la cartina corrispondente.

Il robot mobile di Peer Robotics può essere utilizzato in modo semplice e flessibile per svariati processi lavorativi grazie a diverse configurazioni.

Peer Robotics è specializzata in AMR collaborativi con intelligenza integrata. Grazie alla tecnologia brevettata Person2Peer, il robot impara in tempo reale dall’uomo. “I nostri robot mobili sono in grado di riconoscere se un essere umano esercita una forza sul robot. Non appena i robot riconoscono una tale reazione di forza, passano alla modalità di apprendimento: il robot impara così l’ambiente esterno e il percorso desiderato”, spiega Rishabh Agarwal, co-fondatore di Peer Robotics. Il robot mobile con diversi allestimenti può essere utilizzato in modo semplice e flessibile per svariati processi di lavoro.

AMR e trasporto sospeso: trasporto efficiente di materiale ingombrante

Peer Robotics offre attualmente soluzioni per la movimentazione di carrelli, contenitori e pallet. Con gli AMR è possibile automatizzare processi come il kitting, l’alimentazione del materiale e lo stoccaggio di prodotti finiti. Insieme a item America, il produttore di robot ha sviluppato una nuova soluzione innovativa per la fornitura di materiale: una combinazione di AMR e del trasporto sospeso item come top module. “Questa combinazione non è ancora disponibile sul mercato”, afferma Ben Hull, direttore delle vendite di item America. Ha un grande potenziale, soprattutto per le industrie automobilistiche ed elettroniche. Il trasporto di tappetini ESD, cablaggi e grandi parti di automobili richiede solitamente molto spazio e intervento umano. Ciò può portare a potenziali sprechi. Il nostro trasporto sospeso consente una movimentazione efficiente e salvaspazio: in combinazione con il robot mobile di Peer Robotics, offre una soluzione end-to-end completamente automatizzata.

Il materiale è fissato a un profilato di scorrimento con una slitta speciale. Con un’inclinazione di soli 3° il materiale da trasportare passa attraverso il suo peso proprio sul profilato di scorrimento fino al punto di prelievo.

Il trasporto sospeso è particolarmente adatto per la movimentazione di componenti che sono troppo grandi per i piccoli contenitori (KLT) o si impigliano facilmente. Componenti come i cablaggi e i tappetini possono essere sistemati in modo ottimale appesi o in tasche. Il materiale viene quindi posizionato in un profilato di scorrimento con una slitta appositamente progettata. Con un’inclinazione di soli 3° il materiale da trasportare passa attraverso il profilato di scorrimento fino al punto di prelievo grazie al suo peso proprio. Il carrello è a prova di ESD. Inoltre è progettato per contrastare le curvature e gli autobloccanti e per compensare i movimenti pendolari. Con l’isolamento 6 slitta D37-32 è possibile anche garantire una consegna sequenziale del materiale da trasportare. La slitta può essere facilmente integrata in un telaio di profilati D30 o in strutture già esistenti, con l’altezza desiderata e l’inclinazione preferita.

Cablaggi e trasporto sospeso item
Cablaggi, rivestimenti, tappeti e simili: con il trasporto sospeso item movimentare componenti grandi o soggetti ad annodamento in modo efficiente e salvaspazio è semplicissimo.

Massima flessibilità con Peer Robotics e item

„Dopo aver esaminato il portafoglio prodotti di item, abbiamo capito che la collaborazione avrebbe portato vantaggi significativi ai nostri clienti”, afferma Rishabh Agarwal. Il trasporto sospeso è solo l’inizio della collaborazione tra item e Peer Robotics. Un altro top module è già in fase di sviluppo. “Stiamo progettando un sistema automatico con il quale il materiale viene trasferito dal top module a uno scaffale fisso”, racconta Ben Hull. Inoltre, non ci sono limiti alla costruzione dei top module.

Grazie al principio modulare, i top module possono essere costruiti con componenti item per soddisfare le più svariate esigenze.

In futuro gli AMR di Peer Robotics potranno essere dotati di tutti i top module item. “Offriamo i nostri robot mobili come base e li rendiamo compatibili con le strutture di item. I clienti possono acquistare direttamente da item il top module di cui hanno bisogno”, afferma Rishabh Agarwal. Grazie al principio modulare, i nostri componenti possono essere utilizzati per costruire top module individuali per le più svariate esigenze. La scelta del profilato determina il peso del carico. Per il trasporto di scatole e KLT si consigliano profilati leggeri, come ad esempio il sistema di tubolari profilati D30. Per il trasporto di componenti pesanti, dovreste ricorrere al nostro Sistema dei Componenti MB item. Grazie alla compatibilità dei nostri componenti, è possibile combinare entrambi i sistemi. Insieme agli AMR flessibili di Peer Robotics, si creano soluzioni di trasporto dei materiali personalizzate per il flusso di materiale interno.

Allestire robot mobili: con item è possibile!

Equipaggiate i vostri veicoli di trasporto senza conducente con il base cart e il top module. Dotate i vostri robot mobili di un base cart compatibile e scegliete tra una varietà di top module la soluzione adatta per i vostri processi automatizzati.

ONLINE SHOP

Vuoi restare sempre aggiornato in merito alle possibili applicazioni dei componenti item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!