Con la nostra tecnica lineare, automatizzare i processi è semplice: offriamo 25 soluzioni preassemblate e pratici strumenti online.
Negli odierni reparti di produzione l’automatizzazione dei processi è, sempre più spesso, fondamentale. Grazie alla riduzione dei costi unitari e all’aumento del livello di qualità, lo sviluppo industriale ha portato a un considerevole miglioramento dell’efficienza. Tuttavia, tali vantaggi possono essere sfruttati appieno solo se il parco macchine e impianti è ottimizzato per le proprie esigenze. È proprio qui che la nostra tecnica lineare può mostrare appieno i propri vantaggi, soprattutto grazie alla preconfigurazione flessibile e a due ausili di selezione sul web. Ma prima una domanda fondamentale: cos’è la tecnica lineare?
Cos’è la tecnica lineare?
Quando si tratta di automazione, nell’industria la tecnica lineare è una delle tecniche più apprezzate. Questo grazie alla sua robustezza, affidabilità e semplicità di implementazione. Ma perché si chiama proprio “lineare”? La ragione è semplice: nella tecnica lineare il movimento si svolge lungo un asse. La slitta, ossia il supporto su cui si trova l’oggetto da trasportare, si muove avanti e/o indietro.
In aggiunta, le unità lineari possono anche essere combinate le une con le altre, per un posizionamento in due o tre dimensioni. La tecnica lineare permette pertanto di implementare processi complessi a costi relativamente bassi. L’elemento decisivo di ogni unità lineare è la guida lineare, che determina la direzione del movimento. Essa si compone di due elementi: la guida (ovvero il binario) e l’elemento di trasporto corrispondente (ovvero la slitta).
Tecnica lineare: guide lineari a confronto
I due componenti fondamentali di un’unità lineare sono 1°) la guida lineare e 2°) la tecnica di azionamento. Ecco le tre diverse varianti di guide lineari:
Guide a rulli
Questo tipo di guida lineare utilizza rulli che scorrono su alberi tondi. I rulli di scorrimento sono progettati per scorrere in assenza di gioco senza fuoriuscire dalla guida. Vantaggio: le guide a rulli si caratterizzano per la grande flessibilità.
Guide per slitte di scorrimento
Qui un pattino profilato scorre lungo un binario, anch’esso profilato. In tal modo la slitta rimane sempre sulla pista. Vantaggio: le guide per slitta di scorrimento sono l’ideale per applicazioni senza particolari requisiti di assenza di gioco e, in generale, per budget calcolabili.
Guide a ricircolo di sfere
La caratteristica fondamentale di queste guide è la possibilità di sostenere carichi elevati in uno spazio ridotto. Secondo il principio del contatto a più punti, i corpi volventi sono disposti in modo tale da scorrere lungo una linea e ritornare seguendo un’altra pista. Vantaggio: il processo è caratterizzato da attrito ridotto e buona distribuzione della forza.

Tecniche di azionamento nella tecnica lineare
Le moderne tecniche di azionamento lineare sono sempre ottimizzate per compiti specifici: possono lavorare in modo molto veloce o estremamente preciso. Le prestazioni complessive dell’unità lineare dipendono in primo luogo dalla scelta della tecnica di azionamento. Inoltre, essa incide in larga misura anche su precisione, velocità, capacità di carico e costi della soluzione lineare. Sono disponibili le seguenti tecnologie di azionamento:
Azionamento a cinghia dentata
Qui una cinghia di trasmissione dentata scorre in modo geometrico su una puleggia azionata da un motore, anch’essa dentata. Ciò impedisce eventuali slittamenti e consente la trasmissione di forze elevate. La cinghia dentata, composta da funi in acciaio rivestite con poliuretano, garantisce una lunga durata e uno scorrimento silenzioso. Vantaggio: sono possibili movimenti altamente dinamici e tempi di ciclo ridotti.
Azionamento con vite a ricircolo di sfere
La base dell’azionamento con vite a ricircolo di sfere è un’asta filettata di precisione. Il passo della filettatura determina la velocità e la precisione di posizionamento. Sull’asta filettata nella quale sono inserite le sfere è presente un dado che non ruota. Le sfere circolano nella filettatura e durante la rotazione dell’asta filettata determinano un movimento assiale rettilineo del dado. Dal momento che le sfere sono leggermente più grandi della corsia lungo la quale scorrono, si genera una tensione che garantisce assenza di gioco e resistenza. Vantaggio: gli azionamenti con vite a ricircolo di sfere sono ideali quando sono richiesti posizionamento preciso e forza elevata.
Azionamento a catena
Le unità lineari con azionamento a catena trasmettano forze elevate nella direzione di scorrimento ma, in base alla tipologia, presentano alcuni limiti di posizionamento e velocità di spostamento. Dal momento che offrono un buon carico di rottura, gli azionamenti a catena sono spesso utilizzati per realizzare applicazioni verticali. Vantaggio: gli azionamenti a catena sono resistenti alla sporcizia, trasmettono forze elevate e sono ideali per i movimenti verticali. Poiché nell’azionamento a catena l’utilizzo di appositi pignoni permette di convertire la forza in movimento rotatorio in qualsiasi punto dell’unità lineare, tali azionamenti sono particolarmente apprezzati per la costruzione di sistemi di trasporto a rulli.
Azionamento a pignone e cremagliera
La ruota dentata condotta si ingrana nella cremagliera rettilinea senza possibilità di slittamenti. Il movimento rotatorio del motore di comando viene così convertito direttamente nel movimento rettilineo della slitta. Questo permette due diverse applicazioni: 1.) Il carico si sposta con la ruota dentata condotta. 2.) L’azionamento viene fissato e il carico si sposta con il movimento della cremagliera. Vantaggio: l’azionamento a pignone e cremagliera offre robustezza, sollevamento sicuro di carichi pesanti ed elevata precisione di posizionamento anche su lunghe distanze.

Vantaggi delle nostre soluzioni di tecnica lineare
Ogni progetto ha le proprie esigenze specifiche e quindi richiede soluzioni lineari tagliate su misura, che solitamente sono molto dispendiose. Senza le nostre soluzioni, oltre a dover determinare i componenti richiesti è necessario anche assemblarli per formare un’unità lineare. Il nostro Sistema di automazione esonera il progettista da questo compito perché offre 25 unità lineari preconfigurate per gli scopi di utilizzo più diversi. Il progettista può fare completo affidamento sulla sicurezza tecnica e sulla precisione di adattamento di tali soluzioni. Questi modelli base per i compiti tipici vengono forniti pronti per l’installazione, ossia comprensivi di elementi di azionamento, slitte e accessori.
Quando si sceglie una serie, si ottiene la tecnologia ottimale per il proprio processo. Inoltre, nell’ambito di una stessa serie l’unità lineare può essere scelta tra diverse classi di potenza per soddisfare i requisiti specifici sin nei minimi dettagli. Grazie alla trasmissione senza limitazioni, le nostre unità lineari sono anche completamente flessibili. Questa combinazione di flessibilità e risparmio di tempo permette un netto taglio dei costi. A ciò si aggiunge che la nostra tecnica lineare è compatibile al 100% con il Sistema dei Componenti MB. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda, in tutto il mondo.
Tecnica lineare facile da montare
Le item linear motion units® compiono un ulteriore passo avanti: si tratta di soluzioni di automazione complete, composte da unità lineare, motore, riduttore e controller. Sono fornite pronte per l’assemblaggio, si configurano in brevissimo tempo e sono subito pronte all’uso. A queste si aggiungono due software innovativi: il tool online item MotionDesigner®, che permette di tenere conto di aspetti quali la precisione di ripetizione desiderata, l’alimentazione elettrica in loco e le condizioni igieniche, e il software per la messa in funzione item MotionSoft® che attinge ai dati immessi in item MotionDesigner® per guidare l’utente in modo mirato lungo le singole fasi della messa in funzione, consentendo un netto risparmio di tempo.