Una pianificazione olistica di un sistema di trasporto senza conducente è la base per l’implementazione efficace di robot mobili. A cosa bisogna prestare attenzione?
Un sistema di trasporto senza conducente attende in un angolo di un magazzino il suo utilizzo. La sua tecnologia all’avanguardia è orientata all’automazione efficiente dei processi di trasporto. Nonostante la perfezione tecnica, manca ancora un elemento fondamentale: la periferica adatta. Questa consente al trasporto senza conducente di prelevare e trasportare, ad esempio, europallet, gabbie metalliche o contenitori di piccolo carico (KLT). Per aumentare la flessibilità nella intralogistica, abbiamo sviluppato un sistema speciale con base cart e top module: i base cart sono modelli di base adattati alle esigenze dei robot mobili dei produttori più comuni. Attraverso un’interfaccia standard, le strutture personalizzate (top module) vengono collegate direttamente ai base cart. Ma la pianificazione tiene conto di molti altri aspetti. Scopri ora, passo dopo passo, tutte le informazioni più rilevanti.
L’importanza di una pianificazione accurata
Dovrebbe essere pianificato l’intero progetto prima della scelta del veicolo. Un approccio strutturato è di fondamentale importanza. La direttiva VDI 2710 sulla pianificazione completa dei sistemi di trasporto senza conducente offre un valido supporto e descrive in dettaglio le singole fasi della pianificazione. Un’analisi approfondita dei requisiti costituisce la base di ogni progetto di successo.
Chiarimento delle responsabilità e creazione di un team di progetto
Inizialmente è necessario definire le responsabilità. Coinvolgete tutti i soggetti interessati alla pianificazione e all’implementazione fin dall’inizio. In questo modo otterrai una panoramica completa dei processi. In questa fase iniziale si affrontano domande come:
- Chi si occupa concretamente della pianificazione e dell’implementazione del progetto?
- I reparti comunicanti sono informati del progetto?
Definizione di compiti e obiettivi del veicolo senza conducente
Dopo la creazione del team, si definiscono i requisiti per il veicolo. Le risposte alle seguenti domande sono determinanti per la scelta:
- Quali processi devono essere automatizzati?
- Quali merci devono essere trasportate: pallet, gabbie metalliche, KLT o materiale sfuso?
- Con quale frequenza devono essere eseguiti i trasporti?
- Quali sono peso e forma delle merci da trasportare?
- Quanti veicoli sono necessari per l’applicazione?

Analisi accurata delle condizioni operative nell’intralogistica
Anche le condizioni ambientali del veicolo sono un fattore essenziale. Il luogo di utilizzo influisce direttamente su comportamento di guida, sensoristica e navigazione. Attenzione a:
- Stabilità e portata del segnale WLAN
- Condizioni del pavimento
- Ostacoli come soglie delle porte
- Possibilità di integrazione di ascensori o altre attrezzature
- Gli spazi sono adatti a una guida sicura?
- Esistono strutture fisse come pareti o colonne utili per l’orientamento?
Considerazione dell’infrastruttura informatica
I sistemi non agiscono in isolamento, ma fanno parte di una intralogistica interconnessa. Le domande relative all’integrazione IT devono essere chiarite fin da subito:
- È disponibile una rete wireless?
- Esiste un sistema di gestione del magazzino?
- Quale interfaccia di sistema deve essere considerata per l’equipaggiamento del magazzino?
Sicurezza integrata fin dall‘inizio
Gli aspetti di sicurezza vanno integrati già nella fase di pianificazione sistema di trasporto senza conducente. Il report di stato VDI “Fahrerlose Transportsysteme – Leitfaden Sicherheit” contiene tutte le informazioni rilevanti. Utile anche VDI 2510 Foglio 2, che riassume i requisiti di sicurezza per produttori e operatori. Molti sistemi segnalano la loro presenza con segnali acustici o visivi. Ma bisogna considerare anche:
- Il veicolo entra in contatto con il personale?
- Esiste una modalità mista o il veicolo circola da solo?
- C’è un percorso separato per il veicolo?
Pianificazione del sistema di trasporto senza conducente: scelta del veicolo giusto
La scelta del veicolo è strettamente legata ai fattori sopra menzionati. È necessario bilanciare esigenze tecniche, logistiche ed economiche:
- Quali caratteristiche ha il carico da trasportare?
- Come viene fornito il carico: manualmente, meccanicamente o in modo automatizzato?
- Come avviene la navigazione del veicolo?
- Quale sistema di trazione viene utilizzato e come avviene l’alimentazione (a induzione o con sostituzione manuale della batteria)?
- Qual è il budget disponibile?
Importanza degli ausili per il trasporto e il carico
La perfetta integrazione tra sistema di trasporto senza conducente e periferica è essenziale per il successo del progetto. La periferica deve essere adattata esattamente al compito di trasporto:
- Gli ausili di carico sono impilabili e flessibili?
- Quali caratteristiche hanno le merci (es. dimensioni, forma, resistenza alla temperatura, fragilità)?
- Quanto sono sicuri i processi di trasporto?
- È possibile trasportare merci diverse con lo stesso tipo di veicolo?
Qui entrano in gioco i nostri base cart e top module. Configura i top module individualmente con l’item Engineeringtool o utilizza i nostri esempi di soluzione, adattabili in modo flessibile. Con la periferica modulare di item per trasporto senza conducente, copri un’ampia gamma di possibilità di trasporto. Un solo sistema può essere impiegato per diversi compiti.
Coinvolgimento di esperti e pianificazione realistica
Numerosi fattori influenzano il successo della pianificazione del sistema per trasporto senza conducente. Non tutti i veicoli sono adatti a tutte le applicazioni e non tutte le funzioni sono sempre necessarie. Per trovare la soluzione migliore, è consigliabile coinvolgere, sin da subito, un partner esperto, come un produttore o integratore, che accompagni la pianificazione, l’implementazione e la messa in funzione. Poiché questi progetti possono richiedere mesi per essere realizzati, è essenziale una pianificazione temporale realistica.
Domande frequenti
Perché è importante una pianificazione accurata del sistema di trasporto senza conducente?
Una pianificazione ben fatta garantisce che il sistema venga integrato in modo efficiente nei processi esistenti,
funzioni in sicurezza, raggiunga gli obiettivi economici dell’azienda e migliori le condizioni di lavoro.
Quali fattori bisogna considerare nella pianificazione del sistema?
I fattori principali sono: analisi dei requisiti, scelta del veicolo, responsabilità nel progetto, condizioni ambientali,
infrastruttura IT, sicurezza e periferica.
Che ruolo giocano le condizioni ambientali nella pianificazione del sistema?
L’ambiente fisico influisce direttamente sulle prestazioni del sistema, inclusi navigazione, comportamento
di guida e sensoristica. Elementi come disponibilità WLAN, pavimentazione e spazio disponibile sono determinanti.
Quanto è importante l’infrastruttura IT nell’integrazione dei sistemi di trasporto senza conducente?
I sistemi devono essere integrati senza problemi nell’infrastruttura IT esistente. Una rete WLAN stabile,
un sistema di gestione del magazzino e un’interfaccia adeguata sono indispensabili per un funzionamento efficiente.
Come si sceglie il veicolo giusto per questo progetto?
La scelta dipende da fattori come il tipo di carico, il metodo di caricamento, il sistema di navigazione,
il tipo di trazione e il budget disponibile.
Vuoi restare sempre aggiornato in merito alle possibili applicazioni dei componenti item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra.