Toujours être informé

Blog item
Blog item

Quand la flexibilité rencontre la précision : L’histoire de réussite de ZScan® Easy

Afin d’éviter tout risque de sécurité, comme des courts-circuits ou la surchauffe, un maximum de justesse est nécessaire, notamment lors du contrôle de composants sophistiqués, tels que les cellules de batterie. C’est ici qu’intervient senswork : Avec le système de mesure 3D innovant, ZScan® Easy, l’entreprise fait passer l’assurance qualité au niveau supérieur. Et avec sa technique des profilés flexible, item est un élément important de ce développement de produit.

Dans la production industrielle moderne, des systèmes de mesure précis et flexibles se sont imposés depuis longtemps. Que ce soit dans l’industrie automobile ou la fabrication électronique, les exigences en matière d’assurance qualité et de sécurité du processus ne cessent d’augmenter. L’enjeu n’est pas seulement l’efficacité, mais aussi la possibilité de s’adapter rapidement à de nouveaux besoins.

Un système de mesure 3D sur mesure

Depuis sa création en 2011, senswork GmbH a trouvé sa place de fournisseur leader pour des solutions dans le domaine du traitement d’image industriel et des systèmes de mesure optiques. Avec des sites à Burghausen et Munich, ainsi qu’aux États-Unis, en Chine et à Singapour, l’entreprise assiste un grand nombre de clients renommés, issus des secteurs tels que l’industrie automobile, la technique médicale et l’électronique.

Avec son système de mesure 3D ZScan® Easy ce spécialiste du traitement d’image optique dispose d’une solution intelligente pour relever les défis de la production moderne. Le système permet un mesurage en ligne rapide et précis des composants, tels les cellules de batterie, et fournit ainsi une assurance qualité fiable directement au niveau de la chaîne de fabrication. Le système ZScan® Easy se distingue par sa modularité – une propriété rendue possible par l’utilisation de nos profilés XMS.

Les ingénieurs d’application chez senswork développent le logiciel en arrière-plan et testent le fonctionnement des systèmes de mesure et de contrôle.

Structure et mode de fonctionnement de la cellule de mesure ZScan® Easy

Le système de mesure 3D ZScan® Easy illustre parfaitement le génie des ingénieurs. La cabine de machine a été conçue de façon à s’intégrer de manière flexible dans différents types de chaîne de production. Elle offre une protection optimale contre les influences extérieures, telles que la poussière ou des conditions d’éclairage variables lors de la prise de vue. Dans la partie supérieure de la cabine se trouve le niveau du processus qui est équipé de scanners de surface. Ces scanners permettent une acquisition précise des composants en 3D, comme par exemple des cellules de batterie, sans ombres portées. A l’aide de huit scanners au maximum, on peut scanner des composants volumineux en quelques secondes et les analyser avec jusqu’à 12 millions de points de mesure. La zone est accessible par deux portes battantes en plexiglas ce qui facilite la mise en place du composant à tester. Dans ce cas, nos profilés portes XMS jouent un rôle important : Ils garantissent des portes solides, à fermeture étanche et qui sont à la fois fines et robustes.

Le système de mesure 3D ZScan® Easy illustre parfaitement le génie des ingénieurs. On peut l’intégrer de manière flexible dans différentes chaînes de production .

La partie inférieure de la cabine est le niveau d’alimentation qui est consacré à la technique et au câblage et qui est également accessible par des portes. Un bras articulé installé sur le côté et équipé d’un écran affiche les valeurs de mesure et rend l’utilisation intuitive. Grâce aux scanners de surface 3D intégrés, il est possible de scanner des composants d’une dimension jusqu’à 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m. En quelques secondes, les scanners produisent une image 3D haute résolution qui est transmise directement à la chaîne de production. Un contrôle de qualité immédiat est ainsi possible – un avantage décisif, en particulier pour la production de composants coûteux, tels que les batteries lithium-ion.

Le système de mesure 3D ZScan® Easy permet un mesurage en ligne rapide et précis des composants de type cellule de batterie.

Une technique innovante : Les avantages des profilés XMS

Grâce aux surfaces lisses et aux cache-câbles intégrés, nos profilés ne présentent pas seulement un aspect esthétique, mais aussi des avantages fonctionnels évidents : un câblage propre, une structure solide et la possibilité d’intégrer directement des éléments de commande, comme les boutons poussoirs. Ces aspects étaient décisifs pour senswork pour développer un système personnalisable répondant aux critères de qualité les plus élevés. En effet, avec nos composants modulaires, l’aménagement de la cabine de machine est flexible et peut être adapté parfaitement à différents environnements de production. Un grand atout de nos profilés XMS est la goulotte intégrée. Non seulement elle confère un aspect bien rangé, mais elle réduit aussi l’effort d’installation. Les profilés cache pratiques permettent de recouvrir les câbles et de les protéger. Les surfaces fermées facilitent le nettoyage et empêchent les dépôts de poussière et de particules indésirables.

Détails techniques : joints à rotule et technique de signalisation LED

Un autre point fort correspond aux joints à rotule utilisés. Ces joints permettent d’aligner les scanners dans différentes directions. Une simple poignée de serrage sert à régler rapidement et précisément l’angle souhaité – un avantage décisif pour positionner les scanners au mieux et pour effectuer des mesures exactes.

Avec le contrôleur IO-Link on peut commander individuellement les couleurs et les motifs des LED .

De plus, notre technique de signalisation LED assure un affichage clair du processus et augmente ainsi la convivialité. Des bandes LED pouvant être intégrées dans la rainure du profilé peuvent s’éclairer sur toute la surface ou par segments, permettant d’identifier immédiatement l’état de la cellule de mesure. Avec le contrôleur IO-Link, on peut commander individuellement les couleurs et les motifs des LED, ce qui implique une assistance visuelle lors de la surveillance et de la commande des processus. Grâce à ces solutions intelligentes, le système de mesure 3D ZScan® Easy n’est pas seulement innovant sur le plan technique, mais aussi convivial et efficace.

A l’aide des joints à rotule, il est possible de faire pivoter les scanners dans différentes directions (à gauche). La technique de signalisation LED assure un affichage clair du processus (à droite).

Le travail en équipe, un facteur de réussite : notre collaboration avec senswork

La coopération entre senswork et nous montre toute la productivité et l’efficacité qu’apporte le travail en partenariat. Depuis 2021, l’entreprise fait appel à nos composants, et pour cause : nos communications directes et l’étroite concertation permettent une mise en œuvre rapide et ciblée. Notre logistique fiable est un autre atout qui assure un approvisionnement rapide de tous les composants nécessaires – un réel avantage quand la flexibilité dans la production est de plus en plus importante.

Les communications directes et l’étroite concertation permettent une mise en œuvre rapide et ciblée .

Daniel Müller, directeur de la construction chez senswork, souligne la collaboration sans problème : « La diversité et la qualité des produits item nous facilitent énormément le travail. Nous pouvons procéder aux adaptations par nos propres moyens et nous avons accès à une large gamme qui nous fournit constamment de nouvelles possibilités ». La grande flexibilité a été un facteur essentiel lors de la construction du ZScan® Easy et est également la base de la réalisation d’autres projets tournés vers l’avenir en faisant appel à l’IA pour le traitement d’image et l’analyse d’image dans le laboratoire d’innovation à Munich. Voici ce qu’il en ressort : notre système modulaire assure l’efficacité et crée la base pour des solutions modernes.

Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !