Immer informiert sein

item Frühjahrs-Neuheiten 2026: Ideen schneller, effektiver und smarter umsetzen

item Frühjahrs-Neuheiten 2026: Ideen schneller, effizienter und smarter umsetzen

Neue Lösungen für optimierten Materialfluss, sichere Reinraumprozesse, noch einfachere Online-Konstruktion und mehr: Lernen Sie unsere Neuheiten im Frühjahr 2026 kennen.

Dieses Jahr ist besonders. Wir feiern 50 Jahre item – fünf Jahrzehnte voller Pioniergeist und Innovationen, mit denen Sie Ihren Projekten eine Extra-Dimension verleihen. Unsere Frühjahrs-Neuheiten 2026 stehen ganz in dieser Tradition. Ob eine smarte Lösung für die Vereinzelung und Freigabe von Behältern oder die besonders leichte Planung von Materialschleusen, Trennwänden und Türen: Es geht immer darum, Ihnen maximale Flexibilität zu bieten und die Umsetzung Ihrer Ideen zu beschleunigen. Entdecken Sie jetzt alle aktuellen Highlights.

Sie haben uns auf der LogiMAT 2026 besucht? Dann gehören Sie zu den Ersten, die unsere neue smarte Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V live in Aktion erlebt haben. Erfahren Sie hier noch mehr über die Freigabeeinheit und andere Neuheiten.

Alle Neuheiten auf einen Blick

Das E-Paper mit sämtlichen Innovationen im Frühjahr 2026: Entdecken Sie im Neuheitenkatalog weitere neue Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN

Intelligente Materialbereitstellung mit einfacher Parametrierung

So smart lässt sich der Materialfluss steuern: Mit der elektronischen Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V können Sie Behälter und andere Kleinladungsträger (KLT) auf Rollenbahnen gezielt stoppen, separieren und freigeben. Auf diese Weise realisieren Sie automatisierte Förderstrecken mit einer selektiven Freigabe von Behältern oder einer intelligenten Interaktion mit KLT-Liften. Das unterstützt den effizienten Materialfluss – beispielsweise mit mobilen und stationären Robotern.

Sie parametrieren die Freigabeeinheit über ein intuitives Web-Interface mit einem WLAN-fähigen Endgerät. Im kompakten Gehäuse finden drei praktische Funktionen Platz:

  • Elektrisch bewegter Riegel
  • Sensorik
  • Logische Verarbeitung

Der Riegel hält KLT mit Stapelrand sicher fest oder gibt sie frei. Durch die integrierte Steuerungslogik werden Freigabe- und Vereinzelungsprozesse selbstständig durchgeführt. Dabei überwacht der integrierte optische Sensor die Materialübergabe und erkennt, ob die Freigabe korrekt durchgeführt wurde. Bei Fehlern stoppt die Freigabeeinheit den jeweiligen Prozess und erhöht so die Prozesssicherheit.

Durch die integrierte Steuerungslogik werden Freigabe- und Vereinzelungsprozesse selbstständig durchgeführt.

Jede Einheit kann autonom oder im Verbund agieren. Es lassen sich bis zu drei Freigabeeinheiten in Reihe schalten, um automatisierte Vereinzelungsprozesse mit Staudruckreduzierung umzusetzen. Eine externe Steuerung wird nicht benötigt, ist aber optional verfügbar.

Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V von item
Die Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V verfügt über zwei M12-Anschlüsse für eine sichere Signalverarbeitung und Stromversorgung. An jedem M12-Anschluss gibt es einen digitalen Eingang und zwei digitale Ausgänge.

Saubere und sichere Materialübergabe im Reinraum

Auch in der Reinen Produktion spielt die Materialbereitstellung eine entscheidende Rolle. Eine Materialschleuse verbindet einen Reinraum mit der Außenumgebung und gewährleistet den sicheren Transfer von Produkten und Verbrauchsmaterialien. So können Sie diese in kürzester Zeit mit minimalem Druckverlust zwischen dem Überdruck des Reinraums und der normalen Umgebung bewegen.

Unsere neue Materialschleuse X 8 macht die individuelle Gestaltung besonders einfach. Legen Sie im item Online Shop über eine konfigurierbare Baugruppe alle Parameter fest: Höhe, Breite und Tiefe der Öffnung sowie die Anschlagseite der Türen und die Position der Nuten für die Anbindungen.

Die Materialschleuse X 8 wird einbaufertig geliefert und ist dadurch besonders einfach zu installieren.

Anschließend berechnet die Baugruppe automatisch die Maße sämtlicher Komponenten und stellt das benötigte Material zusammen. Die Materialschleuse X 8 wird einbaufertig geliefert und lässt sich daher besonders einfach installieren.

Das Herzstück der Anwendung ist die Materialschleuse X 8, Verriegelung. Dank der cleveren Mechanik kann immer nur eine Tür der Materialschleuse geöffnet werden. Die intuitiv bedienbare Lösung benötigt keine Verkabelung und verhindert eine Fehlbedienung. Beide Riegel sind mit einem Rohr D6,3 verbunden. In der konfigurierbaren Baugruppe werden alle zusätzlichen Komponenten automatisch hinzugefügt.

Materialschleuse X 8, Verriegelung: Gleichzeitiges Öffnen von gegenüberliegenden Türen wird verhindert
Durch eine gekoppelte Mechanik bleibt eine Tür der Materialschleuse immer verriegelt, sobald die gegenüberliegende Tür geöffnet wurde.

Was sind die Vorteile der konfigurierbaren Baugruppen von item?

Konfigurierbare Baugruppen von item leisten deutlich mehr als formelbasierte Konfiguratoren. Sie enthalten ein komplettes Regelwerk, das Produkteigenschaften und Abhängigkeiten zwischen Komponenten berücksichtigt. Wie eine erfahrene Fachkraft in der Konstruktion versteht eine konfigurierbare Baugruppe die Fähigkeiten und das interne Zusammenspiel einer Funktionsgruppe bis ins letzte Detail.

Daher profitieren Sie mehrfach:

  • Hohe Planungssicherheit ohne intensive Detailrecherche, da abgestimmte Komponenten passend berechnet, zusammengestellt und ergänzt werden. Alle benötigten Komponenten werden in der richtigen Menge und Ausprägung berücksichtigt.
  • In kompletten Projekten einsetzbar, weil Sie konfigurierbare Baugruppen im item Engineeringtool direkt in komplexen Konstruktionen verwenden und dynamisch anpassen können.
  • Beschleunigte Planung durch sofortige Ergebnisse, direkte Preisanzeige und 3D-Darstellung. Sie können die meisten Baugruppen vormontiert bestellen.

Im item Online Shop und item Engineeringtool werden die konfigurierbaren Baugruppen kontinuierlich ergänzt.

Konfigurierbare Baugruppen beschleunigen die Fertigstellung
Ob bei Trennwänden (wie hier), Türen oder Förderbändern: Sie können sich ganz auf Ihr Projekt konzentrieren und durch konfigurierbare Baugruppen die Fertigstellung beschleunigen.

Kreuzende Profile schnell und einfach verbinden

Mit den item Kreuz-Verbindungssätzen 8 befestigen Sie kreuzende Profile 8 im Winkel von 90° ohne Bearbeitung. Der Kreuzverbinder wird in den Nuten 8 der beiden Profile befestigt und erzeugt eine doppelt verdrehgesicherte Verbindung. Entscheiden Sie durch die Auswahl der Bauform „rechts“ oder „links“, welche Profilnuten verwendet werden.

Die item Kreuzverbinder 8 erleichtern die exakte Positionierung der beiden Profile. Lösen Sie die Schrauben einzeln, um ein Profil auszurichten, während das andere fest verbunden ist. Zusätzlich stellen die Verbinder einen Abstand sicher, sodass die Profile beim Verstellen nicht in Kontakt stehen und zerkratzen.

Kreuzverbinder 8 mit Klemmhebeln eignen sich perfekt für die schnelle Montage und verschleißfreie Ausrichtung von Greifern an Roboterarmen.

Varianten der Kreuz-Verbindungssätze mit Klemmhebeln (rechts und links) ermöglichen das werkzeuglose Justieren von Streben in Gestellen. Damit sind sie ideal für Anwendungen, bei denen häufige Anpassungen notwendig sind. Das ist beispielsweise beim End of Arm Tooling (EOAT) der Fall. Mit den Verbindern können Sie Vorrichtungen wie Greifer an Roboterarmen schnell montieren und verschleißfrei ausrichten.

Kreuz-Verbindungssätze mit Schrauben und Klemmhebeln
Kreuz-Verbindungssätze sind mit Schrauben (links) oder Klemmhebeln (rechts) verfügbar.

So werden Schubladenschränke und Regale noch sicherer

Kippgefahr durch Hebelwirkung gezielt reduzieren: Erhöhen Sie mit unserer neuen Interlock-Lösung die Arbeitssicherheit von Schubladenschränken und Regalen mit ausziehbaren Tabletts. Sobald eine Teleskopschiene herausgezogen wurde, verriegelt die Mechanik automatisch alle anderen Auszüge. Alle Vorteile der frei gestaltbaren Lösungen auf Basis des item Schubladensystems bleiben natürlich erhalten.

Das item Interlock-System basiert auf einer Führungsstange, die mehrere Verriegelungssätze verbindet. Sie läuft geschützt in einer freien vertikalen Nut 8 des Profilrahmens. Ihre Verriegelungsclips werden in der richtigen Höhe an der Führungsstange montiert: So lassen sich Schubladen in jeder Größe und individuell kombinierbar sichern.

Sobald eine Teleskopschiene bewegt wird, verriegelt die Mechanik alle anderen automatisch, um die Kippsicherheit des Schranks zu erhöhen.

Sobald eine Teleskopschiene bewegt wird, verriegelt die Mechanik alle anderen automatisch, um die Kippsicherheit des Schranks zu erhöhen. Weitere Schubladen oder Auszüge bleiben geschlossen und gesperrt, bis die auslösende Teleskopschiene wieder komplett eingefahren ist.

Das Verriegelungselement wird in der Nut 5 eines Rahmenprofils des Schubladensystems befestigt. Für Tabletts oder Schubladen mit Nut 8 benötigen Sie den Teleskopschiene Interlock Befestigungssatz 8. Der Interlock Verriegelungssatz 8 ist für item Teleskopschienen mit Soft Close geeignet.

Ebenfalls neu ist der Montagesatz 8, Teleskopschiene-Schwerlast, 19,1×53,1:

  • Sichere Befestigung von Teleskopschienen-Schwerlast
  • Enthält alle Komponenten zur Montage von zwei belastbaren Teleskopschienen mit Überauszug am Profilrahmen
item Interlock-System: leichte Anpassung an individuelle Schubladenlösungen mit unterschiedlicher Höhe
Das Interlock-System lässt sich leicht an individuelle Schubladenlösungen mit unterschiedlicher Höhe anpassen.

Weitere item Frühjahrs-Neuheiten 2026 im E-Paper entdecken

Auch mit den Neuheiten im Frühjahr 2026 profitieren Sie von der Kontinuität und Innovation, für die item seit langem steht. Im Download-Bereich finden Sie den aktuellen Katalog „item Neuheiten I/2026 mit sämtlichen neuen Produkten als E-Paper.

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!