Non si è mai troppo vecchi per questo: i mondi in miniatura fanno la gioia di grandi e piccini.
Un mondo in miniatura offre numerose possibilità perché è possibile osservare da una prospettiva completamente nuova sia luoghi familiari, sia destinazioni esotiche o storiche. Tuttavia, il parco tematico Smilestones, situato in prossimità delle cascate di Sciaffusa, si sviluppa in modo del tutto personale. Il nome, che riunisce i termini inglesi “Swiss” e “milestones”, racchiude in sé la visione del parco: tutto ruota intorno all’amorevole presentazione degli emblemi e dei paesaggi della Svizzera, piuttosto che al realismo. “L’obiettivo è quello di far sorridere il pubblico facendogli dimenticare per qualche tempo il mondo esterno”, spiega Patrik Stutz, responsabile dell’impiantistica di Smilestones. Davanti agli occhi degli spettatori si aprono prati verdeggianti, pittoresche cittadine e montagne innevate in cui il senso dell’umorismo la fa da padrone. I più attenti scoveranno infatti anche un UFO e persino un ristorante subacqueo. Per la base degli accurati paesaggi svizzeri, i creatori si sono affidati ai profilati in alluminio del Sistema dei Componenti MB di item.
Spettacolari paesaggi svizzeri in miniatura, nei minimi dettagli
Anche un progetto apparentemente “minuscolo” richiede tempo. Così, dall’idea della Svizzera in miniatura all’inizio dei lavori sono passati sette anni. Ma l’attesa è stata pienamente ricompensata: il primo settore di Smilestones, inaugurato il 24 novembre 2018, mostra gli emblemi della Svizzera orientale su una superficie di circa 135 metri quadrati, tra questi il Barg Säntis, il centro storico della città medievale di Sciaffusa e le sue cascate. Per questo primo settore sono stati impiegati 15.000 personaggi, 400 auto e 80 treni. Il secondo settore si concentra sulle montagne svizzere di fama mondiale. Su una superficie di circa 120 metri quadrati e una lunghezza di 20 metri si possono ammirare sei riproduzioni di montagne come l’Eiger, la Jungfrau o il Cervino.
La tecnica dei profilati item è stata utilizzata per realizzare le sottostrutture dei diversi paesaggi in miniatura, creando una sorta di robusto scheletro che sostiene i livelli superiori: prima i pannelli di Lightwood o abete rosso, quindi il polistirolo espanso e lo styrodur, e infine il gesso per la sigillatura. Un paesaggio in miniatura così vasto era una novità anche per i creatori, quindi è stato necessario progettare tutto da zero. Sebbene inizialmente il materiale previsto per la sottostruttura fosse il legno, alla luce delle esperienze positive un consulente ha suggerito di utilizzare il Sistema dei Componenti MB. “In fatto di flessibilità e materiale, non avremmo potuto desiderare di meglio. I profilati possono essere tagliati alla lunghezza desiderata direttamente da noi, utilizzati in orizzontale o in verticale e sottoposti a carichi elevati”, afferma Patrik Stutz.

Stabilità per la Svizzera in miniatura, in tutti i sensi
Durante la costruzione del paesaggio montano i nostri profilati di alluminio sono stati impiegati in modo ancora più massiccio. Nel primo settore del parco tematico i pannelli posti sopra la sottostruttura erano modulari e realizzati in Lightwood, caratterizzato da una minore robustezza, perché, all’occorrenza, avrebbero dovuto poter essere smontati. Poiché questo non è stato necessario, nella seconda parte del parco tematico sono stati utilizzati direttamente i pannelli di abete rosso, più robusti, insieme a un maggior numero di profilati di alluminio. In questo modo, ciascun metro quadrato di struttura poteva reggere fino a tre collaboratori. Tuttavia, il signor Stutz rivela che non sono state solo le caratteristiche del materiale a decretare la continuazione della collaborazione con item: “Anche l’aspetto interpersonale è importante. Il contatto con gli agenti di vendita è molto piacevole”. I profilati di Solingen verranno utilizzati anche per la base dei prossimi paesaggi in miniatura svizzeri.