So vereinfacht intelligente Software die Zusammenstellung und Inbetriebnahme von Lineartechnik und erschließt dadurch neue Anwendungsfelder.
Der Begriff Automatisierung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Top-Begriffe etabliert, wenn die Sprache auf Trends im Maschinen- und Anlagenbau fällt. Eine deutliche Steigerung der Effizienz und ein homogenes Qualitätsniveau durch die immer gleichen präzisen Abläufe sprechen insbesondere in der Produktion für den Einsatz von Automatisierungslösungen. Lineartechnik bildet hierfür die technische Basis und ist bisher gleichzeitig oft der Grund, warum bei zahlreichen prinzipiell sehr gut geeigneten Aufgaben auf eine Automatisierung verzichtet wird. Der simple Grund: Lineartechnik bringt nur dann die gewünschte Leistungssteigerung, wenn sie aus einer optimal angepassten Kombination aus Lineareinheit, Motor, Getriebe und Steuerung besteht.
Einfach zur optimal zusammengestellten Lineartechnik
Aus der Kombination von Linearführung und Antriebstechnologie ergeben sich zahllose Möglichkeiten. Die Vorteile der Automatisierung mit Lineartechnik stehen dadurch für viele interessierte Anwender in keinem Verhältnis zum Aufwand für die Recherche und Auslegung einer auf die jeweilige Aufgabe abgestimmten Lösung. Dabei ist der Aufwand für den Aufbau und die Einrichtung und Programmierung einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) noch nicht berücksichtigt. Genau diese Problemstellung stand bei der Entwicklung der item Lineareinheiten im Mittelpunkt.
Um Automation perfekt und vor allem einfach zu konfigurieren, unterstützt der webbasierte item MotionDesigner® den Anwender bei der optimalen Zusammenstellung von Lineartechnik für seinen individuellen Bedarf. Unter anderem berücksichtigt das Tool dabei die gewünschte Wiederholgenauigkeit, die elektrische Versorgung am Einsatzort und verschiedene technische Parameter. Weitere Kriterien sind, ob sich die Lösung für den Einsatz in einer Umgebung mit hoher Schmutzbelastung oder unter reinen Arbeitsbedingungen eignen muss.
Durch die Angabe der Einbaulage und des Fahrprofils berechnet der item MotionDesigner® aus tausenden Kombinationsmöglichkeiten eine individuell zusammengestellte Empfehlung. Für diese muss anschließend nur noch die gewünschte Einbauposition bestimmt werden, bevor sie abschließend direkt aus dem Web-Konfigurator bestellt werden kann. Neben der optimierten Komplettlösung zur Lineartechnik zeigt das Tool dabei zusätzlich an, welches nützliche Zubehör sich anbietet.
Schnelle Inbetriebnahme der abgestimmten Gesamtlösung
Geliefert wird die item Lineareinheit als vormontierte, einbaufertige Komplettlösung. Alle Kabel und Anschlüsse sind farblich kodiert und sind so einfach, schnell und sicher angeschlossen. Für die leichte Inbetriebnahme knüpft mit item MotionSoft® eine weitere Software-Lösung nahtlos an die Funktionen des item MotionDesigners® an. Die intelligente Software führt in einem gelenkten Inbetriebnahmeprozess den Nutzer durch die einzelnen Stationen der Inbetriebnahme, prüft das gesamte System eigenständig und ermittelt die optimalen Parametereinstellungen für den Betrieb. Hierzu kann item MotionSoft® auf die schon während der Konfiguration ermittelten Daten des item MotionDesigners® zurückgreifen. Das Fahrprofil wird direkt in der item Steuerung gespeichert.
Für die Inbetriebnahme braucht es keinen Spezialisten.
In der Summe spart dies nicht nur viel Zeit bei der Inbetriebnahme, oft ist für den Betrieb durch die Verwendung von item MotionSoft® keine zusätzliche speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mehr notwendig. Für die Inbetriebnahme braucht es keinen Spezialisten. Da alles nahtlos ineinandergreift, werden viele Arbeitsschritte eingespart und Fehler vermieden, die bei herkömmlichen Automationslösungen viel Zeit und Geld kosten.

Der schnelle Weg zum fertigen Profil
Einfach Zeit sparen: Mit dem item Machingtool ist die Bestellung von Profiltechnik mit passender Anschlussbearbeitung einfach, effizient und von überall möglich.
JETZT AUSPROBIEREN
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!