Immer informiert sein

Schrittmotor (NEMA 24): Erklärung, Vorteile und Anwendung

Schrittmotor (NEMA 24): Erklärung, Funktionsweise und Anwendung

Präzise Positionierung ohne externe/extra Sensorik: Wie geht das? Und was bedeutet eigentlich NEMA?

Hier erhalten Sie Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Schrittmotoren –  einsteigerfreundlich erklärt und klar strukturiert. Informieren Sie sich jetzt über Grundlagen, Vorteile, typische Einsatzbereiche und den Integrierten Schrittmotor NEMA24 von item.

Schrittmotor auf einen Blick:

  • Funktionsprinzip: Wandelt elektrische Impulse in präzise mechanische Schritte um. Eine Positionierung ohne Sensor (Open‑Loop) ist möglich. Der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item verfügt für mehr Kontrolle dennoch über Closed-Loop.
  • Eigenschaften: Hohes Haltemoment, bürstenlose Konstruktion, typische Schrittwinkel 1,8°. Es sind unipolare und bipolare Varianten verfügbar.
  • Einsatzbereiche: Ideal für präzise, wiederholgenaue Bewegungen in 3D‑Druckern, CNC‑Maschinen, Scannern, Robotern, Medizintechnik und Verpackungsautomaten.
  • Vorteile: Hohe Genauigkeit, einfache Ansteuerung, geringe Kosten, robuste Bauweise, sehr gutes Start‑Stopp‑Verhalten und stark bei niedrigen Drehzahlen.
  • Vergleich: Synchron-Servomotoren für hochdynamische Bewegungen; Schrittmotoren für kostengünstige, präzise Positionierung im niedrigen Drehzahlbereich.
  • NEMA 24: Definiert die Flanschgröße (60 × 60 mm); kein Qualitäts- oder Leistungsmerkmal, sondern ein etablierter Standard.
  • Integrierter Schrittmotor NEMA24 von item: Lösung mit integrierter Steuerung, einfacher Konfiguration, getriebeloser Bauweise und attraktiver Gesamtkostenstruktur. Ansonsten besteht eine Gesamtlösung aus Motor, Drehgeber, Encoder, SPS, Bremswiederstand und der kompletten Verkabelung.

Erklärung: Was ist ein Schrittmotor?

Ein Schrittmotor ist ein bürstenloser Elektromotor, mit dem elektrische Impulse in präzise mechanische Einzelschritte (Winkelbewegungen) umgewandelt werden. Es handelt sich um eine Art Steuermotor, der eine Positionierung ohne Sensor durchführen kann. Alternative Bezeichnungen sind „Impulsmotor“ oder „Steppermotor“.

Da sich der Rotor genau um einen festgelegten Winkel pro Impuls dreht, ermöglicht ein Schrittmotor eine präzise Positionierung und Drehzahlsteuerung ohne Rückführsensor (Open-Loop).

Die Positionierung eines Schrittmotors lässt sich mit geringen Kosten und einer einfachen Steuerung erreichen. Daher werden Schrittmotoren zunehmend in Lösungen eingebaut, die eine relativ einfache und kostengünstige Positionierung erfordern: Dazu gehören beispielsweise Anwendungen im Bereich Karakuri/Low Cost Automation.

Eigenschaften und Funktionsweise von Schrittmotoren

  • Schrittweise Drehbewegungen: Anstelle einer kontinuierlichen Rotation führt der Rotor kleine, einzelne Schritte aus. Üblicherweise sind 200 Schritte pro Umdrehung einzeln ansteuerbar, was einem Schrittwinkel von 1,8 Grad entspricht.
  • Sensor nicht notwendig: Die exakte Position des Rotors ist durch die Anzahl der gesendeten Impulse definiert.
  • Hohes Haltemoment: Der Schrittmotor hält im Stillstand seine Position fest.
  • Bürstenlose Konstruktion: Lange Lebensdauer, geringer Wartungsbedarf und keine Reibungsverluste (energieffizienter Betrieb).
  • Unterscheidung zwischen unipolar und bipolar: Man differenziert zwischen unipolaren Schrittmotoren, die eine einfachere Ansteuerung und 5 bis 6 Anschlüsse haben, und bipolaren Motoren, die mit 4 Anschlüssen ein höheres Drehmoment erzeugen.

item Lineartechnik auf einen Blick

Entdecken Sie im item Online Shop die ganze Bandbreite unserer Lineartechnik: Einbaufertige Lineareinheiten und Linearführungen, Führungs- und Antriebskomponenten, Motoren, Getriebe und mehr.

JETZT INFORMIEREN

Wie funktioniert ein Schrittmotor (einfach erklärt)?

Ein Schrittmotor wandelt elektrische Impulse in kleine Drehbewegungen (= Schritte) um. Er setzt sich aus einem festen äußeren Teil (= Stator) mit Elektromagneten und einem drehbaren Kern (= Rotor) zusammen. Der Rotor ist häufig magnetisch. Durch jeden Impuls wird der Rotor um einen festen Winkel weitergedreht, was mit dem Sekundenzeiger einer Uhr vergleichbar ist.

Die Stärke von Schrittmotoren liegt in der einfachen Steuerung ohne teure Regelsysteme und der Fähigkeit, auch im Stillstand ein hohes Drehmoment zu halten. Dadurch eignen sie sich für kostengünstige Automatisierungslösungen.

Wie wird ein Schrittmotor gesteuert?

Schrittmotoren werden über eine Steuerung (meist Mikrocontroller) und einen Leistungstreiber angesteuert, die digitale Pulse in präzise Drehbewegungen umsetzen. Der Treiber liefert den benötigten Spulenstrom, wobei Schrittzahl und Frequenz die Position, Geschwindigkeit und Richtung bestimmen. Beliebte Methoden sind Voll-, Halb- oder Mikroschrittbetrieb.

Was kann man mit einem Schrittmotor machen?

Ein Schrittmotor ermöglicht durch seine exakte, schrittweise Drehung eine Positionierung ohne Positionsfeedback. Er wird überall dort eingesetzt, wo präzise Positionierung und Steuerung erforderlich sind. Beispielsweise zur exakten Bewegung von Bauteilen in:

  • 3D-Druckern
  • CNC-Maschinen
  • Scannern
  • Robotern

Ein weiterer typischer Anwendungsbereich sind wiederholgenaue Aufgaben ohne komplexes Feedback. Beispiele hierfür finden sich in:

  • der Medizintechnik (Infusionspumpen, Analysegeräte),
  • der Automatisierungstechnik (Verpackungsmaschinen, Förderbänder) und
  • dem Kfz-Bereich (Heizungs- und Klimaklappen)

Grundsätzlich eignen sich Schrittmotoren für Anwendungen, die einen einfachen, kostengünstigen Antrieb mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen benötigen.

Was sind die Vorteile von Schrittmotoren?

Schrittmotoren bieten eine präzise Positionierung und hohe Wiederholgenauigkeit ohne Encoder, da die Bewegung in kleinen Schritten erfolgt. Dies macht sie ideal für 3D-Drucker und CNC-Maschinen. Wenn doch ein Encoder vorhanden ist, erhöht sich die Präzision noch einmal. Dafür ist der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item ein anschauliches Beispiel.

Zu den Hauptvorteilen von Schrittmotoren zählen:

  • Hohe Genauigkeit: Sie ermöglichen eine präzise Positionierung und Wiederholbarkeit.
  • Kein Encoder notwendig: Durch das Zählen der Schritte lässt sich die Position steuern (Open-Loop). Dies spart Kosten.
  • Hohes Haltemoment: Schrittmotoren bieten im Stillstand ein hohes Drehmoment, damit Positionen sicher gehalten werden.
  • Leichte Ansteuerung: Sie lassen sich mit digitalen Impulsen von Microcontrollern ansteuern.
  • Zuverlässigkeit und wartungsarm: Dank der bürstenlosen Konstruktion sind Schrittmotoren robust und benötigen nur wenige Wartungen.
  • Erstklassiges Start-Stopp-Verhalten: Für Anwendungen mit abrupten Richtungswechseln oder häufiges Starten und Stoppen sind sie optimal.
  • Hohes Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit: Die Stärken von Schrittmotoren zeigen sich besonders bei niedrigen Drehzahlen.

Was ist der Unterschied zwischen Synchron-Servomotor und Schrittmotor?

Synchron-Servomotoren sind besser für schnelle, dynamische Aufgaben mit Rückmeldung (Closed-Loop). Zudem weisen sie eine höhere Leistungsdichte und bessere Energieeffizienz auf. Schrittmotoren hingegen eignen sich optimal für präzise, konstante Bewegungen ohne Rückmeldung (Open-Loop). Gleichzeitig sind sie effizienter und liefern bei niedrigen Drehzahlen höhere Drehmomente, während Synchron-Servomotoren schneller beschleunigen, aber teurer sind.

Die Wahl hängt von Anwendung, Kosten und Leistungsanforderungen ab:

  • Synchron-Servomotoren für hohe Dynamik (z. B. 6-Achs-Roboter)
  • Schrittmotoren für einfache Positionierung (z. B. 3D-Drucker)

Für was steht NEMA?

NEMA ist eine Abkürzung und steht für „National Electrical Manufacturers Association“. Es handelt sich um den größten US-amerikanischen Handelsverband für die Hersteller von Elektrogeräten. In NEMA-Normen werden die Standards für Motoren, elektrische Gehäuse und Steckverbindungen definiert.

Was ist ein Schrittmotor NEMA 24?

Ein NEMA-24-Schrittmotor ist ein Schrittmotor mit einer Flanschplatte der Größe 2,4 x 2,4 Zoll beziehungsweise 60 x 60 mm.

Integrierter Schrittmotor NEMA24 von item
Mit einem NEMA-24-kompatiblen Antriebssatz kann der Integrierte Schrittmotor NEMA24 mit item Lineareinheiten als Plug-and-Play-Lösung eingesetzt werden.

Was ist der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item?

Der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item kombiniert eine kompakte Bauweise mit hohem Drehmoment und präziser Kontrolle der Motorwelle. Er hat eine integrierte Steuerung und ist einfach zu installieren. Eine übergeordnete SPS wird nicht benötigt. Zusätzlich ist er problemlos auch von Laien schnell und sicher zu konfigurieren. Er kommt ohne Getriebe aus und ist bei der Betrachtung des Gesamtsystems (Motor, Steuerung, Verkabelung etc.) kostengünstig.

Wie wird der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item programmiert?

Bei der Programmierung des Integrierten Schrittmotors NEMA24 von item kommt die kostenfreie Software item MotionSoftStepper zum Einsatz. Damit genügen wenige Klicks, um eine komplette Ablaufsteuerung für die Anwendung zu erzeugen. Durch vorgedachte Betriebsmodi kann auf leicht anpassbare Module zurückgegriffen werden, die als Basis für Ihr Projekt dienen.

Was ist ein idealer Anwendungsbereich für den Integrierten Schrittmotor NEMA24 von item?

Die oben genannten Vorteile sowie die robuste Funktionsweise und Kompaktheit machen den Integrierten Schrittmotor NEMA24 von item zu Ihrem idealen Begleiter beim Bau von Karakuri-/Low-Cost-Automation-Anwendungen.

Gerade wenn es darum geht, nicht wertschöpfende Hebetätigkeiten von Behältern/KLT zu automatisieren und Mitarbeitende von unergonomischen Tätigkeiten zu entlasten. Dann können sie sich auf produktive Tätigkeiten fokussieren.

Durch die Trennung und Parallelisierung der wertschöpfenden Tätigkeiten (Produktion) und nicht wertschöpfenden Tätigkeiten (Transport) lassen sich enorme Einsparungen bei der Durchlaufzeit und eine gleichzeitige Steigerung der Produktivität erreichen. So können Sie die Lean Production unter ergonomischen Bedingungen ideal umsetzen.

Weitere optimale Anwendungsbereiche sind die Positionierung von Sensor- und Kamerasystemen oder der Einsatz in Verpackungsanlagen. In solchen Anlagen gibt es zahlreiche einfache lineare Bewegungen, beispielsweise beim Falten eines Kartons.

Was sollte man beim Kauf eines Schrittmotors beachten?

Beim Kauf eines Schrittmotors sind Leistung und Drehmoment die entscheidenden Kriterien. Ein Betrieb unter 48 V ist wichtig, um unter der Niederspannungsrichtlinie zu bleiben. Die Baugröße und der Wellendurchmesser ergeben sich aus der Leistung und müssen anschließend für die passende Befestigung berücksichtigt werden.

Achten Sie auf geschlossene Systeme (Closed-Loop) für höhere Zuverlässigkeit, die passende Wicklungsauslegung für Ihre Drehzahl sowie die Montageumgebung.

Wo kann ich einen Schrittmotor NEMA 24 kaufen?

Im item Online Shop können Sie den Integrierten Schrittmotor NEMA24 kaufen.

Lieferumfang:

  • 1 Integrierter Motor ST NEMA24
  • 1 Kurzanleitung

Eigenschaften:

  • Betriebsspannung: 16 … 52 V DC
  • ESD-sicher: Nein
  • Gewicht: m = 1,515 kg
  • Nennleistung: Pn = 100 W
  • Umgebungstemperatur (im Betrieb): +10 °C … +40 °C
  • Schnittstellen: USB, RS485, Digitale I/Os
  • Motor-Stillstandsmoment: Mo = 3 Nm

Häufige Fragen zu Schrittmotoren (NEMA 24)

Wie finde ich die richtige Motorgröße für meine Anwendung?

Entscheidend sind das benötigte Haltemoment, die Betriebsspannung und der Wellendurchmesser. NEMA 24 (60 × 60 mm Flansch) ist ein verbreiteter Standard für mittelgroße industrielle Anwendungen. Kleinere Motoren wie NEMA 17 eignen sich für leichtere Lasten, größere wie NEMA 34 für höhere Anforderungen. Wichtig: Schrittmotoren verlieren mit steigender Drehzahl an Drehmoment. Die Drehmomentkurve sollte zur Anwendung passen.

Kann ich den item Schrittmotor direkt mit einer item Lineareinheit kombinieren?

Ja. Mit einem NEMA-24-kompatiblen Antriebssatz lässt sich der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item mit item Lineareinheiten zu einer Plug-and-Play-Lösung kombinieren.

Profitieren Sie von den Vorteilen des Motor ST NEMA24 StarterKits:

  • Plug-and-Play-Lösung gewährleistet elektrischen Anschluss des Integrierten Motors ST NEMA24 inklusive Steuerung.
  • Eingehauste Komponenten lassen sich an Profilnuten befestigen oder in einem Kabelkanal verstauen.
  • Es werden weder ein separater Schaltschrank noch eine Elektrofachkraft für die Verkabelung benötigt.
  • Dank DC-DC Wandler 48V/24V: Mitgeliefertes Netzteil genügt, um den Motor direkt zu nutzen.
  • Enable-Schalter für sicheres Starten und Abschalten des Motors.

Welche Betriebsarten gibt es bei Schrittmotoren?

Die gängigsten Modi sind Voll-, Halb- und Mikroschrittbetrieb. Vollschrittbetrieb liefert maximales Drehmoment bei gröberer Auflösung. Halbschrittbetrieb verdoppelt die Schrittanzahl und sorgt für einen ruhigeren Lauf. Mikroschrittbetrieb ermöglicht eine sehr feine Positionierung und reduziert Vibrationen, verringert jedoch inkrementelle Drehmoment geringfügig. Für hochpräzise Anwendungen ist der Mikroschrittbetrieb üblich.

Wie wirkt sich die Umgebungstemperatur auf einen Schrittmotor aus?

Schrittmotoren erzeugen im Betrieb Wärme, da die Wicklungen dauerhaft bestromt werden. Achten Sie auf ausreichende Kühlung und die vom Hersteller angegebene Umgebungstemperatur. Der Integrierte Schrittmotor NEMA24 von item ist für einen Betrieb bis 40 °C ausgelegt. Bei höheren Temperaturen kann das Drehmoment abnehmen, bei sehr niedrigen Temperaturen können Schmierstoffe in Lagern oder Führungen beeinträchtigt werden.

Sie möchten mehr aus der Welt der Lineartechnik erfahren? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!