El personal solo puede fabricar productos de alta calidad y sin defectos si puede concentrarse plenamente en su trabajo. En el sector de la tecnología médica, el trabajo debe realizarse con especial cuidado y precisión. Pero, ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo?
En cualquier lugar del mundo, los cirujanos aplican sus habilidades y conocimientos a diario. Su trabajo consiste en mejorar la salud y salvar vidas. Uno de los procedimientos rutinarios que llevan a cabo es una endoscopia, pero el endoscopio que utilizan debe funcionar a la perfección. Al fin y al cabo, incluso un fallo o defecto menor podría tener graves consecuencias para el paciente. Para evitar cualquier error o defecto, el sector de la tecnología médica exige unos niveles extremadamente altos en lo que respecta a la calidad de los instrumentos médicos. El cumplimiento de estrictas normas de higiene y seguridad también es crucial. En Olympus, fabricante líder de endoscopios médicos, este cumplimiento es una prioridad absoluta. La empresa concede gran importancia a la fabricación de alta calidad y a un proceso cuidadoso de reparación y mantenimiento de sus propios productos. Este énfasis en la calidad es claramente evidente, por ejemplo, en el centro de reparaciones de Olympus Medical Products, en la ciudad portuguesa de Coimbra. En este centro de reparaciones, el personal trabaja en bancos de trabajo de diseño ergonómico basados en nuestro sistema de bancos de trabajo de item.
Un diseño optimizado de los bancos de trabajo ofrece un valor añadido, no solo en Olympus, sino en todo el sector de la tecnología médica. Para garantizar el cumplimiento de todas las directrices aplicables, se necesitan especialistas bien formados y cualificados, capaces de realizar su trabajo con precisión y concentración, cumpliendo al mismo tiempo todos los requisitos normativos. Los bancos de trabajo de diseño ergonómico desempeñan un papel fundamental en este sentido.
La ergonomía como medio de garantizar la calidad
El diseño ergonómico de los bancos de trabajo repercute directamente en la calidad del trabajo que se realiza en ellos, lo que también contribuye a garantizar la calidad del producto final. «No podemos conseguir nada sin nuestros empleados. Por eso optamos por bancos de trabajo más ergonómicos que se adaptan bien a las exigencias de nuestro trabajo y mejoran también las condiciones de trabajo de nuestros técnicos», subraya Tiago Martins, responsable del departamento técnico de Olympus Medical Products Portugal. Las mesas y sillas ergonómicas son elementos clave. Una silla de alta calidad que pueda ajustarse a las necesidades de cada empleado favorece una postura saludable y permite sentarse de forma dinámica. Sin embargo, una buena postura no es lo único que importa cuando se trata de trabajar de forma productiva durante periodos prolongados en el sector de la tecnología médica. Por ejemplo, si los empleados alternan regularmente entre estar sentados y estar de pie, podrán asegurarse de que la parte superior de su cuerpo se mueve más, con lo que mejoran su concentración. Un banco de trabajo de altura regulable facilita la alternancia entre distintas alturas de trabajo. Cada empleado puede ajustar la altura del banco de trabajo a sus propias necesidades físicas.
Trabajar en tecnología médica suele implicar tareas de motricidad fina, por lo que una iluminación óptima es crucial.
La organización de los materiales en el banco de trabajo también es de suma importancia. Los sistemas de suministro de material, recogida y almacenamiento de herramientas deben ser flexibles y regulables para que puedan adaptarse a la agudeza visual de cada empleado y a la zona de manipulación personal. Así se evitarán movimientos innecesarios de la cabeza. Los brazos articulados proporcionan una valiosa ayuda en este sentido y pueden equiparse con los módulos adecuados para crear una solución a medida. El trabajo en tecnología médica suele implicar tareas de motricidad fina, por lo que una iluminación óptima es crucial para garantizar que la luz sea uniforme y no deslumbre. Es importante ajustar el nivel de iluminación tanto a la tarea que se va a realizar como a la capacidad visual personal del empleado. Pero eso no es todo, también hay que prestar atención al índice de reproducción cromática y a la temperatura del color.
Productos de alta calidad gracias a la protección ESD y a las condiciones de las salas blancas
Cuando se trata de garantizar la fabricación sin fallos de productos de tecnología médica, ciudad la salud del personal no es el único factor esencial. Los productos también tienen que estar protegidos contra riesgos como las descargas electrostáticas (ESD) y la contaminación. Especialmente en el sector de la tecnología médica, los daños por ESD pueden afectar gravemente a los componentes electrónicos e impedir que funcionen correctamente. Por lo tanto, es vital contar con un concepto de protección ESD bien pensado. La protección ESD y un diseño ergonómico del banco de trabajo también van de la mano. Si opta por un tablero de mesa especial, por ejemplo, puede hacer que un banco de trabajo regulable en altura cuente con protección frente a ESD. Como alternativa, si solo se manipulan componentes en una pequeña zona del banco de trabajo, a menudo bastará con una alfombrilla de mesa ESD. Sin embargo, y de cualquier forma, el personal que trabaje con componentes electrónicos sensibles también debe estar conectado al banco de trabajo a través de una pulsera antiestática.
El diseño ergonómico de los bancos de trabajo y la protección ESD pueden combinarse con las condiciones de salas blancas especificadas por la norma DIN EN ISO 14644-1.
Para evitar la contaminación a causa de gérmenes, polvo o bacterias, el sector de la tecnología médica utiliza salas blancas. El diseño ergonómico de los bancos de trabajo y la protección ESD pueden combinarse con las condiciones de salas blancas. La norma DIN EN ISO 14644-1 desempeña aquí un papel fundamental. Puede añadir una caja de flujo laminar a un banco de trabajo ergonómico de item con protección ESD, por ejemplo, y crear así un banco de trabajo compatible con salas blancas que también esté diseñado para ser seguro frente a ESD. Si utiliza el configurador de bancos de trabajo de item gratuito, podrá planificar bancos de trabajo de montaje ergonómicos de forma rápida y sencilla. Cabe destacar que este configurador define y visualiza el área con protección electrostática (EPA) en cada caso. Si coloca componentes en el EPA sin capacidad de disipación electrostática, aparecerá una advertencia en color amarillo para que pueda corregir su diseño inmediatamente.
¿Le interesan los bancos de trabajo ergonómicos en la producción? Si es así, tenemos justamente lo que andaba buscando: solo tiene que subscribirse al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha.