Toujours être informé

Des cellules robotisées modulaires pour un maximum de flexibilité

Le département de recherche du laboratoire Mehnert mise sur la technique des profilés item pour un total de huit cellules robotisées. 

Mise en réseau, formation continue ou recherche : Le laboratoire Mehnert à Erfurt en Allemagne sert de plateforme à la collaboration interdisciplinaire sous le signe d’industrie 4.0. Dans les locaux de Mehnert Lab Factory on trouve différentes machines et installations. Les entreprises disposent ici des possibilités idéales pour tester des technologies innovantes et pour développer des projets destinés à l’avenir numérique. Un nouveau type de coopération entre les entreprises constitue en même temps une bonne base pour la formation de spécialistes. Lorsqu’il était question d’équiper la zone de recherche de manière attrayante, fonctionnelle et en même temps flexible, l’option retenue fut la technique des profilés d’item. Sur la base du système de construction modulaire huit cabines de machine furent construites. Le système de construction modulaire convient le mieux aux cellules robotisées modulaires et à d’autres applications qui nécessitent une adaptation à des exigences personnalisées : « Avec nos cellules, nous constituons un cadre, mais si nécessaire, on peut aussi les faire évoluer et en changer les dimensions. Par conséquent, les clients bénéficient d’un environnement parfait dans lequel il est facile et confortable de réaliser des projets » explique le directeur, René Mehnert.

Un aperçu des domaines d’utilisation des robots

Découvrez dans le livre blanc des domaines d’utilisation typiques et les principaux avantages de la robotique dans l’industrie, et voyez pourquoi les robots sont intéressants même pour les petites et moyennes entreprises.
ACCEDER AU LIVRE BLANC

Mehnert favorise des solutions innovantes et des échanges créatifs

Le laboratoire Mehnert est exploité par la société Mehnert qui fournit dans le monde entier des professionnels et des spécialistes pour des projets issus des domaines de l’électricité, de la mécanique, de la commande numérique, de la technique de mesure 3D et de la robotique. Le centre d’intérêt est ici la construction, l’entretien et la maintenance des installations industrielles modernes. Actuellement, l’entreprise compte 55 collaborateurs et collaboratrices. En plus du siège principal à Mülsen, il existe une succursale à Erfurt où se trouve également le laboratoire Mehnert. Il y a quelques années que René Mehnert créa ce centre d’innovation : « Notre objectif consiste à ce que plusieurs entreprises travaillent avec différentes technologies dans le laboratoire et en profitent aussi pour faire avancer mutuellement leurs projets respectifs. Grâce aux composants item, nous leur fournissons une plateforme idéale et offrons par notre laboratoire la possibilité d’un échange d’informations actif, mais aussi des possibilités de distribution optimales ».

J’ai été séduit non seulement par le design élégant et la fonctionnalité des composants, mais aussi par la qualité et la facilité de combinaison ainsi que par la large gamme proposée .

On dispose non seulement de salles de réunion modernes et de zones destinées à des événements et à des ateliers, mais aussi d’une surface de 600 mètres carrés dédiée aux technologies des machines et des installations. C’est ici qu’on trouve différents systèmes robotisés et systèmes de commande. En été 2019, René Mehnert s’était mis à la recherche de partenaires de coopération dans le but d’équiper le laboratoire. Concrètement, il cherchait une base optimale pour des structures d’essai dont la construction serait assurée par un bureau d’étude sur place. L’objectif déclaré était la construction de cellules robotisées ; elles devaient pouvoir fonctionner de manière autonome mais aussi être reliées entre elles pour la simulation d’une chaîne de fabrication complète. Le choix d’item coulait de source : « Il nous fallait un fournisseur géographiquement proche et capable d’offrir des composants d’un bel aspect tout en étant solides et flexibles à l’usage. On a très vite pensé à item. J’ai été séduit non seulement par le design élégant et la fonctionnalité des composants, mais aussi par la qualité et la facilité de combinaison ainsi que par la large gamme proposée » souligne M. Mehnert.

Il est facile de faire évoluer et de modifier les cabines de machine sur la base de la technique des profilés item (photo : Susann Nuernberger Corporate Photography).

Un environnement de travail idéal grâce à des cellules robotisées flexibles et modulaires

Etant donné que la succursale item Mühlhausen est basée à quelques kilomètres d’Erfurt seulement, ce site est donc à proximité immédiate du laboratoire Mehnert. En coopération avec la société d’étude, des premières ébauches furent créées pour l’aménagement du laboratoire. Pour l’environnement technologique de 600 m2, des constructions prévues pour la mise en œuvre de robots furent créées. Ces cellules robotisées spéciales, que des entreprises ou des universités peuvent louer, contiennent un grand nombre de composants item – comme par exemple des plateaux à rainures, des plaques de montage de robot, des profilés en aluminium avec leurs fixations et des charnières et autres accessoires. « Les composants item constituent une base qui facilite l’intégration d’autres systèmes. Nous avons réalisé plusieurs superstructures en profilés, des points de fixation pour les robots et l’ensemble du cadre pour les cellules de laboratoire » explique Steve Syhre, chef de projet chez item.

Dans la partie inférieure des cellules robotisées modulaires se trouvent les armoires électriques avec l’électronique .

Dans la partie inférieure des cellules robotisées modulaires se trouvent les armoires électriques avec l’électronique. Les systèmes des armoires électriques avec leurs portes et volets sont également composés d’éléments item. Ensuite, il y a les zones de travail, visibles de tous les côtés et équipées d’un plateau à rainures solide et d’un bâti en profilés alu dans les dimensions 80 x 80 mm. A l’avenir, ces zones seront aussi équipées d’éléments transparents pour protéger l’intérieur, l’accès aux cellules étant assuré par des portes sur un côté seulement. Des lignes d’alimentation s’étendent à l’intérieur des colonnes. Les systèmes sont commandés par des régulateurs.

Le meilleur équipement pour des cellules robotisées : L’intégration facile des robots ainsi qu’un aménagement personnalisé sont possibles grâce aux plateaux à rainure, aux plaques de montage de robot et à d’autres accessoires d’item (photo : Susann Nuernberger Corporate Photography).

Une coopération de confiance et des idées de nouveaux projets

Alors qu’item était en charge de la planification avec le bureau d’étude, les collaborateurs de Mehnert étaient chargés de la découpe des composants et du montage des cellules robotisées modulaires. Une bonne occasion de découvrir la large gamme des produits et services proposés par item, sachant que pour certaines activités, les modules de configuration en ligne gratuits ont été utilisés. Mehnert fait confiance à la vaste gamme d’item avec plus de 4500 composants et qui s’enrichit constamment de nouvelles innovations. « L’avantage particulier des composants est clairement le montage et le démontage rapides. Une flexibilité qu’on ne retrouve pas avec les profilés soudés » constate René Mehnert. Grâce à la modularité cohérente, il est également possible de combiner des profilés plus anciens avec les modèles récents.

Nous apprécions énormément le partenariat et l’assistance intensive que nous assure item. A tout moment, item était là pour nous soutenir .

La sécurité future est un autre avantage des profilés, mais selon M. Mehnert la philosophie du design d’item joue également un rôle important : « En effet, il n’est pas nécessaire de changer de produits tous les 5 ans. Grâce à leur surface lisse et au design élégant des profilés en aluminium, nos constructions offriront toujours un aspect homogène, même d’ici 30 ans ». Pendant tout le projet, Mehnert et item étaient en contact étroit. « Nous apprécions énormément le partenariat et l’assistance intensive que nous assure item. A tout moment, item était là pour nous soutenir. Nous avons donc pu trouver rapidement des solutions même dans des situations difficiles » constate le directeur. En ce moment, les cellules robotisées sont encore en cours de finition. Pour l’avenir, il existe déjà des projets de prolonger la coopération. On pourrait par exemple présenter d’autres composants issus des domaines de la production « lean » ou de l’aménagement des postes de travail ergonomiques. « Nous considérons le laboratoire Mehnert comme une exposition permanente au service des entreprises pour leur permettre de montrer leurs produits et leurs nouveautés. C’est un peu comme un salon qui a lieu 365 jours par an » explique René Mehnert.

Vous aimeriez être informé de toutes les nouveautés en matière d’applications en robotique innovantes ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !