Les dommages ESD risquent de coûter cher aux entreprises de production. Vous verrez ici comment vous prémunir contre ce danger à l’aide d’une zone de protection ESD.
L’ESD est considérée comme un « danger invisible ». Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Prenons l’exemple suivant : Dans une entreprise, un composant électronique est emballé. Le client l’installe dans un appareil de commande. Huit mois plus tard : le composant tombe en panne à un moment critique de la production. Il s’ensuit alors un arrêt d’une durée de huit heures. Le client n’est pas content et demande un remboursement. L’entreprise subit donc un préjudice économique et perd aussi la confiance du client. Qu’est-ce qui s’est passé ? Le processus d’emballage a donné lieu à une décharge électrostatique (en anglais : « electrostatic discharge » ou ESD). C’est un phénomène physique tout à fait banal : en effet, une compensation incontrôlée de la charge électrique se produit entre deux objets chargés différemment.
Au cours du processus d’emballage, les collaborateurs ne se sont rendus compte de rien. L’être humain ne perçoit l’ESD qu’à partir d’un seuil d’environ 3000 volts (V) : on se souvient tous d’un contact douloureux avec une poignée de porte. Cependant, des tensions même très faibles à partir de 30 V peuvent endommager les composants électroniques. La plupart du temps, un dommage préliminaire indécelable apparaît qui n’entraînera un défaut ou une panne du composant qu’en cours de fonctionnement après un délai imprévisible. La protection ESD est censée éviter ce type d’effet. Au cœur de cette discipline spécifique se trouve l’EPA (« electrostatic protected area »). On français ce sigle désigne donc une zone de protection ESD. Aménagez une EPA et évitez ainsi les dommages dus aux décharges électrostatiques : Nous serions heureux de vous aider avec nos produits à sécurité ESD et notre vaste savoir-faire.

Les 10 règles d’or de la protection ESD
Notre expérience professionnelle en matière de protection ESD efficace, présentée clairement : Voici comment établir la protection ESD et des normes sûres dans votre entreprise.
DEMANDER LE LIVRE BLANC
En quoi consiste une zone de protection ESD ? Avec en plus : les accès et le comportement optimal
En principe, il existe différents types d’EPA : un seul poste de travail, une surface définie, ou bien un bâtiment tout entier. C’est une zone protégée, clairement délimitée. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques (dits ESDS) sont à manipuler uniquement dans une EPA. Des limitations d’accès strictes s’appliquent. Seul le personnel qualifié et correctement équipé avec des vêtements ESD est autorisé à entrer. L’équipement comprend une blouse de travail ESD, des chaussures spéciales ESD et souvent un bracelet ESD. De nombreux facteurs risquent de diminuer la protection ESD de l’équipement : des dommages, la saleté, l’usure et une utilisation non conforme. Avant d’entrer dans l’EPA, il faut vérifier l’équipement de protection et la charge des personnes au moins une fois par jour. Des installations de contrôle d’accès combinent le contrôle à l’aide de barrières ou de tourniquets avec l’accès à l’EPA. Vous pouvez ainsi empêcher l’accès de personnes non autorisées ou mal équipées.
En règle générale, les composants sont protégés par des emballages et des contenants de transport. Ils sont à manipuler exclusivement dans une EPA .
Les zones non protégées (« unprotected area » ou UPA) sont le contraire des zones de protection ESD. Dans ces endroits, il n’est pas nécessaire de respecter les exigences élevées d’une zone de protection. Il est particulièrement important de bien délimiter les deux types de zone. Pour les EPA assez grandes, on peut se servir de bandes de marquage au sol ou de dalles de couleur. On peut les compléter par des clôtures et des poteaux à sangle. Les ouvertures dans ces démarcations ainsi que des panneaux d’avertissement indiquent les entrées et sorties de l’EPA. Il ne faut ni faire entrer ni sortir des composants sensibles à l’ESD sans protection. En règle générale, les composants sont protégés par des emballages et des contenants de transport. Ils sont à manipuler exclusivement dans une EPA. Un comportement optimal dans la zone de protection ESD repose avant tout sur deux aspects : l’utilisation correcte de l’équipement de protection et la connaissance des règles de comportement.

Protection des produits contre les décharges électrostatiques
Dans les cours interactifs d’item Academy vous pouvez en apprendre encore plus au sujet de l’ESD. La formation en ligne explique de manière détaillée les causes et les mesures de protection ESD décisives.
SE FORMER MAINTENANT
Le rôle du revêtement de sol dans la zone de protection ESD
D’une manière générale, le sol d’une EPA doit être à capacité de décharge électrostatique. De plus, il est relié à la terre en un nombre suffisant de points. De ce fait, une résistance de fuite adéquate est assurée au niveau du sol. Pour des zones plus petites, il peut suffire de regrouper quelques tapis. Ils constituent un revêtement de sol posé. Des zones plus grandes seront entièrement équipées de sols à capacité de décharge électrostatique. Pour nettoyer un sol ESD, il faut utiliser uniquement des produits nettoyants conçus à cet effet. Ils préservent la capacité de décharge électrostatique de la surface. C’est seul moyen d’évacuer la charge électrostatique du corps humain directement vers le sol. Les chaussures ESD des collaborateurs disposent de la résistance intérieure nécessaire et établissent le contact avec le sol.
Une table de travail optimale pour la protection ESD
Qu’elle fasse partie d’une EPA plus grande ou qu’elle soit utilisée elle-même comme une petite EPA : Une table de travail ESD équipée d’un plan de travail à conductivité électrique volumique est indispensable. Vous pouvez configurer votre table ESD dans notre module de configuration de poste de travail gratuit : Une fonction particulièrement intéressante est la définition et la visualisation de l’EPA. Les tapis de protection ESD sont une possibilité seulement pour manipuler les composants dans une petite zone. De plus, les collaborateurs et collaboratrices portent un bracelet ESD. En général, il faut toujours relier tous les éléments de protection ESD à la terre en passant par le piètement de table. Pour la liaison passant par le piètement de table il existe différentes possibilités : un câble de terre posé séparément, la prise de terre de l’alimentation électrique ou un système d’égalisation de tension. Les tâches concernées déterminent les autres mesures de protection au niveau de la table ESD : Si des outils sont nécessaires, seules les versions spéciales ESD sont autorisées. Ils nécessitent des porte-outils à sécurité ESD adaptés. Pour une distance de moins de 30 cm par rapport à un composant sensible, la règle suivante s’applique : les outils, les porte-outils et les bacs à pièces doivent être à capacité de décharge électrostatique. Il faut donc aussi choisir des composants mobiles de qualité. Des charges apparaissent facilement suite au frottement. L’articulation des porte-outils ne doit pas être isolante. C’est la raison pour laquelle les bras articulés de notre système de postes de travail item modulaire sont toujours en contact métallique.
A la livraison de nos tables de travail ESD, vous recevrez un protocole ESD spécifique. Il prouve que votre table de travail ESD a été contrôlée au niveau de tous les points de mesure ESD .
Pour la sécurité des tables ESD, c’est la norme internationale IEC 61340 qui s’applique. Elle spécifie les limites pour la résistance de fuite et la résistivité de surface. Les surfaces de travail et de rangement sont particulièrement importantes : en plus de la résistance maximale prédéfinie, elles représentent en effet une condition minimale. On évite ainsi une dissipation trop rapide des charges éventuelles ainsi que les dommages associés. Pour chaque table ESD, il faut insister auprès du constructeur pour obtenir un contrôle individuel de la sécurité ESD. Cet aspect est souvent négligé. A la livraison de nos tables de travail ESD vous recevrez un protocole ESD spécifique :
- Justificatif : Votre table de travail ESD a été contrôlée au niveau de tous les points de mesure ESD.
- Points standards : plan de travail ESD et surfaces de rangement
- Points supplémentaires : à la demande, selon vos besoins
Vous pouvez donc être sûr de recevoir une solution réalisée correctement avec des résistances de fuite adéquates. Sur le lieu d’utilisation proprement dit, le programme de contrôle de l’IEC 61340 prévoit au départ et ensuite à intervalles réguliers un contrôle qui doit être effectué ou organisé par l’exploitant. L’ESD est invisible à l’œil nu, mais dangereuse : un nettoyage incorrect ou insuffisant nuit à la capacité de décharge électrostatique.

Des sièges de travail et d’autres équipements à utiliser dans une EPA
La qualité des sièges de travail joue un rôle essentiel pour la santé du personnel. Dans une EPA, les sièges de travail sont proches du processus et sont des éléments de sécurité. Choisissez des sièges à la fois ergonomiques et à protection ESD. Nos sièges de travail avec sécurité ESD répondent à ces deux critères. Les utilisateurs peuvent adapter leurs sièges individuellement, tout en étant conformes aux exigences de l’EPA. Un repose-pieds à capacité de décharge électrostatique est utile notamment pour les collaborateurs et collaboratrices de petite taille.
L’intégration sûre de la zone de protection ESD dans la logistique interne est un défi particulier : dans ce secteur, le mouvement et le frottement sont inévitables. Les galets et les lisses d’un convoyeur à galets, tout comme les caisses de transport, sont potentiellement sources de charges électrostatiques. Les chariots de transport et les convoyeurs représentent également un risque élevé. Nous avons l’habitude des défis liés à la logistique interne, et nous sommes là pour vous aider. Misez sur nos convoyeurs à galets, nos chariots de transport et nos convoyeurs à sécurité ESD. C’est bien pratique : Dans notre utilitaire gratuit item Engineeringtool vous pouvez construire des voies de transport complètes en ligne.
Nous avons l’habitude des défis liés à la logistique interne, et nous sommes là pour vous aider : Misez sur nos convoyeurs, nos systèmes de lisse, nos chariots de transport et nos convoyeurs à sécurité ESD .
Des mesures régulières sont importantes notamment sur les chariots de transport : A moyen terme, les dépôts de saletés peuvent détériorer la capacité de décharge électrostatique des roulettes ESD. Les conditions de fonctionnement et les facteurs dynamiques affectent les roulettes. Il faut donc effectuer des mesures à intervalles réguliers. Pensez aussi à équiper les chariots de transport de chaînes antistatiques. La chaîne antistatique ESD en acier inox évacue les charges électrostatiques par un contact permanent avec le sol ESD. En résumé, l’EPA dépend d’un grand nombre de facteurs. Y compris la climatisation et l’ionisation. Dans notre livre blanc gratuit sur la zone de protection ESD vous retrouverez tous les détails à ce sujet.
Qu’il s’agisse de l’équipement du poste de travail ou de la logistique interne : notre principe de construction modulaire vous fait profiter de ses avantages en fonction de vos exigences particulières. Le danger invisible ne deviendra pas visible pour autant (ou alors il serait déjà trop tard). Mais nous proposons une meilleure approche : Eliminer au mieux le risque des dommages ESD. Grâce à nos utilitaires en ligne, vous pouvez visualiser votre solution clés en main pendant la phase de planification – en détail et en 3D, et dès le départ bien documentée.
Vous êtes intéressé par les applications et solutions concernant la protection ESD ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !