Mettre les connecteurs pour profilés en aluminium à l’essai.
Visser au lieu de souder : pendant des dizaines d’années, cela a été la base de la technique de profilés en aluminium d’item. Nous avons déjà raconté l’histoire du système de construction modulaire MB et du développement d’item depuis le tout début. Nous aimerions maintenant aborder le sujet de la technique d’assemblage. Commençons par le commencement : Item utilise plus de 30 types de connecteurs différents pour convenir aux assemblages de profilés perpendiculaires, variables, croisés ou parallèles. Chaque type de connecteur est disponible pour toutes les séries de profilés. Mais qu’est-ce qui détermine véritablement la qualité de la technique d’assemblage pour les profilés en aluminium ?
Critères de qualité pour la technique d’assemblage
Il existe certains critères qui permettent de déterminer si des connecteurs sont de bonne qualité. La stabilité et la durabilité sont les facteurs les plus importants. En principe, toutes les charges possibles et imaginables qui agissent ici font partie de l’une des deux catégories suivantes : force de déplacement et force d’extraction La force d’extraction décrit par exemple la tentative de séparer par la force deux profilés assemblés et de détruire le connecteur ou de le faire sortir de la rainure. La force de déplacement quant à elle est celle nécessaire pour déplacer un profil le long d’une rainure, à condition que tout ait été vissé préalablement et conformément aux spécifications.
Afin de déterminer avec précision les charges qui peuvent être supportées, item utilise un processus d’essai normalisé au cours duquel le connecteur est soumis à une force jusqu’à ce qu’il atteigne son point de transition. Mais à quoi reconnait-on exactement qu’un connecteur est défectueux ? Une déformation ne sera pas visible à l’œil nu. En procédant à une série de tests détaillés, notre équipe a identifié le point de transition auquel la déformation élastique devient une déformation plastique pour chaque type de point de connexion. La force supplémentaire appliquée est enregistrée lors de l’expérience pour déterminer la charge maximale que les connecteurs peuvent supporter. Une fois le point de transition atteint, le résultat du test est documenté.
Des facteurs de sécurité sont ajoutés aux recommandations de charge finale pour prendre en compte les influences imprévisibles à venir, telles que les variations de températures extrêmes, les vibrations et les pointes de contraintes soudaines. Cela garantit que les spécifications de charge admissible soient fiables et utilisables pour une conception statistique.
Technique d’assemblage d’item
Rapide, fiable, durable.
En raison de nos hauts critères de qualité et de la responsabilité envers nos clients, nous sommes assez traditionnels lorsqu’il s’agit de recommander une valeur maximale. En revanche, nous sommes plutôt innovants lorsque nous concevons nos différents connecteurs : nos connecteurs standard réduisent le temps d’usinage des profilés en aluminium et sont extrêmement faciles à utiliser, tandis que les connecteurs universaux, qui nécessitent un usinage des profilés, offrent un maximum de sécurité : possibilité d’ajouter une entretoise supplémentaire, modification de la position en desserrant et resserrant les vis, etc. Les connecteurs automatiques quant à eux ne requièrent pas d’usinage car ils sont vissés directement dans la face avant du profilé. Tous nos autres connecteurs de profilés disposent également de caractéristiques spéciales pour répondre aux différentes demandes de flexibilité pour un système de profilés en aluminium sophistiqué.
Lorsqu’ils recherchent des connecteurs, les clients d’item trouvent toujours la bonne solution pour leur projet spécifique : rapide, fiable, durable.
Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés du monde d’item ? Abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !