Des processus sûrs en salle blanche jusqu’aux nouvelles options pour la construction en ligne, en passant par la transmission intelligente des forces : sans surprise, les nouveautés item de l’automne 2022 sont entièrement consacrées au développement continu et innovant des concepts à succès.
Sur la base du système de construction modulaire, la gamme des produits item continue de s’enrichir de nouveaux domaines et de nombreux perfectionnements. Grâce au concept de la modularité constante, tous les éléments sont adaptés les uns aux autres. Les profilés en aluminium des lignes X et XMS conviennent par exemple parfaitement aux solutions en salle blanche. En effet, l’automne apporte des nouveautés dans ce domaine : Désormais, le système d’entourage X 8 pour fixer des remplissages, ainsi que le module filtre/ventilateur 1200×600 sont disponibles. Le principe de l’amélioration continue, issu de la production « lean » s’applique aussi aux utilitaires en ligne. A ce propos, une nouveauté bien pratique se présente au niveau des remplissages sous item Engineeringtool.

Tour d’horizon des nouveautés
Un document e-paper contenant toutes les innovations : Dans le catalogue des nouveautés de l’automne 2022, vous trouverez l’ensemble des développements de produit et des renseignements supplémentaires, comme des graphiques interactifs.
S’INFORMER MAINTENANT
Solution de porte modulaire, légère et personnalisable
La nouvelle porte de passage 8 dispose d’une butée périphérique. En combinaison avec le profilé cadre porte et le joint à abaissement automatique, on obtient l’étanchéité sur tous les côtés : Alors que le profilé cadre porte ferme la porte de passage de manière étanche à la poussière, le joint à abaissement assure une jonction fiable au niveau du sol. Grâce à son faible poids, le profilé porte en aluminium facilite l’ouverture et la fermeture même des grandes portes. Toutes les pièces sont aussi disponibles individuellement. On peut commander la porte prête à installer avec des dimensions standards ou selon une configuration personnalisée. Grâce à l’aide à la configuration en ligne, la solution personnalisée peut être établie en un minimum de temps. Quelques clics suffisent pour régler la hauteur, la largeur, le positionnement du croisillon, le remplissage ou la hauteur de la poignée, le tout sans avoir à se soucier des détails.
Personnalisée et sûre : la production propre selon item
Des solutions modulaires qui assurent la sécurité dans la production propre : En utilisant le système d’entourage X 8 et le module filtre/ventilateur (FFU) équipé d’un filtre HEPA classe H14, on peut facilement construire des environnements de salle blanche fermés, conçus sur mesure (mini-environnements). La diversification du système de construction modulaire item permet de réaliser des solutions de salle blanche de différentes dimensions. Avec les surfaces fermées et les rayons d’arête réduits, ainsi qu’avec le passage de câbles à l’intérieur des profilés, les profilés en aluminium des lignes X et XMS conviennent parfaitement à de propres solutions modulaires dans les salles blanches. Les nouveautés destinées à la production propre offrent aux utilisateurs un maximum de flexibilité avec un nombre réduisent de composants supplémentaires. On peut donc créer des solutions personnalisées pour salle blanche aux dimensions voulues – pour une utilisation dans les domaines de l’optique, de l’électronique, de l’automobile, des semi-conducteurs, de la médecine et du moulage plastique par injection. Par ailleurs, dans le programme gratuit item Academy, vous trouverez des formations en ligne concernant une introduction à la technique de salle blanche et les principes d’ISO 14644.
Le système d’entourage X 8 modulaire se distingue par des transitions continues, faciles à nettoyer .
Le système d’entourage X 8 est le point de départ idéal pour des parois et des plafonds en production propre. Le système d’entourage X 8 modulaire se distingue par des transitions continues, faciles à nettoyer. On peut donc l’utiliser partout où une séparation propre par rapport à l’environnement est nécessaire. Il existe trois types de paroi au choix : monocouche, bicouche ou en sandwich, avec le nouveau panneau sandwich HPL 36mm comme remplissage plein. Avec les profilés X ou XMS, les panneaux sont entourés entièrement et ne nécessitent aucun usinage. Mais le système d’entourage X 8 offre d’autres possibilités encore : la tôle perforée 3mm permet par exemple de créer des ouvertures de ventilation ou bien des plans de travail pour les environnements de salle blanche.

La solution parfaite pour un environnement de travail et de traitement
En raison de sa grande force de maintien, le système d’entourage X 8 sert également de support aux panneaux pleins ou au module filtre/ventilateur 1200×600 (FFU) prêt à brancher. Ce dernier, équipé du préfiltre M5 et du filtre principal HEPA H14, élimine 99,995 % de toutes les particules dans l’air ambiant. L’effet des filtres est contrôlé selon EN 2822. Le ventilateur radial intégré génère un flux de refoulement laminaire avec un débit volumique de 997 m³/h. Le système d’entourage X 8 ne permet pas seulement d’intégrer le FFU facilement dans une construction de plafond mais aussi dans un bâti. Grâce au joint sur le filtre principal, tous les éléments au niveau du plafond sont fermés hermétiquement et à l’abri de la poussière.
Si en plus du FFU, vous souhaitez également une mise sous/hors tension centralisée de lampes ou de colonnes de table, le kit d’installation boîte de débit 230V est recommandé .
Un branchement rapide et une mise en service sans attendre du module filtre/ventilateur 1200×600 sont assurés par le kit de démarrage FFU. Il contient tous les câbles nécessaires, ainsi qu’une unité de commande pour mettre le FFU en service et pour le commander à l’aide d’un potentiomètre. Si en plus du FFU, vous souhaitez également une mise sous/hors tension centralisée de lampes ou de colonnes de table, le kit d’installation boîte de débit 230V est recommandé. De plus, ce kit dispose d’un bloc multiprises commutables. La modularité reste le maître-mot : L’interrupteur marche-arrêt ainsi que le potentiomètre pour la commande du débit volumique sont faciles à intégrer dans un remplissage ou un profilé. L’installation et le câblage ne demandent pas de connaissances approfondies en électricité.

Sécurité maximale du processus avec l’entraînement par chaîne pour karakuri/LCA
Le karakuri/LCA (automatisation à faible coût) est une forme alternative de l’automatisation qui fait normalement appel uniquement à la force de ressort et à la gravité et exploite les lois des leviers. Dans une application karakuri/LCA, les forces sont transmises aux composants mobiles par une chaîne, sans glissement et sans allongement. La chaîne est donc une alternative au câble. Le nouvel entraînement par chaîne d’item, issu du système de construction modulaire pour la production « lean », comprend des composants coordonnés pour relier la chaîne aux profilés, pour la renvoyer ou pour transmettre des forces par roue dentée. On peut par exemple convertir une traction sur un levier en rotation. Le raccordement de deux couronnes dentées permet de synchroniser deux processus.

Construire de nouvelles applications sous item Engineeringtool
Les commentaires de nos clients jouent un rôle important dans le développement des nouveautés d’item. Cela s’applique aussi aux nouvelles fonctions d’item Engineeringtool. En effet, il est désormais possible d’intégrer des remplissages pleins dans la construction par glisser-déplacer. Si la taille de la construction change, les panneaux sont parfaitement redimensionnés et mis en place avec le nombre de fixations nécessaires. Les remplissages comprennent des plaques en stratifié compact, en plexiglas et en polycarbonate, ainsi que des plans de travail réalisés avec ces trois matériaux. De plus, il est maintenant possible d’ouvrir des solutions modèles de la galerie des applications directement dans l’utilitaire et de les adapter selon chaque cas spécifique. Les applications modifiables sont identifiées par un symbole.

Découvrir les autres nouveautés de l’automne dans le catalogue
Une approche flexible, sûre et intelligente : les nouveautés item de l’automne 2022 sont là pour relever les défis dans bon nombre de domaines. Dans le centre de téléchargement item vous trouverez le dernier catalogue « New items 2022 » avec toutes les nouveautés de l’automne sous forme électronique (e-paper).
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !