Comment la compatibilité du système item toolpanel® avec les systèmes modulaires item ouvre la voie à une infinité de solutions ergonomiques.
Que ce soit dans un atelier classique ou dans la production industrielle : pour l’efficacité des process, un rangement clair, peu encombrant et avant tout organisé selon des principes ergonomiques est indispensable. Le système item toolpanel® a été développé tout particulièrement à cet effet. Il se base sur son plateau profilé à rainures 8 muni de 19 rainures système utilisable sur ses deux faces. Il permet l’installation aisée des éléments appropriés de la gamme de supports et de crochets. Le personnel peut ainsi positionner ses outils et accessoires entièrement selon ses besoins individuels. L’ensemble des éléments du système modulaire item toolpanel® est en outre entièrement compatible avec les autre systèmes modulaires item, ce qui permet la réalisation de solutions ergonomiques d’une seule main.
Quelques étapes seulement pour atteindre l’harmonie ergonomique
Il faut mentionner ici tout d’abord le système de poste de travail item, qui permet de répondre de manière proactive à l’un des problèmes les plus fréquents dans le cadre de l’assemblage manuel. Dans ces activités, les postures de travail unilatérales provoquent rapidement des maux de dos très longs à guérir. Par contre, si l’opérateur travaille sur une table de travail munie d’un réglage en hauteur électrique, il peut adapter cette hauteur exactement à sa taille et, si nécessaire, alterner entre position debout et position assise. Le rôle d’une chaise de travail ergonomique ne doit pas non plus être négligé. Elle doit également être réglable individuellement en continu, comme le poste de travail item, afin de pouvoir soulager spécifiquement le dos de chaque opérateur. La compatibilité complète du système item toolpanel® permet une intégration directe de son plateau profilé à rainures dans des postes de travail ergonomiques existants ou nouveaux.
Ensemble, ces éléments créent une harmonie ergonomique – l’adaptation individuelle de la table, de la chaise et du rangement du matériel. Rien ne doit manquer non plus à l’ergonomie du transport des outils, des caisses ou des marchandises : les chariots item SystemMobil se distinguent par leur poids propre réduit, leur haute capacité de charge et un châssis optimisé. Il existe en tout quatre modèles de base, qui permettent de réaliser jusqu’à 1,3 millions de variantes. Le modèle SystemMobil L convient de manière optimale à l’extension des postes de travail. Il apporte les matériaux de travail au plus près de l’opérateur en offrant un accès direct et ergonomique. D’autres variantes conviennent aussi à cet usage, comme le montre la paroi porte-outils mobile basée sur le SystemMobil T.
Un travail ergonomique dans les domaines les plus variés.
Le système modulaire MB de item est la solution pour tous les développements dans le domaine de la construction de machines et d’équipements de production. Ces profilés en aluminium légers et résistants à la fois, assemblés par des éléments de liaison (« visser au lieu de souder ») faciles d’utilisation, permettent depuis des décennies la réalisation d’équipements pour les domaines d’application les plus variés. Le système item toolpanel® permet dorénavant d’intégrer la mise à disposition de l’outillage de manière personnalisée, selon les principes ergonomiques les plus récents. Il en va de même pour le système modulaire item Lean Production : son système de tubes profilés D30 a été développé spécifiquement pour la construction d’équipements de production selon les méthodes de production lean. De plus, l’ergonomie et l’intralogistique sont deux domaines très proches – ce qui justifie pleinement l’intégration du système item toolpanel®.