Les spectateurs furent véritablement impressionnés par l’installation lumineuse interactive développée et mise en place par les étudiants d’Eindhoven.
Chaque novembre depuis 2016, le festival d’art lumineux GLOW illumine les rues d’Eindhoven. Les installations lumineuses, reliées par un réseau de cinq kilomètres à travers le centre-ville apportent une ambiance joyeuse en cette froide période d’automne. En tant que « ville de lumière », Eindhoven est le lieu événementiel idéal. En 1870 fut créée l’entreprise d’allumettes qui deviendra 21 ans plus tard une usine d’ampoules pour Philips. Lors du GLOW-Festivals 2018 dont le thème était « Shadows & Light », un élément se démarquait en particulier : l’installation lumineuse LOOP. Contrairement aux installations courantes, l’équipe d’étudiants IGNITE de l’Université de Technologie d’Eindhoven ont décidé de laisser le contrôle au public. Pour la structure du cadre en revanche, l’équipe n’a rien laissé au hasard et a opté pour le système de construction modulaire MB d’item.

Expérience artistique pour le GLOW-Festival 2018
L’équipe menée par Sietse de Vries se compose de 22 étudiants issus de facultés de design industriel et d’environnement bâti. Certains parmi eux avaient déjà travaillé au GLOW-Festival en 2016 lorsque celui-ci se déroulait sur le campus de l’université. Leur travail a posé les jalons d’un projet de plus grande envergure. « Nous nous intéressions aux réactions qu’un public pouvait avoir face à la lumière. Comment réagissent-ils ? Comment cela affecte leur comportement ? C’est ce que nous aimerions découvrir », explique Sieste. Pour y parvenir, les étudiants ont développé LOOP, un cercle composé d’innombrables cubes, chacun équipé de bandes LED. Les mouvements des visiteurs sont capturés par des caméras 3D et modifient la couleur et le rythme de la lumière.

Pour ce qui est du choix du matériel des cubes, l’équipe s’est rapidement tournée vers nos profilés en aluminium qui sont souvent utilisés sur le campus de l’université d’Eindhoven pour les structures de test. En plus de la solidité et de la flexibilité des profilés, Sieste apprécie également l’assistance qu’item apporte à ses clients : « Cette coopération s’est très bien déroulée. Nous avons reçu de nombreux conseils pour la construction et nous avons beaucoup appris. » Des premières planifications à l’installation sur place dans le parc Karel Vermeerenplantsoen, le projet a pris environ un an. Au cours des deux mois qui ont précédé le GLOW Festival, l’équipe a concentré tous ses efforts sur les travaux de construction et de programmation. Même la phase de tests juste avant le début de festival n’était pas de taille face à leur détermination.
Public fasciné et buts ambitieux

Deux jours avant l’ouverture du GLOW Festival 2018 le 10 novembre et il était temps de construire LOOP. Après quelques ajustements lors de la répétition générale le jour suivant, l’installation lumineuse était prête pour la prestation de samedi. L’idée consistait à ne pas trop dévoiler aux visiteurs comment fonctionne l’innovante installation lumineuse. C’était à eux de découvrir comment interagir avec l’œuvre d’art de façon ludique. C’est précisément cette réalisation progressive que l’installation est bien interactive qui suscite des réactions enthousiastes. Pour ajouter au divertissement, le programme change toutes les 30 minutes.
Bien que le LOOP ait eu un effet spectaculaire, il ne s’agissait là que d’un essai. « il s’agit en quelque sorte de notre prototype. Nous avons testé ce qui est important en termes de structure, d’électronique et d’interaction », explique Sieste. L’équipe IGNITE travaille actuellement sur la nouvelle installation lumineuse, appelée Hypar. Ce sera un paraboloïde hyperbolique qui pourra être contrôlé simultanément par huit personnes. Cette installation enverra un message clair en faveur du rapprochement entre personnes de différentes origines culturelles et issues de différents milieux professionnels. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec cette équipe et de voir comment son travail et son message socio-politique sera perçu.

Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !