Toujours être informé

Le module de configuration de poste de travail : ergonomie et sécurité en un temps record

La réalisation efficace de postes de travail personnalisés : Le module de configuration de poste de travail d’item permet de configurer des solutions ergonomiques de manière intuitive, et directement dans un navigateur web. 

Très vite, item s’est intéressé au développement d’outils en ligne innovants afin de faciliter de manière ciblée le travail de ses clients lors de la construction et de la configuration de solutions personnalisées. Le module de configuration existant, conçu pour la création de postes de travail de montage ergonomiques et modulaires, a maintenant été entièrement remis à neuf. La grande expérience d’item à ce sujet a bien sûr joué un rôle, au même titre que les retours des clients. Le nouveau module de configuration de poste de travail offre une vue 3D, une commande intuitive par glisser-déplacer et des fonctions intéressantes, comme la visualisation des zones EPA (= « electrostatic protected area ») ou zones de protection ESD avec des avertissements de collision. Christian Thiel (chef de produit et expert item en matière de transition numérique et de construction) et Marius Geibel (chef de produit et expert en matière de systèmes de postes de travail ergonomiques chez item) nous expliquent ce quoi il s’agit.

       

Christian Thiel,  expert item en                    Marius Geibel, expert item pour
transition numérique et construction         systèmes de postes de travail ergonomiques

Configurer des postes de travail industriels en ligne

Découvrez les possibilités du nouveau module de configuration de poste de travail avec vue 3D et des fonctions intelligentes, notamment pour la protection ESD : Composez votre poste de travail personnalisé pour la production manuelle directement dans un navigateur web.
EN SAVOIR PLUS

Représentation en 3D et glisser-déplacer dans le nouveau module de configuration de poste de travail

Quelles sont les principales nouveautés du module de configuration de poste de travail ?

Christian Thiel : Bien évidemment, on remarque tout de suite que le module de configuration de poste de travail dispose maintenant d’une vue en 3D, comme on la trouve déjà dans item Engineeringtool. Dans la zone de travail, on peut zoomer, se déplacer librement et insérer des composants par glisser-déplacer. De plus, on voit directement en 3D ce qui a été configuré. Il y a aussi des filtres qui s’adaptent aux besoins du client : Il n’est pas toujours nécessaire de connaître les désignations des produits. Au lieu de cela, on lui demande directement ce qu’il lui faut : Il s’agit par exemple de déterminer la capacité de charge maximale ou de savoir si un réglage de la hauteur électrique ou manuel est souhaité.

Les points info rouges fournissent des informations complémentaires qui aident l’utilisateur en cas de questions techniques. La documentation détaillée est également similaire à celle d’item Engineeringtool. On y trouve tous les renseignements nécessaires au client pour son projet et sa configuration. De plus, il est possible d’exporter les données CAO et de les insérer dans d’autres systèmes de planification, par exemple ceux pour planifier des locaux.

Marius Geibel : Au moment du développement, nous avons insisté pour obtenir une représentation WYSIWYG, même dans les moindres détails. L’utilisateur voit une représentation précise en trois dimensions de ce qu’il obtiendra réellement. Ce point est décisif, notamment pour la configuration ergonomique des postes de travail.

Avec le module de configuration de poste de travail, je peut facilement et rapidement équiper mon poste de travail ergonomique .

Christian Thiel : En effet. Par exemple, si je veux utiliser une entretoise dans le nouveau module de configuration de poste de travail, je la fais passer sur la surface de travail par glisser-déplacer, et le module m’indique où je peux la placer, directement dans la bonne position et à la bonne largeur. Je peux aussi régler la hauteur et placer des composants supplémentaires, par exemple issus de notre gamme ergologistic® alliant ergonomie et logistique interne. Je peux donc équiper mon poste de travail ergonomique très vite et facilement.

De plus, le module de configuration de poste de travail est intelligent et facilite largement le travail du projeteur : Même la haute stabilité de la table est assurée par la commande automatique des sections transversales de profilé en fonction de la dimension.

Gain de temps et économies grâce à de nouvelles fonctions

Et concernant les accessoires ? Qu’est-ce qui a changé ? 

Christian Thiel : En plus de la possibilité de placer des composants choisis directement à l’endroit voulu, l’utilisateur peut décider s’il souhaite que les accessoires planifiés avec précision dans le module de configuration soient livrés à l’état monté. Cette option permet une mise en service encore plus rapide et sûre de la solution dans son ensemble.

Les éléments de fixation nécessaires sont aussi ajoutés automatiquement. Un autre avantage décisif du nouveau module de configuration de poste de travail est que l’utilisateur n’est pas limité aux dimensions préférentielles, c’est-à-dire aux dimensions standards, pour la largeur de la table. En effet, il n’est pas rare qu’une personne constate au cours du processus de planification qu’elle ne dispose que de 1480 mm au lieu de la dimension préférentielle de 1500 mm.

Quelle est la solution du odule dans ce cas ?

Christian Thiel : Etant donné que le service au client est notre priorité, et que nous voulons exploiter au mieux les possibilités du numérique, il est maintenant possible de choisir entre une dimension standard et une largeur personnalisée. On peut adapter la table parfaitement en fonction des besoins réels.

Des tables de travail aux dimensions personnalisées sont donc disponibles même pour un seul exemplaire. Pour le client, il est sans importance qu’il demande une table de taille préférentielle ou une dimension optimale pour lui : Grâce au traitement numérique, nous avons pu optimiser nos processus pour que nos clients profitent des meilleurs délais de livraison en toute circonstance.

Nous proposons à nos clients les meilleurs délais de livraison pour toutes les tables, y compris pour les solutions fabriquées à la demande .

Le client y trouve son compte : Cette approche est plus rapide et plus économique puisqu’il peut se passer d’une prestation de construction supplémentaire. Nous proposons à nos clients les meilleurs délais de livraison pour toutes les tables, y compris pour les solutions fabriquées à la demande.

Marius Geibel : Il a été parfaitement clair pour nous qu’il existe une nette tendance à la configuration complète des tables personnalisées. Afin de répondre à cette tendance, et pour faciliter le travail de l’utilisateur, nous avons ajouté ce type de fonctionnalités. La standardisation a été poussée à l’extrême – bien qu’il s’agisse de solutions personnalisées basées sur des règles.

Christian Thiel : Je dis toujours : « La transition numérique n’est pas une fin en soi mais doit donner lieu à une situation gagnant-gagnant pour tous les intéressés ». Dans ce cas, c’est très clair. Nos clients bénéficient d’un avantage évident puisqu’ils obtiennent une solution parfaitement adaptée à leurs besoins spécifiques. En outre, nous pouvons assurer des délais de livraison extrêmement courts grâce à nos efforts de rationalisation internes. Cette réduction systématique des opérations permet de faire des économies de temps et de coûts.

Des fonctions uniques de protection ESD du poste de travail

La protection ESD est bien sûr un sujet déterminant pour les postes de travail. Y a-t-il des nouveautés dans ce domaine aussi ?

Christian Thiel : Bien sûr. Nous avons en effet choisi de nous concentrer sur ce sujet. Dès le départ, le module de configuration de poste de travail demande à l’utilisateur si son poste de travail nécessite une protection ESD ou pas. Il est même obligé de faire un choix à ce moment-là, sinon il n’aura pas accès au bouton « suite ». Si vous voulez en savoir plus sur l’ESD, vous pouvez aller directement à item Academy pour atteindre le module de formation « ESD ».

Marius Geibel : Evidemment, si la réponse est « non », les étapes suivantes sont ignorées. La procédure reste simple si la protection ESD n’est pas demandée. Par contre, si la protection ESD est bien nécessaire, on accompagne l’utilisateur de près tout en lui laissant suffisamment de latitude pour qu’il puisse trouver l’équilibre qui lui convient. L’utilisateur est donc au centre de toutes nos attentions.

Quelles sont les autres fonctions ESD dans le module de configuration de poste de travail ?

Christian Thiel : Comme sous item Engineeringtool, un composant provoquant une collision involontaire est coloré en rouge. De plus, un avertissement en jaune apparaît si un composant sans protection ESD est placé dans l’EPA. L’utilisateur peut déterminer très exactement dans quelle zone son poste de travail nécessite une protection ESD, et par conséquent dans quelle zone elle n’est pas nécessaire.

La visualisation de l’EPA dans le module de configuration de poste de travail répond à une forte demande des clients. Aucun autre utilitaire en ligne ne propose cette option à ce jour .

Au cours du développement du nouveau module de configuration de poste de travail, nous avons réalisé de nombreux entretiens avec nos clients, et la visualisation que nous sommes en mesure de proposer maintenant répond à une forte demande. Cela nous permet de nous démarquer clairement puisqu’aucun autre utilitaire en ligne ne propose cette option à ce jour.

La possibilité de définir l’EPA permet à l’utilisateur de trouver exactement ce qu’il lui faut.

Et qu’est-ce qui se passe si on insère des produits sans protection ESD ? 

Si on clique sur « suite », le module signale qu’un article sans capacité de décharge électrostatique a été placé dans l’EPA du projet. Il est alors possible de le déplacer, de le supprimer ou de le tolérer. Un grand bac à pièces implique un risque pour les composants électroniques bien plus élevé qu’un petit porte-objet. La documentation en tient compte également. L’EPA définie y est indiquée. Donc, s’il y a des produits sans capacité de décharge électrostatique, la documentation ESD le mentionne : Juste pour être vraiment clair sur ce point.

La flexibilité cohérente dans le module de configuration de poste de travail

Supposons que les conditions changent en plein milieu du processus et quelqu’un a besoin d’une table ESD alors qu’une autre table avait déjà été configurée. Qu’est-ce qu’il faut faire alors ?

Christian Thiel : Dans de nombreux autres systèmes, cette modification serait très compliquée. Mais dans le module de configuration de poste de travail c’est tout à fait simple : Un clic sur les propriétés de la table permet de revenir à un environnement avec protection ESD, et tous les mécanismes seront réactivés. Même le plan de travail est automatiquement réalisé avec protection ESD.

De plus, il y a des points de mesure ESD. Au niveau de ces points, notre production procède à des mesures qui se retrouveront plus tard dans le protocole de mesure ESD. Le client reçoit un protocole de mesure ESD spécifique pour chacune de ses tables ESD. Pour nos clients cela signifie : Cette table a été réalisée avec protection ESD.

Les ensembles de règles appliqués facilitent la vie de l’utilisateur. Il est donc pratiquement impossible de faire de fausses manœuvres dans le module de configuration de poste de travail .

Marius Geibel : Les fonctions dédiées à la protection ESD sont très avantageuses pour le client. Nous pouvons désormais assurer un niveau de sécurité nettement plus élevé. Jusqu’à présent, on pouvait y arriver seulement avec un certain effort manuel. A présent, le système en tient compte et produit des représentations conformes aux normes applicables. Nous avons ainsi créé un maximum de sécurité pour le client dans la création de solutions avec protection ESD.

Les ensembles de règles mis en œuvre facilitent la vie de l’utilisateur. Il est donc pratiquement impossible de faire de fausses manœuvres dans le module de configuration de poste de travail. C’est un peu comme du poka yoke sous forme numérique.

Quelle suite pour le module de configuration de poste de travail ?

Christian Thiel : Bien que le module de configuration de poste de travail corresponde tout à fait à item Engineeringtool au niveau de la présentation et du fonctionnement, il n’est pas intégré à cet utilitaire. L’utilisateur peut donc se focaliser sur les postes de travail. Le tout en étant accompagné tout au long du processus. Nous envisageons que le module de configuration de poste de travail puisse transmettre ses résultats à item Engineeringtool. A ce moment-là, on pourra combiner un poste de travail parfaitement personnalisé avec une construction spécifique.

A l’avenir, le processus pourrait être le suivant : une personne planifie virtuellement un poste de travail dans le module de configuration et le place dans une simulation de son atelier de travail par le biais de la réalité virtuelle. Les utilisateurs réels peuvent alors s’assurer que leurs exigences en matière d’ergonomie et d’approvisionnement de produits et d’outils sont satisfaites. Sans être obligé de découper du carton et de poser des boîtes. Cette approche est aussi désignée par le terme « ingénierie du carton virtuelle ». Les itérations et corrections sont nettement plus rapides et plus économiques.

En principe, nous somme toujours intéressés par les retours et souhaits concernant les nouvelles fonctions. Nous poursuivons le développement en tenant compte des demandes de nos clients. C’est très important pour nous. Plus les commentaires sont nombreux, mieux c’est. Nous avons encore plein d’idées et serions heureux d’en faire profiter nos clients.

Vous avez une idée intéressante ? Prenez contact avec nous ! Envoyez un mail à info@item24.com.

La transition numérique et l’avenir de la construction mécanique vous intéressent ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !