Des types de robot courants jusqu’aux normes et directives les plus importantes, en passant par l’aménagement de l’environnement du robot : la formation continue en robotique chez item vous assure une découverte optimale du sujet.
L’histoire de la robotique avance à grand pas. Les cobots (robots collaboratifs) y contribuent de façon essentielle car ils mettent les avantages des robots dans l’industrie à la portée des PME notamment. Grâce à leur flexibilité et leur poids réduit, on peut les intégrer facilement dans des environnements de production existants. De plus, ils fonctionnent en collaboration directe avec les travailleurs, sont faciles à programmer et disposent de nombreux effecteurs d’extrémité qui leur permettent de travailler dans les domaines les plus divers. On peut par exemple envisager des activités comme le vissage et le soudage, le montage et le tri ainsi que la palettisation et l’alimentation de machines. En même temps, les grands robots industriels « supermusclés », entourés d’installations de protection, comme les clôtures ou les cabines, restent indispensables dans certains cas de figure.
De plus, avec le développement technique et les nombreuses applications possibles, le chiffre d’affaires réalisé à l’échelle mondiale par les robots continue d’augmenter : Les prévisions indiquent qu’il devrait passer d’environ 43,8 milliards (2021) à environ 70,6 milliards de dollars en 2028. Par conséquent, les formations en robotique qui proposent une introduction aux bases de cette tendance future ont le vent en poupe. Cependant, la plupart du temps, de telles formations continues de qualité entraînent des coûts élevés. Ce n’est pas le cas du cours Introduction à la robotique dans item Academy – comme la totalité du contenu de cette plateforme de formation en ligne, il est entièrement gratuit. Il suffit de disposer d’un compte utilisateur item qui apporte d’ailleurs d’autres avantages.

Formation continue en robotique pour débutants
C’est parfait pour toutes les personnes qui aimeraient apporter de nouvelles opportunités à votre entreprise par l’utilisation des robots : venez découvrir les bases dans la formation en robotique d’item Academy !
ACCEDER A ITEM ACADEMY
Un apprentissage interactif dans le cadre d’une formation en robotique gratuite
Pour la mise en œuvre dans l’industrie, les types de robots suivants sont déterminants : les robots articulés, les robots cartésiens, les robots SCARA et les robots delta. Grâce à leur forme, qui évoque un bras humain, et à leur mobilité sans limite dans toutes les dimensions, les robots articulés disposent d’une grande flexibilité. Pour les cobots, en peut ajouter une construction légère. Les robots SCARA (« selective compliance assembly robot arm ») par contre ne peuvent fonctionner qu’en parallèle au plan de travail. Cependant, avec des mouvements rapides et reproductibles, ils conviennent parfaitement aux travaux de montage et d’assemblage ainsi qu’aux applications « pick and place ».
Des animations vidéo expliquent parfaitement les particularités des différents types de robot .
Dans la formation en robotique d’item Academy, les utilisateurs sont confrontés aux différents types dont les particularités sont parfaitement expliquées dans des animations vidéo. Ensuite, on passe à un exercice concernant les périphériques des robots, notamment dans le cas des robots articulés : différents scénarios sont proposés et l’utilisateur doit regrouper les éléments correspondants à l’environnement. Ils sont mis en place par glisser et déplacer. Si la sélection est correcte, l’utilisateur accède à des explications détaillées et à une vidéo montrant l’application en cours de fonctionnement.
Formation continue en robotique avec item – avec la directive sur les machines et les normes
Les utilisateurs de la formation continue en robotique apprennent ainsi de façon ludique quels périphériques sont nécessaires aux applications en robotique typiques et comment fonctionnent les mesures de protection associées. Le chapitre suivant traite des normes et d’autres directives dont il faut tenir compte au moment de l’intégration des robots articulés. Un exemple illustré dans le domaine de la technique médicale et un test à choix multiple complètent cette partie.
Une approche didactique soignée, la contribution des experts en robotique chez item et des vidéos spectaculaires rendent la formation en robotique à la fois instructive et divertissante .
Une approche didactique soignée, la contribution des experts en robotique chez item et des vidéos spectaculaires rendent la formation en robotique à la fois instructive et divertissante. A propos : Si à l’issue de la formation continué en robotique, l’utilisateur souhaite encore approfondir ses connaissances, il peut se tourner vers deux livres blancs gratuits publiés par item – avec des informations sur les domaines d’utilisation des cobots et la mise en œuvre sûre des robots. Si vous êtes déjà sur le point de planifier une base de robot, vous trouverez une aide précieuse dans l’aide au calcul pour une construction stable.
Vous aimeriez être informé de toutes les nouveautés dans le monde de la robotique ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !