Toujours être informé

mensch-und-kuenstliche-intelligenz-aixlab-item-blog-slider-2
PlayPause
previous arrow
next arrow

Quand l’homme rencontre l’intelligence artificielle : les recherches du laboratoire AIXLAB

Dans le contexte industriel, la recherche portant sur l’intelligence artificielle (IA) et son utilisation est un moteur d’innovation essentiel.

Pour que l’intelligence artificielle, notamment pour la construction mécanique, assiste l’être humain dans son travail, une approche de conception particulière est nécessaire. A cet effet, deux facteurs sont déterminants pour une mise en œuvre réussie de l’IA en combinaison avec d’autres technologies nouvelles : d’une part, il faut des collaborateurs motivés qui ont bénéficié d’une formation en matière d’applications d’IA. D’autre part, un environnement favorisant et autorisant une mise en œuvre sécurisée et ciblée de l’IA est nécessaire. Ces deux facteurs convergent dans l’un des trois nouveaux domaines de recherche du département de développement organisationnel du laboratoire des machines-outils (WZL) de l’université technique RWTH à Aix-la-Chapelle : « l’intelligence augmentée ». Les scientifiques d’Aix-la-Chapelle collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux issus de la recherche et de l’industrie sur des solutions d’IA destinées à la production afin de venir en aide à l’intelligence humaine de manière ciblée. Afin de pouvoir développer et tester dans la pratique ces solutions conçues pour l’homme et l’intelligence artificielle, un laboratoire de recherche spécifique vient de voir le jour sous le nom d’AIXLAB. Dans ce contexte, le système de postes de travail ergonomique item  est également mis à contribution.

L’ergonomie, des mesures préventives qui rapportent

Un aménagement ergonomique du poste de travail allie rentabilité et convivialité : Notre livre blanc vous expliquera comment augmenter les temps de cycle et diminuer les absences.
OBTENIR MAINTENANT

Le laboratoire AIXLAB vise à établir un centre transdisciplinaire pour les étudiants, les chercheurs, les développeurs et les utilisateurs qui souhaitent comprendre le potentiel de l’intelligence artificielle pour assister l’être humain, et qui comptent y participer activement. La base du concept de l’AIXLAB est la « salle d’évasion » du WZL – l’un des projets gagnants du concours universitaire sur le sujet des « mondes du travail du futur » organisé par le ministère fédéral de l’éducation (BMBF). Initialement, la salle d’évasion devait présenter la production du futur pour les collaborateurs.

Comme dans une salle d’évasion classique, de petits groupes étaient censés résoudre des problèmes à l’aide des technologies disponibles afin de pouvoir quitter la pièce.

A cet effet, un poste de travail industriel conventionnel avait été établi à titre d’exemple et complété par des technologies numériques développées dans le cadre de certains projets de recherche. Conformément à l’idée d’origine d’une salle d’évasion, de petits groupes étaient censés résoudre des problèmes pratiques, portant sur la qualité, à l’aide des technologies disponibles afin de pouvoir quitter la pièce. « Cette approche ludique a permis de faire comprendre les avantages et les possibilités des technologies numériques, notamment aux élèves des écoles professionnelles, aux étudiants et aux représentants des entreprises », explique Ina Heine, directrice du département de développement organisationnel.

Des visiteurs d’AIXLAB devant un poste de travail manuel item.

L’homme et l’intelligence artificielle travaillent main dans la main

L’AIXLAB est le fruit des efforts du groupe de recherche d’imposer la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans la production industrielle pour le bénéfice de l’être humain. Conformément au domaine de recherche du département de développement organisationnel et à l’orientation thématique élargie, les lettres AI du nom signifient « augmented intelligence » (intelligence augmentée). La réorientation du concept initial comprend deux aspects essentiels symbolisés dans la désignation par la lettre X : 1) eXpérimentation et 2) eXpérience de l’intelligence artificielle. On obtient ainsi deux variantes ou déclinaisons du nom AIXLAB : « AIXPERIMENTATIONLAB » et « AIXPERIENCELAB ».

Il est possible de modifier les postes de travail facilement, par exemple pour réaliser des études ou pour tester de nouveaux résultats.

The first test and demonstration field shown in AIXLAB represents a manual production scenario. With the help of item, four modular assembly work benches were set up with ergonomic lighting. The modularity of the work benches offers the ideal basis for meeting the diverse range of requirements involved in experimenting and demonstrating. As a result, the work benches can be adapted with little outlay, for example to conduct studies or test out new findings. The research laboratory for collaboration between humans and artificial intelligence is currently still under construction. Work has been delayed due to the coronavirus pandemic (as at April 2020).

Le premier sujet d’essai et de démonstration représenté dans l’AIXLAB est le montage manuel. Avec l’aide d’item, des postes de travail de montage modulaires équipés d’un éclairage ergonomique furent construits. La modularité des postes de travail est parfaite pour répondre aux différentes exigences qu’impliquent l’expérimentation et la démonstration. Il est donc possible de modifier facilement les postes de travail, par exemple pour réaliser des études ou pour tester de nouveaux résultats. Actuellement, le laboratoire de recherche consacrée à la collaboration entre l’homme et l’intelligence artificielle se trouve toujours dans la phase de mise en place. En effet, le développement est retardé en raison de la pandémie du coronavirus (mise à jour : avril 2020).

La symbiose entre l’intelligence humaine et artificielle

Une fois la construction physique de l’environnement de laboratoire terminée, les solutions basées sur l’IA, développées dans le cadre des projets de recherche actuels, seront intégrées à la thématique d’essai et de démonstration en cours. Un exemple en est le système d’assistance au montage issu du projet de recherches AuQuA. En collaboration avec les scientifiques de l’université de Sao Paulo, l’assistance au montage manuel, adaptée à l’utilisateur, est développée. Dans ce but, des instructions de montage basées sur la réalité augmentée sont utilisées. Les instructions peuvent donc être générées et optimisées de manière autonome par des algorithmes d’apprentissage machine.

De plus, des technologies numériques existantes (par exemple des applications de type réalité augmentée et réalité virtuelle, ainsi que les tableaux de bord KPI) sont adaptées au cas de figure du montage manuel et mises en réseau dans l’esprit de l’internet de la production. Vous trouverez des informations régulièrement mises à jour au sujet de l’AIXLAB notamment sur le blog thématique « Industrial Formation ». Ce projet est réalisé par Thomas Hellebrandt et Sascha Thamm, travaillant tous les deux au WZL de la RWTH à Aix-la-Chapelle au département de développement organisationnel à la chaire du professeur Robert H. Schmitt.